Sie träumen von einem Zuhause, das Ihnen beim Sparen hilft? Das immer für Sie da ist, auch wenn Sie gar nicht zuhause sind? Und das Sie mit Sicherheit immer ruhig schlafen lässt? Bereits mit ganz einfachen und praktischen Ideen wird das Eigenheim sofort zu einem Smart Home: Dazu gehören zum Beispiel die Steuerung der Heizung und Beleuchtung bequem via Smartphone, automatische Beleuchtungssysteme, vernetzte Multimedialösungen oder effiziente Ideen rund ums Energiesparen. Conrad bietet dazu eine riesige Auswahl smarter Lösungen in den Megastores oder unter www.conrad.at!
Wer hätte gedacht, dass Sicherheit so einfach sein kann? Kabellos und unkompliziert – smanos W020 ist ein Smart System, welches sich ganz den eigenen Bedürfnissen anpasst. Von den mitgelieferten Tür/Fenster-Kontakten bis zu den optional erweiterbaren PIR Motion Sensoren für Überflutungs-, Gas- und Rauchmelder ist alles kabellos und lässt sich durch ein Doppelklebeband überall anbringen. Das smanos einfach in die Steckdose stecken, und mit der kostenlosen iOS oder Android App koppeln und schon kann man mit ruhigem Gewissen das Haus verlassen. Systemeinstellungen wie Sirenenlautstärke und -zeit, Ausgang- und Eintrittverzögerung, Sensoren hinzufügen oder entfernen und viele weitere intuitive Einstellungen können alle mit ein paar Handbewegungen auf dem Smartphone erledigt werden.
Smanos W020 WLAN Alarmsystem
Best. Nr.: 1368988-2P € 129,99
Die Revogi WiFi-Steckdosenleiste ermöglicht eine bequeme Steuerung aller elektrischen Geräte via Smartphone oder Tablet – egal von welchem Ort. Mit der intelligenten Anschlussleiste, welche mit einem Cloud-Dienst arbeitet, kann man ganz einfach die Geräte kontrollieren, ein- und ausschalten und den Stromverbrauch ortsunabhängig und von überall auf der Welt abfragen. Die Steuerung der Leiste erfolgt bequem über die Web-Schnittstelle oder die Revogi App. Man kann bis zu verschiedene 5 Schaltzeiten oder die CountDown/Timer-Funktion je Steckdose festlegen. Praktisch: Die Master Slave-Funktion! Wird zum Beispiel eine der Steckdosen als „Master“ konfiguriert, können die übrigen Anschlüsse als „Slave“ gekoppelt und somit automatisch und vom Strom genommen werden. Über die Software lässt sich der Stromverbrauch in Echtzeit für jeden einzelnen Anschluss oder die gesamte Anschlussleiste aufrufen. Dank dem USB-Anschluss können auch Smartphones oder Tablets ohne Adapter aufgeladen werden.
WiFi-Steckdosenleiste 6fach
Best. Nr.: 1388630-2P € 79,99
Mit dem persönlichen und kabellosen Philips hue-Beleuchtungssystem kann man Lampen im Haus kabellos von überall steuern. Ob vom Zuhause, im Büro oder von unterwegs – Smartphone oder Tablet können jede mit der Bridge verbundene Lampe ansteuern. Im Starter Kit sind alle wichtigen Komponenten, wie zwei E27 White LEDs, eine Bridge, ein Netzteil und ein LAN Kabel, vorhanden. Sobald das Starter Kit installiert wurde, können bis zu 50 verschiedene Lichtquellen verbunden werden. Passend dazu gibt viele Erweiterungen wie zum Beispiel LED-Strips, RGB LED’s oder Stimmungsleuchten.
Philips Hue White 9,5W E27 2-er Starter Set
Best. Nr.: 1388650-2P € 79,00
Das evohome Starter Paket sorgt für den idealen Einstieg in den Bereich Heizungssteuerung. Das Zentrale Bediengerät ermöglicht es individuelle Heizzeiten festzusetzen und zu steuern. Das Vollfarb-Touchscreen und die einfache Menüführung sorgen für eine kinderleichte Installation und Verwendung. Der Thermostat ist ein drahtlos kommunizierender Heizkörperregler in einem modernen ergonomischen Design mit Funktionen für mehr Komfort, Temperaturregelung und Energieeinsparung. Dank der Fenster-offen-Erkennung schließt sich das Heizventil, wenn der Raum gelüftet wird. Eine manuelle Raumtemperaturänderung ist jederzeit möglich. Mit optional erhältlichen Gateway kann die Heizung auch per App von unterwegs gesteuert werden.
Honeywell evohome Starter Paket
Best. Nr.: 1205661-2P € 259,00
DoorBird erkennt, was sich vor der Haustür abspielt. Via WLAN kann man die smarte Türklingel mit bis zu acht Geräten, iOS- bzw. Android-Smartphones und -Tablets, verbinden. Diese Verbindung und die integrierte HDTV-Kamera ermöglichen es, den Besucher vor der Haustür in Echtzeit zu beobachten. Des Weiteren kann man über den dazugehörigen Lautsprecher mit ihm sprechen und ihm auf Knopfdruck die Tür öffnen. Ein zusätzlicher Bewegungssensor an der Türklingel alarmiert einen, wenn sich jemand nähert. Auch kann man auf eine Besucherhistorie zurückgreifen, die Besucher mit Bild, Datum und Uhrzeit aufzeichnet. Eine Nachtsichtfunktion sowie die 180°-Ultraweitwinkel Hemispheric Linse bieten weitere Sicherheitsmerkmale. Außerdem ist die clevere Türklingel nach Industriestandards regen-, schnee-, hitze- und frostgeschützt.
WiFi-Video Türsprechanlage DoorBird
Best. Nr.: 1379006-2P € 349,00
Der Smarter iKettle 2 Wasserkocher spart täglich viel Zeit zuhause und im Büro! Die gewünschte Temperatur ist stufenlos zwischen 23 – 100 °C stufenlos einstellbar. Dank der Wasserstandssensoren im 1,8 Liter Behälter, sieht man über das Smartphone, wie viel Wasser noch im Kocher ist. Um ein Baby nachts leichter zu füttern, verwendet man den iKettle, um Wasser per Fernsteuerung zu kochen. Es wird dann auf die erforderliche Temperatur erhitzt bzw. abgekühlt und man wird benachrichtigt, wenn es fertig ist. Nicht zu vergessen der Welcome-Home und Aufweckmodus: Man kommt nach Hause und kann sich zum Beispiel sofort einen heißen Tee aufbrühen.
Smarter iKettle 2 Wasserkocher
Best. Nr.: 1398110-2P € 139,99