Valentinstags – Love is in the air

Wie jedes Jahr am 14. Februar feiern die Verliebten auch heuer den „Tag der Liebenden“, den Valentinstag. Blumen und Schokolade sind zwar eine nette, kleine Aufmerksamkeit, immer öfter wird von Frauen und Männern jedoch Technik geschenkt. Juckt einen die romantische Ader, schreibt man am besten ein schönes Liebesgedicht und hüllt den Raum in ein besonderes Licht.

Die Leuchte Heart trifft mitten ins Herz. Egal ob klassisch in rot, gelb oder blau, die Leuchte in Herzform leuchtet in allen Farben. Die Farben lassen sich durch die integrierte Freeze Funktion jederzeit anhalten. Durch den Batterie Betrieb der Leuchte, bleibt die Leuchte variable und lässt sich nahezu überall platzieren.
LED-Dekoleuchte Living Heart
Best. Nr.: 573840-2P € 6,49

Die Design-Magma Lampe sorgt für romantische Stimmung: Durch die Beleuchtung von unten wird ein einmaliger, bewegender Farbeffekt erzielt. Die wachsartige Masse in der Deko-Leuchte wird am Boden des Behälters erwärmt, steigt nach oben, kühlt dort ab und sinkt wieder auf den Boden zurück.
Design Magma-Leuchte Rot
Best. Nr.: 591199-2P € 15,99

Diese Hightech Lampen sind echte Alleskönner: Effektleuchte, Lichtspende und dimmbare Lampe in einem. Die drahtlosen Glas-LED-Lampen leuchten Ihnen in 16 verschiedenen Farben, vier Blitzmodi (Flash, Strobe, Fade und Smooth) und vierfachem Dimmer den Weg. Und das Beste? Via der einfach zu bedienenden Fernbedienung können Sie den gewünschten Lichteffekt bequem von der Couch aus steuern. Auf dem Tisch platziert, verleihen die Lampen jedem Raum einen Hauch Farbe – oder ein wahres Fest der Farben.
LED Wireless RGB Rechargeable Lamp
Best. Nr.: 1205499-2P € 59,99

Am Tag der Liebe in die Stadt der Liebe. Dieses 60 cm hohe LED-Bild macht es möglich. Mit seinen 16 amberfarbenen LEDs und dem Flackerlicht-Effekt kann man sich Paris ins eigene Wohnzimmer holen. Dank des Druckschalters, welcher an der Seite angebracht ist, lässt sich das LED Bild einfach ein- und ausschalten.
LED-Bild Eiffelturm
Best.Nr.: 1281872-2P € 16,99

An einem romantischen Abend darf ein Kaminfeuer nicht fehlen. Sehr dekorativ und sicher ist der Tristar Tischkamin. Es ist keine Steckdose erforderlich und im Gegensatz zu einem echten Kamin gibt es keine Gerüche oder Abfälle, wie Ruß oder Asche.
Design Tisch-Kamin DF-6504
Best. Nr.: 1295969-2P € 44,99

Ein sinnliches Dufterlebnis mit wechselnden Lichtszenarien verspricht der edle Design-Duftspender Ravenna. Dezent und zart entfalten die Aromen ihre Wirkung und nehmen auf Geist und Körper gleichermaßen Einfluss. Sanft, beruhigend und harmonisierend entführt Ravenna so ins Land der Träume und Assoziationen und schenkt entspanntes Wellness-Feeling für zu Hause.
Soehnle Aroma Diffusor Ravenna
Best. Nr.: 393545-2P € 44,99

Wie wäre es mal mit einer etwas anderen Liebesbotschaft? Zum Beispiel der Liebsten eine Rose per Flugpost an den Arbeitsplatz schicken? Der Quadrocopter RC EYE One Xtreme macht es möglich: dank seiner drei wählbaren Flugmodi und seinem stabilen Flugverhalten ist er auch für Anfängerpiloten geeignet, lässt sich leicht in Betrieb nehmen und fliegen. An dem leichten und trotzdem sehr stabilen Fluggestell lassen sich problemlos kleinere Gegenstände, wie Blumen, Schokolade oder Briefe befestigen. Dank eingebauter Höhen-Hold Funktion bleibt der Extreme, wenn gewünscht, stabil in derselben Höhe schweben, sodass die Liebste ihr Geschenk problemlos entnehmen kann.
RC EYE One Xtreme Quadocopter
Best.-Nr.: 1009421-2P 139,99 €

Wer eine Fernbeziehung führt und keine Chance hat den Valentinstag mit seinem Partner zu verbringen, kann über Skype wenigstens über die Microsoft Webcam ganz nahe sein. Brillante Videos in kräftigen Farben bei nahezu allen Lichtverhältnissen, ganz gleich ob die Sonne scheint oder der Raum nur vom Monitor beleuchtet wird. TrueColor-Technologie passt sich automatisch an umgebende Lichtverhältnisse an. Gesichter erscheinen so auf allen Videos stets scharf und gut sichtbar. Dank praktischem Autofokus stellt LifeCam Studio die Aufnahmen stets automatisch scharf ein. Die Webcam lässt sich um 360 Grad drehen, man kann so jedes gewünschte Detail schnell ins Bild rücken. Das Ultra-Breitband-Mikrofon erfasst den gesamten Klang im Raum, nicht nur unmittelbaren Ton.
Microsoft LifeCam Studio
Best. Nr.: 972459-2P € 89,95

Wer kennt das nicht? Da verschenkt man eine wunderschöne Orchidee, doch schon nach wenigen Tagen ist sie verblüht. Die Lösung: Ein passendes Feuchtemessgerät von Basetech für die Topfpflanze mitschenken. Einfach in das Erdreich stecken und schon zeigt das Gerät den Feuchteindex über eine Skala von 1 – 7 an. Die beiliegende Vergleichstabelle hilft und gibt Aufschluss über den je nach Pflanzentyp idealen Feuchtebereich. So klappt es bei Jedem mit dem grünen Daumen.
Pflanzen-Feuchtewächter BT-235PT
Best.-Nr.: 101713-2P 6,69 €

Die Pressemitteilung hier Downloaden.