Der Sommer ist da und mit ihm die Urlaubszeit. Viele entfliehen dem Alltag und genießen ihre freien Tage in der Ferne. Doch wieder Zuhause angekommen, kommt es für manche zu einer bösen Überraschung. Um Einbrechern einen Strich durch die Rechnung zu machen, hat Conrad einiges an Alarm- und Sicherheitstechnik auf Lager.
Den perfekten Einstieg in das Sicherheitssystem bietet das Funk-Alarmanlagen-Set Blaupunkt SA2700. Es ist ein zuverlässiges und drahtloses Alarmsystem das sich bestens für die grundlegende Absicherung des Eigenheimes eignet. Sicherheit zum Mitnehmen bietet die mobile Alarmierung auf bis zu sechs Mobilnummern. Entweder per Fernbedienung oder mittels App kann die Alarmanlage gesteuert werden. Mitgeliefert werden je ein Tür-/Fenstersensor, ein Bewegungsmelder und eine Funkfernbedienung. Damit noch nicht genug, kann die Alarmzentrale um bis zu 30 Komponenten erweitert werden und verwandelt somit jedes Haus in eine Festung.
Funk-Alarmanlagen-Set Blaupunkt SA2700
Best. Nr. 1369128-2P € 499,-
Dank der Netatmo Welcome Smart Home Kamera weiß man ab sofort immer wer sich gerade im Haus aufhält und kann via Livestream direkt darauf zugreifen. Zudem kann die smarte Überwachungskamera Gesichter erkennen und schickt die Namen der erkannten Personen direkt auf das Smartphone, oder schlägt Alarm, wenn sich ein ein neuer Gast oder sogar ein Fremder unbefugten Zutritt verschafft.
Netatmo Überwachungskamera Welcome Smart Home Kamera
Best. Nr. 1365373-2P € 199,-
Eine effektive Innenraumüberwachung garantiert die ABUS WLAN Schwenk-/Neige-Kamera. Dank der Infrarot-Nachtsichtfunktion liefert die Cam eine brillante Bildqualität zu jeder Tages- und Nachtzeit. Besonders praktisch: Mit der 360-Grad Rundumsicht bleibt ab sofort kein Winkel mehr ungesehen! Mittels App für iOS oder Android können zudem bis zu acht Kameras miteinander gekoppelt werden. Um später auch noch das Filmmaterial zur Hand zu haben, schafft eine 32GB SD-Karte die Möglichkeit einer zusätzlichen Absicherung.
ABUS Überwachungskamera WLAN Schwenk-/Neige-Kamera & App
Best. Nr. 1234034-2P € 149,99
Egal ob bei Helligkeit oder Dunkelheit, mit der ABUS IR HD WLAN IP Außenkamera sind detaillierte Überwachungsbilder im Außenbereich garantiert. Mit den Infrarot-LED’s lassen sich selbst aus fünf Metern Entfernung noch Objekte gestochen scharf erkennen. Das ganze drahtlos und somit besonders einfach in der Installation, da die Cam einfach in das WLAN-Netz integriert wird. Via Computer oder der kostenlosen Abus-App hat man weltweit Zugriff auf die Live-Bilder.
ABUS Überwachungskamera IR HD 720 HP
Best. Nr. 1234043-2P € 269,-
Das ideale Hilfsmittel um ein bewohntes Haus mit einem eingeschalteten Fernsehgerät zu simulieren, ist der Renkforce Fernsehsimulator TV02. Dank einem eingebauten Timer sowie einem Lichtsensor schaltet sich der Simulator, je nach gewünschter Uhrzeit oder Helligkeit automatisch in einem zufälligen Farbenspiel ein.
Renkforce Fernsehsimulator TV02
Best. Nr. 1270196-2P € 39,99
Eine besonders effektive Abschreckung vor Langfingern bietet der Elektronische Wachhund EW01. Der im Meldegerät integrierte Sensor reagiert auf Bewegungen außerhalb der Haustür und löst ein lautes Hunde-Bellgeräusch aus. Alternativ kann auch ein Gong oder Sirenenton eingestellt werden.
Elektronischer Wachhund EW01
Best. Nr. 754153-2P € 59,99
Mit dem Elektronische Tresor Typ 20 beißen sich Einbrecher ab sofort die Zähne aus, denn er schützt Wertgegenstände wie Fort Knox. Er verfügt über ein stabiles Stahlblechgehäuse mit einem Display und kann entweder an der Wand oder an einer stabilen Oberfläche befestigt werden. Falls doch einmal der drei bis 8-stellige Code vergessen werden sollte, oder die Batterien leer sind, wird ein Schlüssel zum Öffnen mitgeliefert.