Umfassender Schutz dank Gefahrenmelder

In Österreich besitzen lediglich fünf bis sieben Prozent der Haushalte einen Rauchmelder. Dies ist sehr
verwunderlich, wenn man an internationale Studien denkt, die klar belegen, dass das Risiko bei Bränden in
Wohnungen ums Leben zu kommen, durch die Installation von Rauchmeldern erheblich verringert wird. In
Österreich müssen bei allen Neubauten und größeren Umbauarbeiten in allen Aufenthaltsräumen ein
unvernetzter Rauchwarnmelder angebracht werden. Nur das Bundesland Kärnten hat eine Nachrüstung
bestehender Wohnungen mit Rauchwarnmelder bis zum 30.06.2013 vorgeschrieben. Aber gerade bei
größeren Wohnungen oder Wohnungen mit komplex gebauten oder weiter entfernten Räumen empfiehlt
sich die Verwendung von sogenannten Funk-Rauchwarnmeldern, wie Produktexperte Reiner Schirm von
Conrad Electronic erklärt: „Für optimalen Brandschutz gibt es spezielle Rauchwarnmelder, die per
Funksignal miteinander vernetzt sind und kommunizieren: detektiert einer der Melder Rauch, gibt er das
Warnsignal an die anderen Rauchmelder weiter bzw. alle Rauchwarnmelder lösen gleichzeitig, in allen
Räumen Alarm aus. Das bietet maximale Sicherheit für Hausbewohner.“

Dank dem integrierten Funksender bzw. -empfänger lassen sich die renkforce
Rauchmelder RF101, insgesamt bis zu 15 Stück, miteinander vernetzen: löst
ein Melder aufgrund von Rauchentwicklung Alarm aus, wird dies an alle
anderen Funk-Rauchmelder übertragen, sodass diese ebenfalls per Signalton
warnen. Dabei arbeitet der RF101 nach dem Streulichtprinzip, er erkennt
bereits kleinste Mengen an Rauchpartikeln und warnt lautstark mit einem
Signalton von 85 dB. Durch die Funk-Vernetzung erfolgt die Alarmierung sicher
und zuverlässig, auch wenn die Rauchentwicklung z.B. an einem abgelegenen
Ort, wie Keller oder Dachboden entsteht – ein entscheidender Vorteil für alle
Hausbewohner, um sich bei Brandgefahr schnell in Sicherheit zu bringen.
Gemäß der für Rauchmelder vorgeschriebenen Norm EN14604 verfügt der renkforce Funk-Rauchmelder über
eine Test- sowie Batterieüberwachungsfunktion. Der Betrieb des Rauchmelders erfolgt über eine 9 VBlockbatterie,
der integrierte Funksender bzw.-empfänger benötigt drei Batterien vom Typ AA/Mignon.
Funk-Rauchwarnmelder vernetzbar Renkforce RF101 batteriebetrieben
Best. Nr.: 1274868-2P € 22,99
Funk-Rauchwarnmelder RF101, 3er Set
Best. Nr.: 1380528-2P € 49,99

Der Aquastop SHT 226 ist ein probates Schutzsystem mit Geräteabschaltung gegen Überschwemmungen. Gerade bei Wasch- und Spülmaschinen kann es durch Auslaufen der Flüssigkeit zu gefährlichen Wasseransammlungen kommen. Wenn sich der Flüssigkeitstand am Schwimmerschalter erhöht schaltet der Aquastop das angeschlossene Gerät ab und sendet automatisch eine akustische, sowie auch optische Warnung. Dreht man den Schalter um, erhält man die umgekehrte Wirkung und es lässt sich der Tiefstand messen. Aquastop SHT ist für viele verschiedene Flüssigkeiten wie Wasser, Öl und vieles mehr geeignet.
Wassermelder mit Magnet-Absperrventil Schabus 300228 netzbetrieben
Best. Nr.: 1405643-2P € 94,99

Der Apollo Smart Alarm ist ein Füllstandmessgerät und besteht aus zwei Teilen. Das Messgerät fungiert als Sender und das LCD-Display wird zum Empfänger. Besonders sinnvoll ist der Apollo Smart Alarm um Füllstände in Vorrats- und Behältertanks abzufragen. Die Messung gestaltet sich so, dass die Strecke vom Sensor zur Oberfläche des Tankinhaltes erfasst wird. Das Ergebnis wird in Liter und Prozent am LCD-Display wiedergegeben. Der Apollo garantiert dabei eine Messgenauigkeit von +/- 1 cm.
Berührungsloser Füllstandsmesser mit Alarm Apollo Ultrasonic Appolo Smart Alarm
Best. Nr.: 1325722-2P € 189,00

Eine beinahe unverzichtbare Sicherheitseinrichtung im Haushalt stellt der Gasmelder Schabus 300221 dar. Die Installation erfolgt einfach und in Sekundenschnelle. Sobald der externe Sensor des Gasmelders Kohlenmonoxid und Rauch detektiert wir das angeschlossene Gerät automatisch abgeschaltet. Zusätzlich dazu werden sowohl optische als auch akustische Signale vom Gasmelder ausgegeben, um auf die Gefahr hinzuweisen. Damit auch wirklich nichts passieren kann, schlägt das System bereits bei einer Gas- und Rauchkonzentration an, die weit unter einem für den Menschen gefährlichen Wert liegt.
Gasmelder Schabus 300221 netzbetrieben
Best. Nr.: 752017-2P € 159,00

Der Mensch verbringt die meiste Zeit seines Lebens in geschlossenen Räumen. Die Netatmo NWS01 Wetterstation sorgt dafür, dass man besser auf die Luftbedingungen eingehen kann. So misst ein CO2-Sensor die Verschmutzung in der Luft und schickt eine Warnmeldung, mittels der kostenlosen App direkt ans Handy, um den Benutzer aufzufordern zu lüften. Aber auch außerhalb der eigenen vier Wände versorgt die Wetterstation den Hausbesitzer mit wertvollen Informationen. Das Wetter, die Temperatur, Feuchtigkeit und Qualität der Luft werden gemessen und ebenso an das Smartphone gesendet. Zusätzlich misst die Wetterstation aber auch den Geräuschpegel innerhalb der eigenen Wohneinheit um die Lebensqualität zu verbessern. Die Wetterstation ist aber nicht nur nützlich, sondern dank dem eleganten und zeitlosen Design auch ein echter Hingucker.
Netatmo NWS01 Wetterstation
Best. Nr.: 1300008-2P € 229,00