Der Sygonix BLE Motion Tag ist ein kleiner Bewegungssensor mit integriertem Bluetooth und bietet eine Batterielaufzeit von bis zu 2 Jahren. Der Motion Tag ist sehr kompakt und kann so sehr einfach an verschiedenen Gegenständen wie einem Briefkasten oder einem Fenster befestigt werden. Der BLE Tag kann durch seinen integrierten Sensor Bewegungen erfassen und anschließend eine Benachrichtigung per Bluetooth versenden. Im Detail bietet die App noch einige Features mehr, genaueres dazu erfahrt ihr im HowTo.
Technische Details des Sygonix BLE Motion Tag
Der Tag besitzt ein Gewicht von nur 13.2g und wird mit einer CR2430 Knopfzelle mit Strom versorgt. Mit dieser Knopfzelle erreicht er Batterielaufzeiten von bis zu 2 Jahren, je nach Einsatzzweck. Er besitzt einen Sensor, der sowohl Bewegungen als auch Erschütterungen erkennt. Das Gehäuse des BLE Tag ist nach dem IP44 Standart Staub und Spritzwassergeschützt. Dadurch kann der Tag auch problemlos draußen im Briefkasten oder ähnliches verbaut werden.
Die erste Inbetriebnahme und das verbinden mit dem BLE Tag
Zunächst benötigt ihr natürlich die passende App, diese ist sowohl für iOS als auch für Android verfügbar. Wichtig ist bei iOS das ihr der App beim ersten Öffnen die Erlaubnis für den Standort sowie für die Benachrichtigungen erteilt. Um euch mit dem Tag zu verbinden , müsst ihr zunächst die Batterie in den Tag einlegen. Anschließend geht ihr App auf der linken Seite auf das mittlere Symbol. Jetzt müsst ihr lediglich einmal auf den Tag tippen. Nun habt ihr die Möglichkeit dem Tag noch einen Namen hinzuzufügen oder ein Bild. Dies ist gut geeignet um die genaue Einsatzstelle des Tags wiederzufinden, falls man sehr viele gleichzeitig verwendet.
Anwendungsbeispiele mit dem BLE Tag
Der BLE Tag kann mit der integrierten Sensorik und der guten App für viele Zwecke eingesetzt werden.
- Sofort Alarm bei Bewegung
Der BLE-Tag kann einfach an einem Gegenstand angebracht werden und dann bei Bewegung einen Alarm ans Smartphone senden. - verzögerter Alarm
Der verzögerte Alarm ist ideal um eine Benachrichtigung zu erhalten, falls ihr nach dem lüften vergesst ein Fenster zu schließen. Hierbei wird nicht nur die Bewegung erfasst sondern auch die Position. Ihr könnt also einen Bereich einspeichern, in dem kein Alarm erfolgt, zum Beispiel beim geschlossen Fenster. Sobald ihr das Fenster öffnet, befindet sich der Tag in einer anderen Position und nach einer von euch eingestellten Zeit erhaltet ihr dann eine Benachrichtigung über die App. - periodischer Alarm
Wenn ihr einen periodischen Alarm aktiviert, versendet der Tag so lange einen Alarm an die App, bis ihr ihn empfangt. Der periodische Alarm ist ideal für den Einsatz im Briefkasten, da ihr sobald ihr in der Nähe des Briefkastens seit, alarmiert werdet. Wie oft der Tag einen Alarm an euer Handy schicken soll, könnt ihr hier einstellen. Für diesen Einsatzzweck empfehle ich euch einen Intervall von 20 Minuten, da dies ein guter Kompromiss aus einer schnellen Benachrichtigung und einer hohen Batterielaufzeit ist. - Anti-Loss Funktion
Mit der Anti-Loss-Funktion werdet ihr benachrichtigt, sobald ihr außerhalb der Reichweite des BLE-Tag seit. Diese Funktion ist ideal für den Transport von wichtigen Gegenständen oder ähnliches um sie nicht zu verlieren.
Batterielaufzeit des Bluetooth Low Energy Sensor Tag
Mit der CR2430 Lithium Batterie besitzt der Tag eine Batterielaufzeit von bis zu 2 Jahren. Ob die angegebene Batterielaufzeit des BLE-Tag tatsächlich erreicht wird, hängt von vielen Faktoren ab. Besonders die Anti-Loss Funktion und ein periodischer Alarm verbrauchen mehr Strom und reduzieren damit die Batterielaufzeit deutlich. Wie hoch die Batterielaufzeit tatsächlich ist, lässt sich also gar nicht sagen und ist je nach Anwendungsfall anders. Je öfter der BLE-Tag alledings einen Alarm sendet und bewegt wird, um so mehr Strom verbraucht er natürlich auch.
Mein Fazit zum Sygonix BLE Tag
Der BLE Tag ist sehr klein, leicht und preiswert. Der BLE Tag ist aber weit aus mehr als ein kleines Gadget, denn er ermöglicht es, einfach und zuverlässig Gegenstände zu sichern oder bei Bewegung einen Alarm zu versenden.