Gerade jetzt im Juli und August haben Einbrecher wieder Hochsaison. Um mehr als 10 Prozent steigen in den Sommermonaten die Dämmerungseinbrüche. Da viele Wohnungen nicht ausreichend gesichert sind, haben Diebe oft ein leichtes Spiel. Wie man sich davor schützen kann, wenn das Eigenheim im Urlaub allein zuhause ist, dazu haben wir einige Sicherheits-Tipps zusammengefasst. Noch viele weitere Technikideen gibt’s unter www.conrad.at.
Der ideale Schutz zum Nachrüsten sind Funk-Alarmanlagen. Die Gigaset Elements safty starter kit Funk-Alarmanlage schützt Türen und optional Fenster vor unerlaubtem Betreten. Besonders einfach ist dabei die Installation und die kabellose Anbringung des Tür- und Bewegungssensors via Plug & Play. Insgesamt können bis zu 48 verschiedene Sensoren mit der Basisstation verbunden werden. Eine eigene Smartphone-App ermöglicht zudem immer den aktuellen Status abzufragen und schlägt Alarm, falls sich jemand unerlaubt Zutritt verschafft.
Standardmäßig mit einem GSM-Modul ausgestattet, womit man sich so einen extra Festnetzanschluss erspart, ist das Olympia Funk-Alarmanlagen-Set. Ein großes beleuchtetes LCD-Display, eine Freisprech-Raumüberwachung mit akustischer Sirene und eine stromausfallsichere Basiseinheit sind nur einige Highlights. Die Alarmbenachrichtigung erfolgt via Telefon, wo verschiedene Rufnummern und Ansagetexte programmiert werden können.
Von unterwegs immer alles im Griff hat man mit der Philips InSight WiFi Heimkamera. Einfach an einem beliebigen Ort aufstellen, die App auf dem Smartphone oder Tablet installieren und schon hat man bis zu 16 Kameras im Blickfeld. Berührungssignale schlagen automatisch Alarm, falls eine Bewegung oder ein Geräusch im Raum erkannt wurde.
Ein Spezialist für Außeneinsätze ist das Flamingo Überwachungsset. Der leistungsfähige 4-Kanal-Digitalrekorder zeichnet zuverlässig alle Bewegungen und Auffälligkeiten auf die 500 GB große interne Festplatte auf. Dank LAN-Anschluss ist der Rekorder netzwerkfähig und ermöglicht Zugriff auf Live-Bilder via Smartphone und Internet. Vier robuste Außenkameras liefern gestochen scharfe Bilder egal zu welcher Uhrzeit. Denn die aktiven Inforarot LED´s lassen auch Nachts klare Aufnahmen zu.
Was läuft heute Abend im TV? Nein, nicht ein spannender Krimi, sondern das Programm des Fernsehsimultors! Das ideale Hilfsmittel um in der Urlaubszeit ein bewohntes Haus oder Wohnung vorzuspielen. Eingebaute Leuchtdioden simulieren einen eingeschalteten Fernseher und schrecken jeden Einbrecher schon im Vorfeld ab. Besonders praktisch: Das Gerät ist mit nur 2 Watt extrem sparsam und lässt sich so einstellen, dass es sich ab einer bestimmten Dunkelheit automatisch einschaltet.
Sie sieht aus wie eine echte, ist aber doch nur ein Dummy: die synogix Kamera-Attrappe! Dank des wetterfesten Gehäuses ist sie auch bei widrigen Witterungsverhältnissen das ganze Jahr über bestens geschützt, damit sie langfristig im Einsatz ist.
Wer einen etwas anderen Safe sucht, für den ist der Dosensafe genau das Richtige. Getarnt als Cola-Dose im Regal oder als Konserven-Dose, die Attrappe entgeht sicher jedem Dieb. Im Inneren lassen sich Schmuck, Geld, Kreditkarten und andere Wertgegenstände aufbewahren. Ideal für unterwegs im Urlaub oder zuhause! Verschiedene Modelle verfügbar.
Für wirklich wichtige Dinge, muss aber ein Tresor her! Ideal für kleine Wertgegstände, wie eine Spiegelreflexkamera, eignet sich der batteriebetriebene Elektronische Tresor aus Stahlblechgehäuse. Der Safe kann mit einem bis zu 8 Stellen langen Code gesichert werden und ist binnen weniger Minuten auf einer Wand fix montiert. Falls der Code einmal vergessen wird oder die Batterien leer sind, kann er poblemlos mit einem mitgelieferten Schlüssel geöffnet werden.
Für sensible Dokumente und Ordner steht ein feuerfester Möbeltresor mit einer 845 Millimeter starken doppelwandigen Tür und einem verstellbaren Fachboden zur Verfügung. Serienmäßig ausgestattet natürlich mit einem Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, an dem sich garantiert jeder Einbrecher die Zähne ausbeißt!
Unter folgendem Link können Sie die Presseaussendung und die Bilder (Fotos: www.conrad.at) als zip-Datei downloaden: Sommer-Sonne-Einbruchszeit_20140710.zip
Pressekontakt:
Bernhard Bruckbauer
Conrad Electronic GmbH & Co KG
Durisolstraße 2
A-4600 Wels
Tel. +43 (0)50-2040-1079
bernhard.bruckbauer@conrad.at
www.conrad.at