Smarter Wohnkomfort, Teil 2: Hausautomatisierung für maximalen Wohnkomfort

Die technischen Entwicklungen zeigen uns: Zukünftig wohnen wir in intelligenten Häusern, die mitdenken und viele Aufgaben im Alltag für uns übernehmen. Modernste Technik sorgt dabei für mehr Sicherheit und Wohlfühlklima bei gleichzeitiger Energieersparnis. Als Spezialist für Smart Home Lösungen zeigt Conrad verschiedene Einsatzgebiete auf – von automatisierter Heizungssteuerung, Alarm und Sicherheit, Lichtsteuerung bis zur sprachgesteuerten Haustechnik, und das Alles nach dem Motto „Smart Way of Life“.

Vernetzte Rauchmelder retten Leben

Rauchmelder gehören zur wichtigsten Sicherheitstechnik in jedem Haushalt. Sie warnen durch laute Signaltöne vor Bränden und schützen Familie und Eigentum vor Schäden. Rauchmelder sollten deshalb in allen Wohn- und Schlafräumen installiert werden. Vernetzte Rauchmelder schicken bei Gefahr einen Alarm aufs Smartphone. Auch wenn man nicht zu Hause ist, erfährt man so sofort von Rauchentwicklungen oder Bränden im eigenen zu Hause.

Mit der wachsenden Anzahl an Elektrogeräten die man im Haushalt hat, steigt auch die Gefahr von Bränden. Das größte Risiko ist jedoch der dabei entstehende Rauch, da die Gefahr daran zu ersticken, noch bevor ein Brand bemerkt wird, sehr hoch ist. Der Funk-Rauchwarnmelder RF101von renkforce sorgt mit einer 85 dB lauten Sirene im Fall von Rauchentwicklung für eine sichere und zuverlässige Alarmierung. Der Rauchwarnmelder arbeitet nach dem so genannten „Streulichtprinzip“ und erkennt somit auch schon kleinste Mengen an Rauchpartikeln. Mithilfe des integrierten Funkmoduls können bis zu 15 Rauchwarnmelder miteinander vernetzt werden. Bei einer Raucherkennung wird dann das Signal weitergeleitet und alle Melder schlage zur gleichen Zeit Alarm. Der Funk-Rauchwarnmelder RF101 von renkforce verschafft bei einer Rauchentwicklung den entscheidenden Vorsprung.

Renkforce Funk-Rauchwarnmelder, 3er Set

Best. Nr.: 1380528-62 € 47,99

Wohlfühlambiente bequem steuern

Mit farbigen Lichtszenarien kann man wirkungsvoll Akzente in Wohnräumen setzen. Hell wie das Sonnenlicht für aktive Momente, gedimmt blau, grün oder romantisch rot für kreative oder entspannende Phasen. Mithilfe von 360° Smart-Home-Lichtsteuerungen lassen sich Beleuchtungen im Haus und Außenbereich automatisieren. Auch praktisch für die Anwesenheitssimulation: Einfach von unterwegs mit dem Smartphone aktivieren und schon scheint es, als wär gerade jemand zu Hause.

Brillantes und energieeffizientes LED-Licht mit intuitiver Technik – das ist Philips Hue. Mit Philips Hue erhält man sein persönliches App-gesteuertes Lichtsystem, mit dem man bis zu 50 Lichtquellen via Smartphone oder Tablet steuern kann. Das Philips Hue White and Color Ambiance Erweiterung-Set bietet unterschiedliche Weißschattierungen sowie unzählige Farbmöglichkeiten. Der Kreativität in Sachen Lichtgestaltung steht somit nichts mehr im Weg!

Philips Hue White and Color Ambiance, Kerzenlampe 2er Set

Best. Nr.: 1588616-62 € 99,99

Immer das richtige Leuchtmittel

Die große, fast unüberschaubare Vielfalt an Leuchtmitteln macht es schwierig, das richtige zu finden. LED-Lampen gehören zur Gruppe der energiesparenden Leuchtmittel. Zu den größten Vorteilen zählen der niedrige Energieverbrauch, ein angenehmes Licht, die Langlebigkeit und ihre enorme Widerstandsfähigkeit bei häufigem Ein- und Ausschalten. Im Vergleich zu anderen energiesparenden Leuchten erzeugen LED-Leuchtmittel sofort volle Helligkeit und das auch bei niedrigen Temperaturen.

Mit dem Basetech LED E27 3er-Set erhält man warmweiße, energiesparende Leuchtmittel in Glühlampenform, mit einer Lebensdauer von rund 15.000 Stunden.

Basetech LED Glühlampenform 3er Set

Best. Nr.: 1530055-62 € 9,99

Stromfresser ermitteln und Kosten senken

Digitale Sprachassistenten – intelligente Lautsprecher, die auch wirklich zuhören und sprechen können. Was in Sciencefiction-Filmen vor Jahrzehnten eine fantasievolle Utopie war, ist heute im Jahr 2019 ganz normale Realität geworden. In Verbindung mit einem kompatiblen Smart Home-System können mithilfe eines Sprachassistenten die unterschiedlichsten Schalt- und Steueraufgaben durchgeführt werden.

Amazon Echo ist ein sprachgesteuertes Gerät mit integriertem Lautsprecher, das mithilfe von Alexa Musik wiedergeben kann. Das Gerät kann auch via Bluetooth oder 3,5 mm Stereokabel mit Lautsprechern oder Kopfhörern verbunden werden. Mit dem Alexa Voice Service verbunden kann Amazon Echo noch viel mehr: Es spielt nicht nur Musik ab sondern liefert beispielsweise auch Nachrichten, Sportergebnisse oder Wettervorhersagen. Auch in einer lauten Umgebung versteht Amazon Echo dank Fernfeld-Spracherkennung das Gesagte. Mit seinem kompakten Design ist das Gerät eine sinnvolle Ergänzung in jedem Raum – ob als intelligenter Wecker im Schlafzimmer oder Timer in der Küche. Sein Smart Home ganz einfach mittels Stimme steuern – kein Problem mit Amazon Echo. Eine weiterer Vorteil: Alexa – das Gehirn hinter Echo – lernt ständig dazu. Je öfter man Amazon Echo benutzt, umso schneller merkt es sich Vorlieben und individuelle Sprechgewohnheiten.

Amazon Echo 2nd Generation

Anthrazit:
Best. Nr.: 1605401-62 € 99,99

Sand:
Best. Nr.: 1605403-62 € 9,99

Alle Produkte aus der Kategorie Smart Home finden Sie unter conrad.at/smarthome