Die technischen Entwicklungen zeigen uns: Zukünftig wohnen wir in intelligenten Häusern, die mitdenken und viele Aufgaben im Alltag für uns übernehmen. Modernste Technik sorgt dabei für mehr Sicherheit und Wohlfühlklima bei gleichzeitiger Energieersparnis. Als Spezialist für Smart Home Lösungen zeigt Conrad in den nächsten Wochen verschiedene Einsatzgebiete auf – von automatisierter Heizungssteuerung, Alarm und Sicherheit, Lichtsteuerung bis zur sprachgesteuerten Haustechnik, und das alles nach dem Motto „Smart Way of Life“.
Heizkosten sparen und dabei wohl fühlen
Schlau und kontrolliert heizen? Kein Problem mit einer smarten Heizungssteuerung von Conrad. Diese sorgt in jedem Raum für die perfekte Wohlfühltemperatur. Mithilfe individueller Heizprofile lässt sich die Temepratur flexibel anpassen – manuell, per Sprachsteuerung oder sogar mittels App wenn man unterwegs ist. Heizungssteuerungssysteme lassen sich zudem mit neuen, intelligenten Smart-Home-Komponenten erweitern.
Bis zu 30 % Heizkosten sparen: Mit dem programmierbaren Energiespar-Regler fürs Heimnetz Comet Dect Hero geht dies schnell und einfach. Der Regler punktet mit seiner einfachen Montage – man muss lediglich den alten Thermostatkopf abnehmen und die Überwurfmutter auf das Ventil bzw. einen Adapter – falls benötigt – aufdrehen. Per DECT-Funk wird das Gerät dann ins Heimnetz eingebunden. Die Einrichtung und Steuerung kann sowohl mit PC als auch mittels Tablet oder Smartphone erfolgen. Simpel aber effektiv: Stellt man die Zeiten ein zu denen man nicht zu Hause ist, wird die Temperatur in diesem Zeitraum automatisch abgesenkt. Außerdem erkennt der Energiesparregler wenn ein Fenster geöffnet ist und schließt sofort das Ventil, wodurch zusätzlich Heizkosten gespart werden. Kommt man früher als geplant nach Hause ist dies auch kein Problem: Via App kann man von unterwegs die Heizung jederzeit ein- und ausschalten. Der Comet Dect Hero passt auf alle Ventile der gängigen Hersteller und die Montage erfolgt ohne Spezialwerkzeug oder Eingriff ins Heizungssystem.
Best. Nr.: 1348569-2P
€ 49,99
Fenster und Türen vor Einbruch sichern
Eine professionell installierte Alarmanlage meldet das Öffnen von Türen und Fenstern per Alarm auch aufs Smartphone – Polizei und Nachbarn können somit zeitgerecht verständigt werden. Ein weiterer Vorteil beim Einsatz Smart-Home vernetzter Fenster- und Türkontakte: Man weiß jederzeit Bescheid, ob zum Beispiel aus Versehen ein Fenster oder eine Tür offen gelassen wurde.
Mit der Funk-Alarmanlage Abus Privest ist man stets auf der sicheren Seite. Das preiswerte Einsteigerset enthält einen Öffnungsmelder, mit dem sich Fenster und Türen sichern lassen sowie einen Bewegungsmelder, mit dem ganze Räume überwacht werden können. Die beigelegte Installations-DVD zeigt Schritt für Schritt die Inbetriebnahme und Benutzung der Alarmanlage. Das Set ist also ideal geeignet für eine Selbstinstallation. Das Gerät überzeugt mit seiner zuverlässigen Technik, einer einfachen sprachgestützten Bedienung sowie dem modernen und eleganten Design. Dank der im Set enthaltenen Funk-Fernbedienung kann das Alarmsystem ganz bequem mittels Knopfdruck teilweise oder vollständig aktiviert bzw. deaktiviert werden. Im Falle eines Alarms werden die Bewohner durch den integrierten Piezo-Signalgeber mit 90 Dezibel gewarnt und das integrierte Sprachwahlgerät setzt eine Meldung an eine Notrufleitstelle oder ein Handy ab. Das System ist erweiterbar auf bis zu 32 Funk-Zonen und optional kann auch eine Sirene mit oder ohne Blitzlicht integriert werden.
Best. Nr.: 1325454-2P
€ 99,99
Überwachungskameras rund ums Haus
Um sich vor ungebetenen Gästen zu schützen, empfiehlt es sich Überwachungskameras im Außenbereich zu installieren. Dank brillanter Bildqualität können etwaige Eindringlinge besser entlarvt werden. IP-Video-Türsprechanlagen bieten überdies die Möglichkeit, akustisch und optisch (meistens auch per App) zu prüfen, wer vor der Tür steht und stellen neben dem Abschließen der Haustür eine wichtige Basis für den Schutz der Familie dar.
Die Netatmo Presence Außenkamera bietet Sicherheit für das eigene Zuhause. Sie erkennt und unterscheidet Personen, Tiere und Fahrzeuge und meldet das Gesehene in Echtzeit an das Smartphone. Über einen Livestream kann man sein Zuhause außerdem jederzeit überwachen. Dank der leistungsstarken Infrarot-Nachsicht lassen sich ungebeten Gäste auch im Dunkeln identifizieren. Die Kamera verfügt darüber hinaus über ein integriertes Flutlicht, das via App oder durch einen Bewegungsmelder aktiviert werden kann. Die Außenkamera kann problemlos selbst installiert werden: Sie ersetzt einfach die bestehende Außenleuchte. Dank der Alert-Zone Features lässt es sich individuell einstellen, ob man nur über Menschen, Tiere oder Fahrzeuge in ganz bestimmten Bereichen seines Grundstücks informiert werden will. Ein weiterer Vorteil: Die Netatmo Presence bietet auch die Option, aufgezeichnete Videos direkt über Dropbox oder FTP auf den eigenen Server zu speichern.
Best. Nr.: 1487796-2P
€ 299,-
Stromfresser ermitteln und Kosten senken
Energie sparen und gleichzeitig die Umwelt entlasten ist leichter, als man vielleicht denkt. Mithilfe simpler Tricks und einfacher Maßnahmen kann man seine Stromrechnung erfolgreich reduzieren, ohne dass man dabei auf Wohnkomfort verzichten muss. Großes Sparpotential bieten oftmals schon Kleinigkeiten: So reicht es für erste Einsparungen schon aus, unwirtschaftliche Glühbirnen gegen moderne LED-Leuchtmittel zu tauschen. Auch der Einsatz von schaltbaren Steckdosen oder Bewegungsmeldern mit integrierten Zeitschaltern bietet enormes Sparpotential.
Das 3in1 Smart-Energymeter SEM-3600BT von Voltcraft deckt Stromfresser zuverlässig auf und ist Energiekostenmessgerät, schaltbare Steckdose und Timer in Einem. Das Gerät zeichnet die Betriebs- und Standby-Leistungsaufnahmen aller gängigen Elektrogeräte auf, indem es einfach zwischen Gerät und Steckdose gesteckt wird. Die Messwerte werden dann über eine Bluetooth-Schnittstelle an ein Smartphone oder einen Tablet-PC übertragen. Die Werte – Netzspannung, Stromaufnahme, Leistungsaufnahme, Leistungsfaktor, Frequenz, verbrauchte Energie und Kosten – werden über die App angezeigt, die für iOS und Android-Betriebssysteme kostenlos heruntergeladen werden kann. Dank der hohen Genauigkeit können Verbraucher ab 0,23 W bis 3680 W gemessen werden. Ein weiteres Highlight: Das Gerät kann auch als schaltbare Steckdose mit Timerfunktion zum Einsatz kommen. Die Fern-Schaltfunktion ermöglich es, den Verbraucher über das Smartphone ein- bzw. auszuschalten. Die App bietet noch weitere Möglichkeiten – von verschiedenen Ein-/Ausschaltzeiten oder einem Countdown-Timer bis zu Überlastkontrollen.
Smart Energymeter SEM-3600BT 3in1
Best. Nr.: 684997-2P
€ 41,99
Weitere Informationen zum Thema Smart Home finden Sie unter www.conrad.at/smarthome.