Wer sein Hab und Gut schützen will hat ein Alarmsystem, oder zumindest schon mal über die Anschaffung eines solchen nachgedacht. Das Alarmsystem Smanos W020 ist eine intuitive Alarmanlage die zudem noch in einem ansprechendem Design daherkommt.
Dieses handliche Wireless-Alarm-System sorgt dafür, dass man das Haus mit einem guten Gefühl verlassen kann, denn es erkennt, wenn eine Tür oder ein Fenster geöffnet wird und sendet sofort eine Push-Benachrichtigung auf das Smartphone und startet den Alarm. Außerdem ist es möglich, zusätzlich eine Kamera ins System zu integrieren. Damit kann das Haus immer und überall überwacht werden. Möchten Sie im Urlaub einen Blick in Ihr Wohnzimmer werfen? Kein Problem! Smanos W020 mit dem WiFi-Netzwerk verbinden, schon können sie unterwegs kontrollieren ob Zuhause alles in Ordnung ist.
Preisgekröntes Design
Kann Sicherheit sexy sein? Wir denken, ja, denn das Smanos W020 verbindet Sicherheit mit einem schönen und eleganten Design. Somit passt es sich perfekt in jede Wohneinheit ein. Die Frage , die sich jeder sofort beim Anblick des Systems stellt: „Wie soll so ein kleines Gerät, für so große Sicherheit sorgen?“ Ganz einfach, nach einer schnellen Installation ist die Anlage scharf gemacht und wenn es zu Zwischenfällen kommt, legt die Sirene los, als wären Polizei, Feuerwehr und Rettung gemeinsam direkt vor der Haustür. Gut, dass es eine Fernbedienung gibt, mit der man die Smanos W020 Anlage rasch wieder ausschalten kann.
Installation des Smanos W020
Die Installation der Anlage ist ganz einfach. Die Smanos W020 funktioniert nach dem Plug-and-Play-Prinzip. Das heißt, einfach das Netzkabel in die Steckdose schieben, die kostenlose iOS oder Android-App herunterladen, drahtlose Sensoren und das restliche Zubehör, wie IP-Kamera hinzufügen und Ihr Zimmer ist nur noch wenige Schritte entfernt vom Sicherheitsprädikat: Fort Knox.
Nun müssen nur noch die Sensoren (zwei Sensoren liegen der Packung bei) mit Hilfe des mitgelieferten doppelseitigen Klebeband an Türen oder Fenster befestig werden. Wichtig dabei ist nur, dass die Dreiecke an den Sensoren einander zugewandt sind.
Zwei Sensoren können doch gar nicht für den optimalen Schutz ausreichen? Keine Panik! Bei der W020 lassen sich bis zu 30 Sensoren im Nachhinein hinzufügen. Egal, ob Fenster- oder Türkontakte, Bewegungs-, Wasser-, Gas- oder Rauchmelder, der eigenen Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Wird der Alarm ausgelöst, ertönt sofort die Sirene und die Push-Benachrichtigung informiert über das Smartphone den Besitzer, unabhängig davon, wo er sich gerade befindet.
Ist die kostenlose App installiert, können verschiedene Systemeinstellungen angepasst werden. Egal, ob Lautstärke, die Dauer der Sirene, oder die Verzögerungszeit zum Auslösen des Alarms, all diese Features sind ganz leicht über das Smartphone oder Tablet zu regulieren. Die passende App befindet sich im App- oder Google Play Store unter dem Namen: „W020 Alarm“.
IP6 HD WiFi Kamera
Mit der Smanos IP6 Kamera lässt sich das Alarmsystem auch ideal erweitern, denn damit ist es tatsächlich möglich, auch vom Urlaub aus, in das eigene Wohnzimmer zu blicken. Wenn sich tatsächlich ein Eindringling in ihr Eigenheim wagt, wird er sofort mit der Kamera fotografiert und gefilmt. Zusätzlich dazu, können Sie auch mit dem Verbrecher über die Zwei-Wege-Audio Kommunikation sprechen. Um mehrere Personen auf das System zugreifen zu lassen, muss man lediglich den QR-Code aus der App einscannen und schon können mehrere Personen das Bild der Kamera sehen.
Will man die Kamera dem W020 System hinzufügen, benötigt man eine eigene App mit dem Namen „Smanos IP6“. Bei der ersten Benutzung kann man mit einem Klick auf das Plus-Symbol die Kamera ins System integrieren. Bei der Kamera selbst muss man nach dem Einschalten nur noch die Reset-Taste drücken, bis ein Signalton zu hören und ein rotes blinkendes Licht zu sehen ist. Danach ist nur noch der Name sowie ein Passwort einzugeben und fertig ist die Installation. Für den echten Tekkie ein Kinderspiel.
Einige Features:
- RF (Radio Frequency): 868MHz, 915MHz
- Einfacher und intuitiver App-Betrieb
- Schnell und einfach zu installieren
- Sendet bei Alarm Push-Nachrichten
- Laute Sirene: 105 dB
- Programmierbare Ver- und Entriegelung
- Benachrichtigung über den Batteriestand
- 60-stündiger Batteriebetrieb bei Stromausfall
- 720p HD-Video
- 2-Wege-Kommunikation
- Weitwinkelobjektiv mit 5 MP
- Externer erweiterbarer Speicher bis zu 32 GB
- Externer Systemzugriff über QR-Code
Fazit:
Will man die die optimale Sicherheit für seine privaten Räumlichkeiten, so ist das Alarmsystem von Smanos sicherlich eine intelligente Lösung. Das System bekommt sofort mit, wenn sich ungebetene Gäste in Ihrem Heim aufhalten und sendet diese Information automatisch auf Ihr Smartphone. Smanos W020 bedeutet sein Heim mit einem einfachen System und einer cleveren App zu schützen. Nach einer flotten und einfache Installation ist das Produkt leicht zu bedienen und funktioniert ausgezeichnet!
Auch auf der Suche nach intelligenten Smart-Home-Lösungen? Dann klicken Sie sich doch durch unser Smart-Home-Onlinehaus, oder besuchen Sie einen unserer sechs Megastores.