Schulstart mit Tekkie Power!

Der Sommer geht zu Ende und somit ist der Startschuss für den Schulbeginn gefallen. Bald strömen alle wieder in die Schulen und Unis. Damit der Start reibungslos verläuft, hat Conrad die richtige Technik für alle wissbegierigen Schüler. Will man selbst experimentieren und programmieren, sich als Elektriker betätigen, oder einfach eine schöne Mitschrift erstellen und sie dann ausdrucken.

Mit dem Raspberry Pi 3 Set taucht man direkt in die interessante Welt des Einplatinencomputers ein. In der dritten Generation wurde der Raspberry Pi mit einem rechenstarken ARM Cortex-A53 Quad-Core-Prozessor und einem 1 GB großen Arbeitsspeicher ausgestattet. Dieses Sensor Kit ist zu folgenden Einplatinencomputer kompatibel: Raspberry (alle Modelle), Arduino, Banana PI, Cubieboard, Cubietruck, Beaglebone, pcDuino und den Mikrocontrollern. Eine detaillierte Anleitung, die zum Download zur Verfügung steht, beinhaltet Beschreibungen aller Sensoren, Pinbelegungen sowie Programmierbeispiele. Somit ist es auch für Anfänger ganz einfach möglich, Versuche und Experimente schnell zu realisieren. Von Herzschlag, über Raumtemperatur, bis hin zur Luftfeuchtigkeit, lässt sich alles mittels des Raspberry Pi 3 Set, relativ einfach ermitteln.
Raspberry Pi 3 Set
Best.-Nr.: 1416097-2P € 139,99

Das Toolcraft VDE-Werkzeugset für den Elektriker beinhaltet alles, was das Herz begehrt. In der praktischen Tasche befindet sich das 50-teilige Set, um direkt loslegen zu können. Fünf VDE-Schraubendreher in verschiedenen Größen, sowohl Kreuz als auch Schlitz. Eine VDE-Abisolierzange, ein VDE-Seitenschneider und eine VDE-Schnabelzange. Um mehrere elektrische Kabel zu verbinden, befinden sich in diesem Set auch zwei Lüsterklemmen, so wie auch 10 Verbindungsklemmen. Außerdem hat man einen Phasenprüfer (120 – 250 V), einen Digital-Multimeter VOLTCRAFT und ein Paar Messleitungen im Gesamtpaket dabei. Die drei Isolierbändern sowie die 25 Kabelbinder runden dieses Angebot perfekt ab.
VDE-Werkzeugset für den Elektriker
Best.-Nr.: 1177223-2P € 69,99

Das HP Pavilion 2in1 Tablet ist das perfekte Gerät, um in der Schule alle wichtigen Informationen festzuhalten. Dank des magnetischen Scharniers des Pavilion kann man das Tablet ganz einfach von der Tastatur lösen. Sowohl Fotos als auch Filme können auf dem reaktionsschnellen Touchscreen in HD-Qualität bestens konsumiert werden. Ohne die beweglichen Teile einer gewöhnlichen Festplatte sinkt das Risiko von Ausfällen und Schäden. Mit der Speicherkapazität von 32 GB sollte auch jegliche Mitschrift auf dem Windows Tablet Platz finden. Natürlich ist das Tablet auch WLAN und Bluetooth tauglich, hat USB 2.0 und USB 3.0 Slots und einen 2 GB Arbeitsspeicher. Windows 10 ist als Betriebssystem schon vorinstalliert. Der microSD Speicherkartenslot macht dieses Tablet zu einem vielseitig einsetzbaren Gerät für den Schulstart.
HP Pavilion 2in1 Windows Tablet
Best.-Nr.: 1492483-2P € 299,00

Das Microsoft Surface Book 2in1 Windows Tablet vereint edles Design mit modernster Technik. Zusätzlich dazu verbindet es die mächtige Power eines Hochleistungslaptops mit der Vielseitigkeit eines Tablets. Das Federgewicht von 1.576 Gramm lässt sich den ultrahochauflösenden Bildschirm auch abnehmen. Dadurch kann dieser als Tablet oder Clipboard fungieren. Als Alternative kann man den Bildschirm auch einfach wieder verkehrt auf den Laptop montieren, um von der hardwarebeschleunigten Grafik zu profitieren. Mit dem Multi-Touchscreen, dem Surface Stift und den dazu passenden Windows Apps kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden muss man nicht gleich überall auf Steckdosensuche gehen. Auch der starke Intel Core i5 Dual Core Prozessor, die 128 GB große SSD – Festplatte und der 8 GB großen Arbeitsspeicher untermauern die hohe Qualität dieses Windows Tablets.
Microsoft Surface Book 2in1 Windows Tablet 128 GB
Best.-Nr.: 1464843-2P € 1.599,00
Microsoft Surface Book 2in1 Windows Tablet 256 GB
Best.-Nr.: 1465113-2P € 1.999,00

Das HP 17 Notebook ist auf Grund von seinem edlen Design ein wahrer Blickfang. Aber auch das Innenleben kann sich sehen lassen. So bietet das Notebook eine 1 TB große Festplatte, wo alle Daten, wie Dokumente, Bilder und Videos Platz finden werden. Der leistungsstarke Intel Core i3 Prozessor und die 8 GB Arbeitsspeicher bieten auch jede Menge Leistungsreserven, um allen Ansprüchen gerecht zu werden. Mit seinen HDMI, USB 2.0 und 3.0, LAN, Kopfhörerschnittstelle und dem eingebauten Kartenleser ist das HP17 Notebook auch vielseitig einsetzbar.
HP 17 Notebook
Best.-Nr.: 1492482-2P € 559,00

Das Office 365 Personal beinhaltet alle bekannten Anwendungen wie Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher und Access für PC oder Mac und ein Tablet. Diese Programme helfen dem Benutzer optisch ansprechende Dokumente zu gestalten. Alle Office Anwendungen erscheinen im minimalistischen Design und zeichnen sich mit dem intuitiven Touch- und Schreibwerkzeug aus. Dieses einjährige Abonnement beinhaltet die aktuellen Programmversionen. Außerdem erhält man 1 TB Online Speicherplatz bei OneDrive und 60 Freiminuten für Telefonanrufe im Skype.
Office 365 Personal Lizenz für 1 PC/Mac + 1 Tablet
Best.-Nr.: 1173050-2P € 49,99
Office 365 Home Lizenz für 5 PC/Mac
Best.-Nr.: 951392-2P € 69,99

Mit dem Epson Eco Tank ET-2500 Tinten Multifunktionsgerät reduzieren sich die Druckkosten um 70 %. Die Tinte für bis zu zwei Jahren ist im Lieferumfang enthalten. Statt Tintenpatronen beinhaltet der Multifunktionsdrucker vier farbige Epson Original Tintenbehälter mit je 70 ml Fassungsvermögen. Somit kann man die Tinte bequem selbst nachfüllen. Dadurch sinken die Kosten pro gedruckter Seite auf nur einen Bruchteil eines Cents. Ein weiterer Vorteil, ist das mobile Drucken über WLAN. Der Druckauftrag kann mittels App vom Smartphone, oder per Mail an das Gerät gesendet werden. Ob Druck, Kopie, oder Scan, jeder Auftrag wird mit hoher Geschwindigkeit vom Drucker erledigt.
Epson Eco Tank ET-2500 Tinten-Multifunktionsgerät
Best.-Nr.: 1395948-2P € 199,00

Mit dem Deskjet 3720 All-in-One kann man, dank Wireless Betrieb, über beinahe jedes mobile Gerät, wie zum Beispiel das Smartphone drucken, scannen und kopieren. Der kleinste All-in-One Drucker weltweit findet überall seinen Platz, da er praktisch überall hineinpasst. Mit dem HP Scroll Scan werden normales Papier, Fotos und Rechnungen gleichermaßen gescannt.
Deskjet 3720 All-in-One
Best.-Nr.: 1485705-2P € 75,99

Die Pressemitteilung hier Downloaden.