Outdoor-Fun: Rein in die Bergschuhe – rauf auf den Gipfel

WELS. Gleichzeitig mit dem Herbst steht auch die Wandersaison bevor. Viele Outdoor-Begeisterte flüchten vor der Nebelsuppe im Tal, denn am Gipfel nimmt einem oft die Sonne in Empfang. Um für die Berg- oder Wandertour bestens ausgerüstet zu sein, gibt Conrad einige Produktempfehlungen.

Garmin MontanaTM 600

Abb. 1: Garmin MontanaTM 600, Best.-Nr. 317890-2P, € 419,-*

Die einen beschreiben den robusten Garmin MontanaTM 600 (Abb. 1) als „eierlegende Wollmilchsau“ für Wanderer, Bergsteiger, Tourengeher sowie Mountainbiker. Die anderen als ideales Outdoor-Navi durch das große Display, 3-Achsen-Kompass mit Neigungskorrektur, barometrischem Höhenmesser, individuell definierbarem Menü samt Schnellzugriffsfunktionen.

Der Weg ist das Ziel

Garmin Topo Österreich Pro

Abb. 2: Garmin Topo Österreich Pro, Best.-Nr. 143810-2P, € 169,-*

Mit der Garmin Topo Österreich Pro (Abb. 2) hat man die umfangreichste und zuverlässigste topographische Karte Österreichs im Gepäck. Sie umfasst 24.000 km Wander- und Bergstrecken sowie 11.000 km Radwege und 13.000 km Mountainbike-Strecken im Maßstab 1:25.000. Zusätzlich sind eine große Zahl von suchbaren Points of Interest (POI) enthalten, u.a. 800 Berg- und Schutzhütten. Wie immer bei Conrad gibt es auch bei der Topo Österreich Pro eine Vielzahl an Sets mit passenden Outdoor-Navigationsgeräten.

Garmin FēnixTM

Abb. 3: Garmin FēnixTM, Best.-Nr. 143808-2P, € 399,-*

Die neue Navigationsuhr
Ab Ende September ist das Garmin FēnixTM (Abb. 3) nur bei Conrad und im Sportfachhandel erhältlich! Es ist das erste GPS-Navigationsgerät mit Armbanduhr und Höhenmesser, Barometer und 3-Achsen-Kompass, das umfassende Garmin-GPS-Navigationsfunktionen bietet. Kurz gesagt: Eine Navigationsuhr mit den Vorzügen eines Handgeräts. Das absolute Highlight: die eingespielte weltweite Basiskarte wird am Display angezeigt.

Mobile Wetterstation

Abb. 4: Mobile Wetterstation, Best.-Nr. 860248-2P, € 29,95*

Nicht im Regen stehen
Damit einem das Wetter bei einer ausgedehnten Bergtour nicht in der Wand überrascht, sollte eine mobile Wetterstation (Abb. 4)mitgeführt werden. Sie misst und zeigt Luftfeuchte, Temperatur, Luftdruck und Höhenlage an. Außerdem macht sie aufgrund der Wetterdaten der letzten 24 Stunden eine Wettervorhersage.

Led Lenser® P7

Abb. 5: Led Lenser® P7, Best.-Nr. 572526-2P, € 59,95*

Heller Lichtstrahl

Am Berg sollte immer eine Lichtquelle mitgeführt werden. Die Led Lenser® P7 (Abb. 5) ist mit dem Advanced Focus System und der neu entwickelten Einhand-Gleitschlitten-Fokussiermechanik ausgestattet. Man kann zwischen bühnenartigem, kreisrundem Licht und einem bis zu 210 Meter reichendem scharf fokussiertem Licht wählen. Eine Batterieladung bedeutet 64 Stunden Licht.

Led Lenser® Kopflampe H7

Abb. 6: Led Lenser® Kopflampe H7, Best.-Nr. 572528-2P, € 59,95*

Wär lieber beide Hände frei hat, nimmt die Led Lenser® Kopflampe H7 (Abb. 6). Dieses Leichtgewicht ist mit bester Technik ausgestattet und kann von Fernlicht auf kreisrundes Nahlicht umgestellt werden. Die komfortable Funktion des Advanced Focus Systems macht Outdoor-Aktivitäten angenehmer und sicherer. Stufenloses Dimmen möglich, Kopf um 90° schwenkbar.

Solar-Rucksack

Abb. 7: Solar-Rucksack, Best.-Nr. 860807-2P, € 99,95*

Hilfreicher Rucksack
Immer eine Empfehlung: der Solar-Rucksack (Abb. 7) mit integriertem Solarpanel. Das integrierte Lilon-Akkupack mit 1800 mAh wird automatisch aufgeladen. Die mobilen Geräte einfach nur mehr an einen der zahlreichen Adapter stecken.

Weitere Produkt-Ideen für die nächsten Berg- oder Wandertouren gibt’s online!

Download Pressetext und -fotos -Foto honorarfrei bei Credit-Nennung www.conrad.at.

* Die angegebenen Preise sind zum Zeitpunkt des Versandes der Presseaussendung gültig. Tagesaktuelle Preise entnehmen Sie bitte der Website.