Gleichzeitig mit dem Herbst steht auch die Wandersaison bevor. Viele Outdoor-Begeisterte flüchten vor der Nebelsuppe im Tal, denn am Gipfel nimmt einem oft die Sonne in Empfang. Um für die Berg- oder Wandertour bestens ausgerüstet zu sein, hat Conrad viele Technikideen, egal ob im Megastore oder auf www.conrad.at!
Das neueste Mitglied der Garmin-Familie ist der eTrex Touch 35, der jetzt noch einfacher und praktischer in der Bedienung ist. Durch den zusätzlichen Höhenmesser eignet er sich auch für Aktivitäten in den Bergen wie Bergsteigen und Mountainbiken. TopoActive Europe-Karten (auf OSM basierend) sind bereits vorinstalliert, ebenso wie Aktivitätsprofile, die für verschiedene Freizeitaktivitäten optimiert sind. Auch nicht zu vergessen sind die 250.000 Geocaches, mit denen man im Freien endlosen Spaß haben wird.
Garmin eTrex® Touch 35 Outdoor-Navi
Best. Nr.: 1376709-2P € 289,-
Der Oregon 600 wurde speziell für die Verwendung im Freien entwickelt. Dank seiner Akku-Betriebszeit von bis zu 16 Stunden kann man Wegpunkte, Geocaches, Tracks oder Bilder aufzeichnen und mit der Garmin Cloud oder dem Smartphone synchronisieren. Das verstärkte und schlagbeständige Gehäuse schützt das Gerät, bietet aber dennoch alle Multitouch-Funktionen und ist auch für die Bedienung mit Handschuhen geeignet. Somit können Erschütterungen, Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und Wasser diesem Outdoor-Navigationsgerät mit Kartenfunktionen nichts anhaben. Mit dem Oregon weiß man auch immer wo die anderen Gruppenmitglieder sind, die Positionsfindung wird somit unglaublich vereinfacht.
Garmin Oregon® 600 + TOPO Österreich V4 PRO
Best. Nr.: 1231511-2P € 429,00
Der Monterra kombiniert die Vorteile eines robusten Outdoor GPS-Gerätes mit den fast unbegrenzte Erweiterungsmöglichkeiten, wie Bergwetter, Lawinenlage oder Wanderführer des Android Betriebssystems. Das transreflexive Display nutzt das Sonnenlicht um beste Ablesbarkeit in jeder Situation, sogar unter hellstem Sonneneinfall zu gewährleisten. Um die 20 Stunden im GPS-Modus ausnützen zu können, kann man entweder den mitgelieferten Akku oder AA Batterien benutzen. Dank dem GPS/GLONASS Kombiempfänger wird einem auch in tiefen Schluchten schnellster Satellitenempfang garantiert. Das Outdoor-Navi hat eine 8 Megapixel Autofokus Digitalkamera integriert, die das Geotagging von Fotos ermöglicht.
Garmin Outdoor GPS Monterra
Best. Nr.: 595669-2P € 499,-
Die epix ist das erste Garmin-Navigationsgerät, das einen hochauflösenden Farb-Touchscreen und vorinstallierte Karten für Europa an Ihrem Handgelenk verfügbar macht. Im internen Speicher von 8 GB hat zusätzliches Kartenmaterial Platz, beispielsweise hochwertige regionale TOPO PRO- oder TOPO Light-Karten und BirdsEye-Satellitenbilder. Die revolutionäre EXO-Edelstahlantenne zusammen mit dem GPS- und GLONASS-Empfang bedeutet für Sie eine bessere Signalstärke und eine schnellere Positionsfindung. Die epix verfügt über Höhenmesser-, Barometer- und Kompasssensoren, um relevante Echtzeitinformationen bereitzustellen. Der integrierte Höhenmesser liefert Höhendaten, um den Aufstieg und Abstieg genau zu überwachen, und das Barometer kann durch die Anzeige kurzfristiger Trends des Luftdrucks Wetteränderungen vorhersagen.
Garmin epix™ Armband-Navi
Best. Nr.: 1308678-2P € 449,-
Freizeitradfahrer und -wanderer kommen mit TEASI one² komfortabel ans Ziel! Vollgepackt mit allem, was für Radfahrer, Wanderer und Fußgänger wichtig ist – mit einem extragroßen transflektivem 8,8 cm (3,5″) Farbdisplay, einem starken 2.300 mAh Lithiumakku für 10 – 12 Stunden Laufzeit und einem leistungsstarke 664 MHz Prozessor sowie tiefendigitalisiertem Kartenmaterial zu nahezu allen Ländern Europas (auf OSM basierend). Der integrierte Tripcomputer inklusive GPS-Kompass ermöglicht komfortable Informationsabfragen beispielsweise zu Streckenverlauf, Entfernung, Geschwindigkeit, Steigung, Höhenmetern und Kalorienverbrauch.
Teasi One 2 Fahrrad Navigation
Best. Nr.: 1173427-2P € 149,99
Die TOPO Österreich V4 ist der zuverlässigste Begleiter für alle Outdoor Begeisterten, aber auch Touristen aus aller Welt, die Österreich entdecken wollen. Die professionell-aufbereitete topografische Karte im Basismaßstab 1:50.000 eignet sich zur Outdoor Navigation unterwegs sowie mit der kostenlosen Planungs – Software BaseCamp am Computer. 11.000 Kilometer (6.850 Meilen) Radfahrwege, 17.000 Kilometer (10.500 Meilen) Mountainbike-Touren und 42.000 Kilometer (26.250 Meilen) Wege und Wanderrouten sind hinterlegt. Die Garmin Topo Österreich unterschiedet von anderen Karten, dass alle aktuellen in Österreich erfassten Schutzhütten und Unterstände angezeigt wird, Kontakte und Telefonnummern von Hüttenwirten und Bergrettern sind immer aktuell abrufbar.
Garmin TOPO Austria V4 PRO DVD & Micro SD
Best. Nr.: 1220261-2P € 149,99
Die Fenix LED Stirnlampe HP25 stellt alles in den Schatten. Es stimmt einfach alles: Helligkeit, separat ein- und ausschaltbarer Punkt- und Flächenstrahler, Batterielaufzeit, Tragekomfort und Spritzwasserdicht. Und das alles für ein Top-Preis-Leistungsverhältnis. Besonders ist, dass entgegen dem heutigen Trend die Lampe mit AA Batterien betrieben wird und nicht mit einem lampenspezifischen Akku.
LED Stirnlampe Fenix HP25 batteriebetrieben 184 g Gelb FENHP25GELB
Best. Nr.: 1205955-2P € 69,99
Der Traum aller Outdoor-Begeisterten ist die multifunktionale Camping-Laterne Lighthouse. Ob unterwegs mit dem Tragebügel (auch für aufhängen verwendbar) oder im Zelt mit den Standfüßen, die LED-Lampe findet überall Platz um in sechs Leuchtstärken Licht zu spenden. Wird die Lampe an der Zeltwand aufgehängt, kann man von der 360° Ausleuchtung auf 180° umschalten, dadurch wird Energie gespart. Sind die Akkus leer, ist das auch kein Problem, denn dank einer Kurbel wird die benötigte Energie für eine Notladung selbst erzeugt. Ist einmal der Akku bei Kleingeräten leer, stellt das Aufladen für die Camping-Laterne keine Herausforderung dar – dank einer integrierten Powerbank (4.400 mAh) und des USB-Anschlusses.
LED Camping-Laterne Goal Zero Lighthouse 250 USB Hub
Best. Nr.: 1359747-2P € 79,99
Das Wenger Outdoor-Feuerzeug Clava ist so klein, dass man es problemlos bis ans Ende der Welt mitnehmen kann. Das Feuerzeug produziert eine ultraheisse powervolle blaue Flamme und funktioniert in Höhen von bis zu 2.500 m sowie bei windigen und feuchten Wetterverhältnissen. Es hat einen extra großen Tank, einen festen Griff durch das gummierte Gehäuse und eine Kordel mit einem Sicherheits-Karabiner.
Wenger Swiss Gear Feuerzeug Clava
Best. Nr.: 684970-2P € 39,99
Das Mora Outdoormesser ist ein sehr scharfes Werkzeug aus High-Carbon-Stahl für Unterwegs. Die robuste 32 mm starke Klinge bleibt lange schnitthaltig. Der Gummigriff liegt wie angegossen sicher in der Hand. Durch den in die Scheide integrierten Diamant-Messerschärfer kann man das Messer auch unterwegs schärfen. Ein an der schwarzen Scheide befestigter Feuerstahl ermöglicht das Entzünden von Feuer auch bei widrigen Witterungsverhältnissen. Die Gürtelschlaufe ist abnehmbar.
Mora of Sweden Outdoormesser 11742
Best. Nr.: 1179420-2P € 74,99
Der Petromax Hobo-Kocher funktioniert nach dem Kamineffekt, ist besonders leicht, dabei trotzdem sehr stabil und effizient und lässt sich kompakt zusammenlegen. Kleine Äste und Zweige verbrennen dank der ausgeklügelten Luftzufuhr besonders heiß. Der Hobo-Kocher ist aufgrund seiner Bauweise und seiner Edelstahlausführung besonders stabil. Töpfe jeder Größe und jeden Gewichts trägt er sicher. Mit einem Gewicht von nur 590 g und seinem schmalen Packmaß passt der Hobo-Kocher perfekt in jeden Trekkingrucksack– damit ist man für alle Notfälle gerüstet.
Petromax Camping Kocher bk1 Hobo-Kocher bk1 Edelstahl
Best. Nr.: 1244188-2P € 39,99