Rauchmelder als Lebensretter!

Jedes Jahr sterben in Österreich Menschen infolge von Bränden in privaten Haushalten. In den wenigsten Fällen sind aber Verbrennungen die Ursache. Viele Brände bleiben unentdeckt und die Bewohner werden im Schlaf überrascht – eine tödliche Gefahr! Bereits wenige Atemzüge an giftigem Rauchgas genügen für eine tödliche Dosis. Rauchmelder können hier Leben retten. Seit 1. Februar 2015 besteht nun auch in Niederösterreich – wie bereits in vielen anderen Bundesländern – für Neu- und Umbauten ein verpflichtender Einbau in Wohnungen und Einfamilienhäusern. Ob als Einzelrauchmelder oder in einem Funknetz vernetzt – bei Conrad findet sich auf jeden Fall der richtige Rauchmelder wenn‘s mal brenzlig wird!

752092_BB_00_FB.EPS_1000Top-Markenprodukt mit einer besonders langen Lebensdauer. Der batteriebetriebene VdS-zertifizierte Rauchmelder Siemens DELTA reflex erkennt frühzeitig entstehenden Brandrauch und gibt einen akustischen Alarm von sich. Ohne großen Aufwand kann durch einen Testknopf ein Funktionstest durchgeführt werden. Der Rauchmelder zeichnet sich aber besonders durch seine Langlebigkeit aus: Die im Lieferumfang enthaltene Lithium-Batterie hat eine Lebensdauer von bis zu 10 Jahren!

Rauchmelder Siemens DELTA reflex SD9L batteriebetrieben, inkl. 10 Jahres-Batterie
Best. Nr.: 752106-2P € 31,99

406080_BB_01_FB.EPS_1000Zuverlässig, vernetzbar und mit Notlicht-Funktion. Der Rauchwarnmelder FERION 3000 OW warnt zuverlässig vor Brandgefahren – entweder optisch durch Warn-LED sowie akustisch durch ein lautes Alarmsignal. Gemeinsam mit bis zu 40 weiteren Meldern kann er in einem Funknetz betrieben und vernetzt werden. Eine integrierte Notlichtfunktion leuchtet zudem bei einem Alarm dem Fluchtweg aus und bietet so höchste Sicherheit. Fazit: Ein zuverlässiger Heimrauchmelder!

Funk-Rauchwarnmelder FERION 3000 OW vernetzbar, mit Notlicht, batteriebetrieben
Best. Nr.: 406080-2P € 49,99

751714_BB_00_FB.EPS_1000Qualitativ hochwertiges 3er-Set für Zuhause. Ob im Flur, Treppenaufgang, Wohn- oder Schlafraum. Der optische ABUS-Rauchmelder im praktischen 3er-Set reagiert zuverlässig auf jeden Rauchpartikel und warnt mit bis zu 85 dB Lautstärke besonders effektiv. Die 9 Volt Alkali-Block Batterie reicht für eine Betriebsdauer von bis zu maximal 12 Monaten. Mittels einer Funktionstaste kann die Betriebsbereitschaft getestet werden bzw. warnt der Rauchwarnmelder automatisch bei Erreichen eines niedrigen Batteriestandes.

ABUS Rauchwarnmelder 3er Set, batteriebetrieben
Best. Nr.: 751727-2P € 29,99

1283702_BB_00_FB.EPS_1000Perfekt montiert ohne Bohren. Die saubere, bequeme Methode zur Befestigung eines Rauchmelders. Dank solider magnetischer Befestigung ist kein Bohren und Schrauben erforderlich. Dennoch kann der Melder bei Bedarf abgenommen und wieder angebracht werden. Besonders zu empfehlen an Stellen die aufwändig erreichbar oder eine Montage nur schwer nicht möglich ist, wie zum Beispiel an Betondecken, im Stiegenhaus oder abgehängten Decken.

ABUS Magnet Befestigungsset für Rauchwarnmelder
Best. Nr.: 1283702-2P € 5,49

751454_BB_00_FB

Gut zu wissen, ob ein Heimrauchmelder funktioniert. Ein Prüfgas der einen Brandrauch simuliert und so einen Alarm beim Rauchmelder auslöst, macht’s möglich! Der Flascheninhalt der 125 ml Sprühflasche reicht für rund 90 Prüfvorgänge.

ABUS Rauchwarnmelder-Testspray
Best. Nr.: 751454-2P € 17,99

Wichtige Gefahrenmelder für den Haushalt

Im Haushalt lauern neben Bränden noch eine Vielzahl anderer Gefahren. Ob giftiges Kohlenmonoxid, Gaslecks an Herden, Heizungen, undichte Anschlüsse oder einen drohenden Wasserschaden bereits im Vorfeld zu erkennen. Für all diese Fälle finden sich im umfangreichen Sortiment von Conrad passende Gefahrenmelder.

751619_RB_00_FB.EPS_1000

Gasmelder Cordes CC-3000, netzbetrieben, detektiert Butan, Methan, Propan
Best. Nr.: 751619-2P € 49,99

1208450_BB_00_FB.EPS_1000

Gasmelder GEV 003385 batteriebetrieben detektiert Propan, Butan, Methan
Best. Nr.: 1208450-2P € 49,99

Layout 1

Kohlenmonoxid-Melder Cordes CC-4000 batteriebetrieben
Best. Nr.: 401273-2P € 49,99

750201_LB_02_FBWassermelder mit externem Sensor CE LD-63HS batteriebetrieben
Best. Nr.: 750201-2P € 24,99

Unter folgendem Link können Sie die Presseaussendung und die Bilder (Fotos: www.conrad.at) als zip-Datei downloaden: Rauchmelder_20150210.zip

Pressekontakt:
Bernhard Bruckbauer
Conrad Electronic GmbH & Co KG
Durisolstraße 2
A-4600 Wels
Tel. +43 (0)50-2040-1079
bernhard.bruckbauer@conrad.at
www.conrad.at