Technik soll helfen, den Lebensrhythmus besser zu gestalten und neue Möglichkeiten zu entdecken. Innovative Lösungen für jeden Technik-Einsatz zu fairen Preisen und mit herausragender Markenqualität – das bieten die starken Marken von Conrad. Ob als Problemlöser, Weihnachtsgeschenk für seine Liebsten oder um sich einfach mal selbst eine Freude zu bereiten: Diese und viele weitere Technik-Highlights gibt es unter www.conrad.at oder in den Conrad Megastores.
Mithilfe des HDMI Audio Extraktors von Speaka Professional wird das Audiosignal aus dem HDMI-Signal separiert, wodurch der Ton über externe Lautsprecher ausgeben werden kann. Während das Videosignal auf dem Bildschirm dargestellt wird, wird der Ton also beispielsweise über die Heimkinoanlage abgespielt – so erhält man immer den besten Klang. Durch sein schlankes Design passt das Gerät perfekt zu modernen TV-Geräten und rutschsichere Füße verleihen dem Extraktor zudem einen festen Stand. Der HDMI Audio Extraktor unterstützt Auflösungen bis 4Kx2K Pixel und 3D-Wiedergaben.
SpeaKa Professional HDMI Audio Extraktor
Best. Nr.: 1549722-2P € 69,99
Mit der renkforce Dockingstation kann man mit dem Smartphone jetzt problemlos auf einem großen Bildschirm arbeiten. Ganz einfach Monitor, Maus und Tastatur und eine externe Festplatte mit dem Smarthphone verbinden – dann kann es wie ein normaler PC genutzt werden. Während der Übertragung auf den HDMI-Monitor lässt sich das Smartphone wie gewohnt weiter verwenden. Ganz gleich ob telefonieren, Nachrichten verschicken oder andere Smartphone-Funktionen nutzen, die Wiedergabe auf dem Bildschirm wird nicht unterbrochen. Besonders praktisch: während der Übertragung wird das Smart Device gleichzeitig mit 1,5 A geladen. Die Dockingstation rechnet die Auflösung des Notebooks/Smartphones bis auf 4K (Ultra HD) hoch, selbst wenn der Laptop keine 4K-Grafikkarte hat und sorgt somit für kristallklare Bilder. Zusätzlicher LAN-Port inklusive: Gigabit Ethernet ermöglicht Hochgeschwindigkeits-Netzwerkverbindungen. Durch das Plug and Play-Feature muss keine zusätzliche Software zur Verwendung der Dockingstation installiert werden und man kann sofort loslegen.
renkforce Notebook Dockingstation RF-ND-100
Best. Nr.: 1558127-2P € 84,99
Die eigenen Erlebnisse mit atemberaubenden Aufnahmen in HD-Auflösung festhalten – kein Problem mit der Action Cam RF-AC-1080P von renkforce. Die Kamera besitzt ein wasserdichtes Gehäuse bis 30 Meter Tauchtiefe. Ein weiteres Plus: Durch den 140° Winkel der Linse wird der lästige „Fisheye-Effekt“ vermieden. Mittels WiFi-Funktion können die Aufnahmen dann direkt über Livestream oder Sofort-Upload veröffentlicht werden. Mithilfe der mitgelieferten Fernbedienung kann man Schnappschüsse oder Videoaufnahmen zudem ganz einfach und komfortabel aus der Ferne auslösen. Dank umfangreichem Zubehör ist die Kamera sehr vielseitig einsetzbar und perfekt zum Festhalten besonderer Erlebnisse geeignet.
renkforce Actioncam RF-AC-1080P
Best. Nr.: 1561705-2P € 59,99
Mit dem Internet Unterbau-Radio RF-IR-KITCHEN1 von renkforce empfängt man tausende Internetradiosender und Podcasts aus aller Welt. Das Radio wird einfach mit dem vorhandenen WLAN-Router verbunden, dann kann nach Kategorie, Genre und Standort gesucht werden und schon genießt man seine Lieblingsmusik. Um diese rasch wieder zu finden einfach in der Favoritenliste hinterlegen. Über AUX IN kann die Lieblingsmusik vom Smartphone über die 3 Watt starken Lautsprecher abgespielt und dank AUX OUT können die Radiosender auch über externe Lautsprecher ausgegeben werden. Aufgrund der DLNA- und UPNP-Unterstützung können Musiktitel außerdem von nahezu jeder Quelle gestreamt werden: Einfach mit dem PC koppeln und dann können auch die am Computer abgespeicherten Audio-Dateien abgespielt werden.
renkforce Internet Unterbau-Radio RF-IR-KITCHEN1
Best. Nr.: 1577237-2P € 77,99
Die Faszination von Virtual Reality erleben: Die renkforce RF-VR2 Virtual Reality Brille ermöglicht in Kombination mit dem Smartphone ein einfaches Eintauchen in die virtuelle Welt mir 360° Rundumblick. Ganz gleich ob beim Spielen oder Filme Schauen – mit der VR-Brille inklusive integrierter Kopfhörer erlebt man das Gesehene noch näher. Um loszulegen muss man nur noch sein Smartphone in den vorderen Deckel einlegen. Die renkforce VR-Brille ist für alle Smartphones mit einer Bildschirmdiagonale von 8,89 cm bis 14,48 cm (3,5″ – 5,7″) geeignet. Das geringe Gewicht, die Polsterung sowie das elastische und verstellbare Trageband ermöglichen einen angenehmen Tragekomfort der Brille. Damit Virtual Reality Brille auch bei jedem perfekte Bilder liefert, kann der Pupillenabstand individuell eingestellt werden.
renkforce RF-VR2 VR+ AR Brille mit Headset
Best. Nr.: 1587100-2P € 27,99
Jetzt von den Conrad-Weihnachtsvorteilen profitieren:
Weihnachts-Liefergarantie
Wie bereits gewohnt, können Sie auch heuer wieder von unserem bewährten Weihnachtsversand profitieren: Bestellen Sie bei uns bis zum 21.12.2017 noch vor 13 Uhr, dann werden wir Ihre Bestellung zeitgerecht an unseren Lieferdienst übergeben (entsprechende Artikelverfügbarkeit vorausgesetzt). Damit einer zeitgerechten Lieferung bis zum Fest nichts im Wege steht!
Verlängertes Rücktrittsrecht bis 13. Jänner 2018
Sie sind nicht sicher, ob Ihre Geschenkidee auch wirklich Freude machen wird? Bei Ihrem Weihnachtseinkauf bei Conrad müssen Sie sich dazu keine Sorgen machen! Wir gewähren Ihnen, für alle zwischen 16. November und 23. Dezember 2017 gekauften Artikel, ein verlängertes Rücktrittsrecht über Weihnachten hinaus bis zum 13.01.2018. Das gilt auch für Ihre Einkäufe in den Conrad Megastores.
Sie wollen herausfinden, wer dem Christkind heuer beim Einsammeln der Wunschzettel hilft? Mehr dazu erfahren Sie in diesem Video.
Weitere Infos zu den Aktionen und himmlische Technikideen unter www.conrad.at