Der Sommer steht vor der Tür: Kühle Getränke, leckeres Eis, sagenhafte Grillpartys, … mit Conrad Electronic bekommen Sie das alles und noch viel mehr! Wir wappnen Sie mit collen Gadgets für die heißeste Zeit des Jahres.
Ganz gleich ob im Büro, Partyraum oder dank 12 V Autoanschluss auch auf Reisen – der nostalgische Getränke- und Dosenkühler im Retrostyle sorgt jederzeit für die perfekte Erfrischung an heißen Tagen und ist zudem ein echter Blickfang. Das integrierte Peltier-Kühlelement bewirkt, dass der Kühlschrank besonders leise arbeitet und trotzdem bis zu 18° C unter Raumtemperatur kühlt. Ganze 12 Dosen Ihres Lieblingsgetränks kann der schicke Getränkekühler aufnehmen.
Getränke- & Dosenkühler im Retrodesign TKG MCL 500
Best. Nr.: 1515943-2P € 179,99
Bei Sonnenschein am Badesee entspannen und die Sommerzeit genießen – was will man mehr? Für die richtige Atmosphäre wird einfach die YouTube Playlist der Lieblingshits abgespielt und schon kann bei cooler Musik relaxt werden. Blöd nur, wenn dann das Smartphone aufgrund mangelnden Akkus den Geist aufgibt. Hier kommt der kompakte Solarlader SL-11 von VOLTCRAFT ins Spiel, der Ihr Smartphone im Nu mit umweltfreundlicher Sonnenenergie versorgt. Sollte sich die Sonne mal verstecken ist dies auch kein Problem, da der integrierte Akku auch über USB geladen werden kann und der SL-11 somit als Powerbank fungiert. Auch für Wanderbegeisterte ist das Solar-Ladegerät mit stoß- und spritzwasserfestem Gehäuse, einer integrierten LED-Leuchte, Blitzlicht- und SOS-Funktion sowie einem Karabiner zum Befestigen am Rucksack der perfekte Ausflugs-Begleiter.
Solar-Ladegerät VOLTCRAFT SL-11
Best. Nr.: 1460533-2P € 41,99
Die aufblasbare Solar-Laterne bringt beim Campen und allen Outdoor-Aktivitäten mit bis zu 50 Lumen und drei verschiedenen Leuchtvarianten Licht ins Dunkel. Besonders praktisch: aufgrund der Falt-Funktion benötigt die Laterne kaum Platz beim Transport und ist dank ihrem wasserdichten Gehäuse so gut wie unverwüstlich.
Aufblasbare Solar Laterne
Best. Nr.: 1362993-2P € 19,99
Sie lieben fruchtiges Eis, hassen jedoch die Unmengen an Zucker und Zusatzstoffen die im Supermarkt-Eis versteckt sind? Dann werden Sie von der Trisa Fruit Sorbet Eismaschine begeistert sein! Diese stylische Eismaschine verarbeitet bis zu 400 g gesundes, leckeres Fruchtsorbet in einer Minute. Nicht nur Früchte, auch Gemüse, Kuchen oder Schokolade können Sie verwenden, um im Handumdrehen Ihr Lieblingseis zu kreieren.
Trisa Fruit Sorbet Eismaschine
Best. Nr.: 1338913-2P € 44,99
Leicht, robust und kraftvoll – das alles trifft auf den tragbaren Bluetooth®-Lautsprecher JBL Clip 2 zu. Der ideale Gefährte bei Partys, entspannten Stunden am Pool oder allen anderen Aktivitäten, bei denen Sie Ihre Lieblingsmusik genießen wollen. Da der JBL Clip 2 völlig wassergeschützt ist, kann er sowohl zu Land als auch zu Wasser überall mithin genommen werden und dank dem praktischen Karabiner an Kleidung oder Rucksack befestigt werden. Über Bluetooth können Sie Musik kabellos vom Smartphone oder Tablet streamen, und das bis zu 8 Stunden lang. Zusätzlich dazu besitzt der Lautsprecher eine Freisprechfunktion, mittels der Anrufe mit nur einem Tastenklick angenommen werden können.
JBL Clip 2 Bluetooth®-Lautsprecher
Best. Nr.: 1438052-2P € 59,99
Wer behauptet es geht nichts über Einhörner kennt bestimmt unseren Flamingo noch nicht. Der ultimative Begleiter für heiße Tage und Badespaß im kühlen Nass!
Mega Flamingo Island
Best. Nr.: 1547630-2P € 39,99
Sommer und Grillen – das gehört genauso zusammen wie Conrad und Technik. Tekkies wissen sich dabei natürlich mit cleveren Gadgets zu helfen. Die digitale Grillzange mit integriertem Fleischthermometer und LED-Leuchte sorgt für ein perfektes Grill-Erlebnis bei der nächsten Sommerparty. Dank der sieben vorprogrammierten Fleischsorten und Anzeige der Soll- sowie Ist-Temperatur ist das Erreichen der gewünschten Garstufe kein Problem mehr. Die Kerntemperatur wird bereits beim Wenden des Grillgutes gemessen und im beleuchteten LC-Dispaly angezeigt. Somit ist kein Anschneiden des Fleisches mehr nötig und es bleibt schön saftig.
Digitale Grillzange
Best. Nr.: 860499-2P € 26,99
Mit dem Arctic Breeze USB-Lüfter behalten Sie stets einen kühlen Kopf bei der Arbeit. Der elegante Standlüfter wird einfach an den USB-Port angeschlossen und ist dank seinem flexiblen Hals besonders leicht handzuhaben. Das nahezu geräuschlose Gerät verhindert nicht nur schwitzige Hände sondern auch zu hohe Hardware-Temperaturen. Mithilfe des Drehknopfs am Fuß des Ventilators können Sie die Geschwindigkeit dieses praktischen Schreibtisch-Accessoires ganz nach Ihren Bedürfnissen einstellen.
Arctic Breeze Black USB-Lüfter
Best. Nr.: 1218061-2P € 16,99