Die Funkwetterstation mit dem Wetter von heute und der Vorhersage für morgen! Die Netatmo Wetterstation ist schon eine Weile auf dem Markt. Vor dem Winter ist es nun an der Zeit, dass wir das Produkt testen.
Der erste Eindruck des Netatmo Wetterstation NWS01
Wenn wir die schöne, luxuriöse weiße Verpackung in unseren Händen halten, steigt die Neugier auf den Inhalt dieser Box. Nach dem Öffnen, sehen wir zwei Arten von silberfarbenen „Röhren“. Der eine ist fast doppelt so groß, als der andere. Schon verrückt, diese 2 kleinen Dinger werden uns bald viele verschiedene Informationen liefern.
Das Einrichten der Netatmo Wetterstation
Jetzt muss die Wetterstation installiert werden – dies geht erstaunlich schnell und einfach. Es gibt eine kostenlose App für Android und iOS, eEs ist auch möglich, alles auf Ihrem PC zu sehen.
Starten Sie die App, erstellen Sie einen Account und schon gehts los. Die App leitet Sie Schritt für Schritt an und nach 10 Minuten ist die Wetterstation mit Ihrem Netzwerk verbunden und einsatzbereit.
Jetzt können Sie den Außensensor in Betrieb nehmen, mithilfe der App werden Außen- und Innensensor gekoppelt. Wegen der Befestigung des Außensensors braucht man sich auch keine Gedanken machen, es werden 3 verschiedene Befestigungsmöglichkeiten als Zubehör mitgeliefert.
Eine Übersicht über die Funktionen und Werte
Eine der wichtigsten Funktionen ist natürlich die Innen- und Außentemperaturanzeige. Die Außentemperatur wird auch mit Windchill angezeigt, das heißt Sie wissen immer welche Kleidung Sie tragen sollten. Außerdem gibt es auch eine Messung der Luftfeuchte. Dies ist besonders hilfreich, wenn man Schimmelbildung vermeiden möchte. Für den Innenbereich werden auch Luftdruck, CO2-Wert und der Geräuschpegel gemessen. Dank der CO2-Wert-Messung wissen Sie immer, wenn Sie ein Fenster öffnen sollen.
Mit dieser Tabelle haben Sie immer die optimalen Werte zur Hand:
Nicht nur das Ablesen von aktuellen Daten kann man mit der Netatmo Wetterstation, sondern auch Daten aus der Vergangenheit bleiben gespeichert. Auf diese Weise können Sie Diagramme erstellen oder Daten ins Excel exportieren. Weiters ist auch die Möglichkeit einer Wettervorhersage bis zu einer Woche gegeben.
Nützliches Zubehör – Netatmo Innensensor NE1002ZZ
Da ein Sensor für ein ganzes Haus ein bisschen wenig sein kann, gibt es zur Erweiterung noch den Netatmo Wetterstation Innenraumsensor NE1002ZZ.z Im Kinderzimmer eignet sich der zusätzliche Innensensor bestens: Sie können ganz einfach die Temperatur, CO2-Werte und Luftfeuchte überprüfen. Mit dem Geräuschpegelmesser können Sie die Netatmo Wetterstation auch als Babyphon verwenden.
Fazit
Ist das nicht verrückt – Eine Wetterstation ohne Display? Am Anfang dachten wir das eigentlich. Aber nach einem umfangreichen Test können wir sagen: Nein, das ist nicht verrückt!
Die Messgenauigkeit, Vielfalt der Datenauswertung und Anwendung sind beeindruckend groß, von einem Meteorologen könnte man kaum mehr erfahren.
Das Design der Netatmo Sensoren fügt sich in jeden Wohnstil perfekt ein und sollte in keinem Haushalt fehlen.