Mit starken Marken und Top-Sellern ins neue Jahr

Mit viel Schwung startete auch die Technik ins Jahr 2016. Technologie soll unser Leben einfacher und unkomplizierter machen. Das tut sie leider nicht immer, aber im nächsten Jahr erwarten uns tatsächlich einige Highlights, die in wichtigen Bereichen große Fortschritte bringen. Conrad stellt einige dieser Technik-Neuheiten 2016 vor – das alles und vieles mehr gibt es unter www.conrad.at oder in den Megastores.

Der renkCast 2 HDMI-Streaming-Stick ist die konsequente Weiterentwicklung des erfolgreichen Vorgängers. Das integrierte WLAN Modul ist deutlich leistungsstärker und schneller. Das sorgt für störungsfreien Betrieb – auch hinter Ihrem TV-Gerät. Der kleine HDMI-Stick überträgt Fotos, Videos, Musik und auch Webseiten oder Dokumente auf das TV-Gerät. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Inhalte aus dem Internet kommen oder auf dem Smartphone oder Tablet gespeichert sind. Dank DLNA-Unterstützung werden auch Inhalte von Netzwerkfestplatten (NAS) unterschiedlichster Hersteller auf den renkCast 2 gestreamt. Der renkCast 2 passt auch prima an den HDMI-Anschluss eines Beamers und bildet zusammen mit der kostenlosen EZCast die perfekte Kombination für Präsentationen.
renkCast 2 HDMI-Streaming-Stick (AirPlay, Miracast, DLNA)
Best. Nr.: 1402632 -2P € 34,99

Ein sensationelles Konzept für Fernseher zwischen 37“ und 70“ ist die SpeaKa Professional Curved-TV-Eckhalterung, welche nur bei Conrad exklusiv erhältlich ist. Dank der Schwenk- und Neigefunktion der Wandhalterung hat man immer den besten Blick auf das Curved-TV-Gerät – egal wo man sich im Zimmer aufhält. Durch die Teleskop-Funktion lassen sich Sehabstände zwischen 6,8 und 57,3 cm zum Fernseher je nach den individuellen Bedürfnissen einstellen.
SpeaKa Professional Curved-TV-Eckhalterung 37″ – 70″ Neig-und Schwenkbar
Best. Nr.: 1359987-2P € 84,99

Oft „stapeln“ sich schnell verschiedene Geräte rund um den TV. Schnelle und einfache Abhilfe schafft diese Soundbarhalterung, die direkt an die VESA-Montagelöcher des Fernsehers geschraubt wird. Egal ob Platzmangel, keine optimale Akustik oder die unästhetische Platzierung vor dem TV liegend – es gibt viele Gründe die Soundbar direkt über oder unter dem Fernseher zu montieren. Ist die Soundbar erst einmal installiert, ist perfekte Akustik garantiert – denn bewegen Sie Ihren TV in eine andere Richtung, folgt Ihnen Ihre Soundbar automatisch.
SpeaKa Professional Soundbar-Halterung „Smart“
Best. Nr.: 1211125-2P € 34,99

Das Rundum-Sorglos-Paket des Raspberry Pi® 2 wurde mit einem rechenstarken ARM Cortex-A7 Quad-Core-Prozessor mit 4x 900 MHz und einem 1 GB großen Arbeitsspeicher ausgestattet. Das Advanced Starter-Kit bildet die perfekte Basis für den Raspberry. So wird neben dem benötigten Zubehör, um einen PC in Kreditkartengröße in Betrieb zu nehmen, gleich sinnvolle Erweiterungen geliefert. Das Gehäuse bietet der Platine den nötigen Schutz und ermöglicht Zugriff auf die Schnittstellen. Die Stromversorgung übernimmt ein Mico-USB Netzteil mit 2000 mA Ausgangsstrom und einer Wechselclip-Funktion für internationalen Einsatz. Mit dem vorinstallierten Noobs Betriebssystem auf der MicroSD-Karte kann man sofort losstarten. Auch eine Einbindung in das Netzwerk wird über den mitgelieferten EDIMAX WLAN-Stick sichergestellt. Eine Verbindung mit einem Monitor oder sogar dem Fernseher kann über das beiliegende HDMI™-Kabel hergestellt werden. Mit diesem Set kann man sofort loslegen und zum Beispiel eine Multimedia-Verwaltung oder eine Steuerungszentrale für Zuhause einrichten.
Renkforce Raspberry Pi®2 Model B Advanced-Set
Best. Nr.: 1296728-2P € 94,99

Der Charge Manager 2016 ist die optimale Kombination aus Ladegerät und Diagnosestation. Es können bis zu vier Micro, Mignon, Baby oder Mono Akkus und zwei 9 V-Block Akkus einzeln und in Kombination geladen werden. Dazu stehen fünf Akku-Pflegeprogramme zur Verfügung, Laden, Entladen, Test, Zyklus und Aktivieren die eine lange Lebensdauer und hohe Effizienz der Akkus ermöglichen. Dank der automatischen Refresh und Formier-Funktion können Sie müde Akkus wiederbeleben und deren maximale Kapazität zurückgewinnen. Durch die echte Kapazitätsmessung ist es kein Problem, „schwache“ Akkus zu erkennen oder zu selektieren. Für NiMH/NiCd/NiZn-Akkus bietet der Charge Manager 2016 vier wählbare, praxisgerechte Lade- und Entladeströme an.
Akku-Ladestation Charge Manager 2016
Best. Nr.: 202016-2P € 99,99

Die Renkforce Funk-Wetterstation zeigt verschiedene Messwerte wie z.B. der Temperatur, der Luftfeuchte, des Luftdrucks, der Regenmenge, der Windgeschwindigkeit und der Windrichtung an. Die Messdaten der Außensensoren werden per Funk zur Wetterstation übertragen. Weiterhin errechnet die Wetterstation mittels einem internen Luftdrucksensor und der Aufzeichnung der Luftdruckveränderungen eine Wettervorhersage für die nächsten 12 bis 24 Stunden, die mittels grafischen Symbolen im Display dargestellt wird. Uhrzeit und Datum werden per DCF-Signal automatisch eingestellt.
Renkforce Funk-Wetterstation AOK-5055
Best. Nr.: 1267773-2P € 74,99

Der Digital-Multimeter VC270 ist das Einstiegsmodell in die professionelle Messtechnik. Durch das große Display mit Anzeige der Messbuchsenbelegung eignet sich das Modell ideal für alle professionellen Anwendungen bis 600 V. Per Tastendruck kann der Eingangswiderstand kurzzeitig von 10 MΩ auf 400 kΩ reduziert werden, um Fehlmessungen durch Streu-Spannungen zu vermeiden. Die umfangreichen Schutzmaßnahmen werden durch eine selbstrücksetzende 400 mA-Sicherung abgerundet – der lästige Sicherungswechsel im 400 mA Bereich entfällt. Durch die bewährte Messbuchsensperre ist ein Batteriewechsel nur bei abgezogenen Messleitungen möglich.
VOLTCRAFT Digital-Multimeter VC270 GREEN-LINE
Best. Nr.: 124502-2P € 64,99

Die neue Sygonix LED E27 sieht aus wie eine konventionelle Glühbirne, ist aber ausgestattet mit der LED Filament Technologie und ersetzt eine konventionelle Glühbirne mit 60W. Jetzt kommen diejenigen zum Zug, die schon immer gerne auf stromsparende neue Technologie umgerüstet hätten, aber gerne optisch das Gleiche wie zuvor haben möchten. Es gibt keine großen Gehäuse- oder Kühlkörper mehr, eine runde und optimale Abstrahlung (360°) ist deshalb gegeben. Die Kühlung erfolgt nun über ein Gas, das sich im Glaskörper befindet und die Wärme nach außen transportiert.
Sygonix LED E27 6W=60W warmweiß Glühlampenform klar Filament
Best. Nr.: 1376693-2P € 9,99

Die Besonderheit dieses Laser-Entfernungsmessgerät LDM-70 BT liegt in der integrierten Bluetooth-Schnittstelle, welche eine Kommunikation und Fernsteuerung mit einem Android oder iOS-Gerät (z.B. Tablet oder Smartphone) ermöglicht. Durch die Gratis-App können kinderleicht Aufnahmen der Messobjekte erstellt und mit wenigen Knopfdrücken ausgemessen sowie umfangreich dokumentiert werden, welche anschließend zur weiteren Auswertung oder für die Dokumentation verwendet werden können. Des Weiteren verfügt der Entfernungsmesser über Features wie z.B. Flächen- und Volumenberechnung, Additions- und Subtraktionsfunktion, einer Speicherfunktion, einer Wasserwaage und vielem mehr. Das Entfernungsmessgerät hat eine Reichweite von bis zu 70 m und wird außerdem mit einem Hama Dreibeinstativ mit Wasserwaage und Schnellkupplungsplatte geliefert.
TOOLCRAFT LDM-70 BT Laser-Entfernungsmessgerät bis 70 m mit Bluetooth inkl. Hama Stativ
Best. Nr.: 1399827-2P € 119,99

Die Multifunktions-Taschenlampe ist ein absoluter Allrounder – sie bietet verschiedene Funktionen wie Bluetooth-Audiowiedergabe, Freisprechfunktion via Bluetooth, Powerbank und Taschenlampe. Für die Audiowiedergabe und Telefonate lässt sich die Taschenlampe an ein Mobiltelefon oder Audioabspielgerät via Bluetooth® koppeln. Der festeingebaute Li-Ion-Akku (2300 mAh) wird über eine USB-Stromquelle aufgeladen. Die Taschenlampe kann im Außenbereich verwendet werden.
LED Taschenlampe mit USB-Schnittstelle Renkforce 132 g Schwarz
Best. Nr. 1381182-2P € 39,99

Der REELY Cyclone 245 FPV ist der ideale Einstieg in die Welt des Kameraflugs. Mit seiner eingebauten Kamera inkl. eingebautem WLAN-Modul wird das Bild per App direkt auf das Smartphone übertragen. Dank der 360° Flip-Funktion ist beim Fliegen immer für Action gesorgt. Zusätzlich sorgen die Prop-Guards dafür, dass kein Hindernis zu nahe an die Propeller kommt. Der Copter kann sowohl Indoor wie auch Outdoor geflogen werden.
Quadrocopter Cyclone 245 FPV RtF
Best. Nr.: 1378384-2P € 129,99

Der Dune Fighter ist der Nachfolger des legendären Carbon Fighters. Der Dune Fighter glänzt durch einige technische Neuerungen wie z.B. wasserdichtem Brushless-Antrieb, 4 in die Karosserie eingelassene LED-Lampen. Das Fahrzeug ist perfekt für den Offroad-Einsatz geeignet. Lassen Sie sich von der gewaltigen Performance überzeugen.
1:10 Elektro Buggy Dune Fighter 4WD RtR
Best. Nr.: 1277093-2P € 175,00

Download der Pressemitteilung