Wer hat sich nicht schon mal einen kleinen Haushaltshelfer gewünscht, der einen bei Alltagsproblemen unterstützt? Die Lösung: der BLE Motion Tag, entwickelt von Conrad Electronic. Der kleine Bewegungs- und Erschütterungssensor der Eigenmarke sygonix lässt sich überall im Haushalt anbringen, ist universell je nach Bedarf einsetzbar und ganz einfach zu programmieren. So kann sich der Benutzer automatisch per Smartphone-Nachricht informieren lassen, wenn z.B. die Post in den Briefkasten geworfen oder wenn die Haustüre bzw. das Kinderzimmerfenster geöffnet wird.
Wer kennt das nicht: Im täglichen Leben gibt es oftmals Dinge, die man gerne überwachen möchte, wie z.B. das Öffnen von Türen. Mit dem BLE Motion Tag von Conrad Electronic, einem kleinen Helfer für Alltagsprobleme, ist dies nun auch problemlos möglich: einfach den Bewegungs-und Erschütterungssensor z.B. an der Haustüre anbringen und per kostenloser App (für iOS- und Androidgeräte erhältlich) die gewünschten Benachrichtigungseinstellungen vornehmen. So kann sich der Nutzer per Smartphone-Nachricht alarmieren lassen, wenn z.B. die Türe geöffnet wird. Auch kann der Tag an Keksdosen und Co. angebracht werden: kommen die Eltern nach der Arbeit nach Hause, können sie nachsehen, ob und wann die Keksdose geöffnet wurde.
Ebenso optional einstellbar: eine Alarmfunktion, die den Nutzer benachrichtigt, sobald er die Reichweite des Tags verlässt – ideal z.B. für die Überwachung eines Koffers oder einer Handtasche.
Die Funktionseinstellungen ermöglichen eine einmalige Alarmierung sowie in wichtigen Fällen eine permanente Alarmierung, bis der Alarm bestätigt wird. Ebenso kann der Nutzer einen Zeitraum festlegen, in dem der Alarm zwar im Tag gespeichert, aber keine Benachrichtigung auf das Handy gesendet werden soll (z.B. während der Nacht).
BLE Motion Tag Bewegungs- und Erschütterungssensor sygonix
Best. Nr.: 1396768-2P € 29,99
Um sich rundum sicher zu fühlen benötigt es die Abus SmartVest Funk Alarmanlage. Nach einer einfachen Montage ist das Eigenheim durch Öffnungs- und Bewegungsmelder wieder komplett geschützt. Da bei der Installation kein Verdrahten oder Bohren notwendig ist, gestaltet sich der Aufbau relativ einfach. Schlägt der Alarm tatsächlich an, startet das System lautstark eine eingebaute Sirene und schickt eine Push-Benachrichtigung an den Eigentümer. Zusätzlich kann auf Veränderungen der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit von außerhalb reagiert werden. Egal, wo man sich gerade aufhält, mit der kostenlosen App SmartVest hat man somit immer die Kontrolle darüber, was Zuhause gerade passiert.
Abus SmartVest Funk Alarmanlage
Best. Nr.: 1457118-2P € 349,00
Mit dem ABUS Funk-Öffnungsmelder, einer Erweiterung der SmartVest Funk-Alarmanlage, können Fenster und Türen professionell überwacht werden. Die Installation erfolgt äußerst unkompliziert, da weder gebohrt noch verdrahtet werden muss. Durch sein kleines Erscheinungsbild ist dieser Funkmelder vollkommen unauffällig und fügt sich somit in die Gestaltung eines jeden Raumes ein. Der batteriebetriebe Öffnungsmelder meldet sich selbstständig bei niedrigem Batteriestand und leitet Schritt für Schritt den Wechsel an.
Funk-Öffnungsmelder ABUS FUMK35000A
Best. Nr.: 1457120-2P € 49,99
Mit der Smartvest Funk-Steckdose, eine Erweiterung der SmartVest Funk-Alarmanlage kann man eine Vielzahl von verschiedenen elektronischen Geräten steuern. Dies funktioniert über die kostenlose App, oder automatisch über einen persönlich festgesetzten Zeitplan. Die Smart-Funktionen sind vielfältig, wie zum Beispiel eine Anwesenheitssimulation, die Einbrecher abschreckt, oder man lässt die Kaffeemaschine schon vor dem Aufstehen aufheizen. Somit ist diese Funk-Steckdose der erste Schritt in ein smartes Zuhause.
Funk-Steckdose ABUS FUHA35000A
Best. Nr.: 1457123-2P € 59,99
Der Smartvest Funk-Bewegungsmelder, eine Erweiterung der SmartVest Funk-Alarmanlage, setzt mit seiner Reichweite von 12 Meter die komplette Überwachung von einzelnen Räumen perfekt um. Da die Montage, dank Batteriebetrieb, ohne Verdrahten und Bohren funktioniert, ist sie schnell und einfach erledigt. Gehen dem Funkmelder die Batterien aus, liefert er automatisch eine Rückmeldung an die Smartvest Zentrale. Mit Hilfe der kostenlosen App lässt sich der Austausch der Batterien dann ganz einfach bewerkstelligen.
Funkbewegungsmelder ABUS FUBW35000A
Best. Nr.: 1457121-2P € 69,99
Für mehr Informationen zum Thema Energiesparen und Smart Home, besuchen Sie unsere Homepage www.conrad.at/smarthome
Die Pressemitteilung hier Downloaden.