Mit LEDs durch die Weihnachtszeit

Im Advent bringt man seine Weihnachtsdekoration auf den neusten Stand. Um das eigene Haus, den Garten oder auch den Balkon zu schmücken, kann man sich Gedanken über die Beleuchtung machen. Licht spendet Wärme und sorgt für Wohlempfinden. Gerade mit der Beleuchtung kann man schöne Stimmung und Effekte herbeiführen. Und Weihnachten verbindet man auch mit heller Deko, seien es die Kerzen auf dem Adventskranz, oder die Lichterketten auf dem Christbaum. Das alles und noch mehr findet ihr in einem unserer sechs Megastores oder unter www.conrad.at

Mit dem LED-Projektor Schneeflocke kann im eigenen Garten ein wunderschönes Lichterspiel stattfinden. Dank der vier RGB-LEDs und der gleichmäßig drehenden Scheibe werden dabei farbige Schneeflocken an die Hauswand projeziert. Um ein Bild mit den Maßen fünf x fünf Meter entstehen zu lassen sollte der Projektor in etwa fünf Meter vom angestrahlten Objekt entfernt stehen.
LED-Projektor Schneeflocke
Best.-Nr.: 1493203-2P € 29,99

Um das Haus von außen dekorativ zu beleuchten empfielt sich das LED-Effektprojektor Multicolor 3er Set. Im schwarzen Kunststoffgehäuse, welches auch spritzwassergeschützt ist, befindet sich eine rotierende Motivscheibe, die die Hausmauer anstrahlt. Der Vebrauch ist, mit nur sechs Watt, auch äußerst gering, was einen Dauerbetrieb zulässt.
LED-Effektprojektor Multicolor 3er Set
Best.-Nr.: 1435904-2P € 54,99

Die batteriebetriebene LED-Microlichterkette verschönert in der Weihnachtszeit den Balkon oder den eigenen Garten. Mit den 65 LEDs werden Farbtupfer in der Landschaft sichtbar. Die Installation geschieht rasch und ist auch überall möglich. Dank eines automatischen Timers wird unnötiger Batterieverbrauch verhindet.
LED-Microlichterkette mit Timer RGB und warm-weiß
Best.-Nr.: 1457884-2P € 14,99
LED Microlichterkette mit Timer warm-weiß
Best.-Nr.: 1457885-2P € 14,99
LED Microlichterkette mit Timer neutral-weiß
Best.-Nr.: 1457886-2P € 14,99
LED Microlichterkette mit Timer blau
Best.-Nr.: 1457887-2P € 14,99

Mit dem LED-Baummantel lässt sich der Weihnachtsbaum wunderbar dekorieren und beleuchten. Die Ketten mit den 240 warm-weißen und neutral-weißen LEDs lassen sich kinderleicht am Baum anbringen. Einfach den Beginn der Kette an der Spitze es Baumes befestigen und die einzelnen Ketten nach Belieben verteilen. Als zusätzlicher Blickfang dienen die acht verschiedenen Leuchtmodi.
LED-Baummantel
Best.-Nr.: 1457882-2P € 29,99

Mit der kabellosen Weihnachtsbeleuchtung gehört die Gefahr von brennenden Kerzen auf dem Weihnachtsbaum der Vergangenheit an. Mit den 10 kabellosen warm-weißen LEDs leuchtet der Christbaum hell und sicher zugleich. Zusätzlich sind die Kerzen auch dimmbar, so kann man gemütlich mit der Fernbedienung die Helligkeit einstellen. Mit dem Flackereffekt sieht es aus, als würden sich tatsächlich Kerzen auf dem Baum befinden.
Kabellose Weihnachtsbaumbeleuchtung
Best.-Nr.: 1457883-2P € 29,99

Mit den LED-Kerzen 3er Set für den Außenbereich kann man eine gemütliche Atmosphäre im eigenen Garten erzeugen. Der eingebaute Timer sorgt dafür, dass das echt wirkende Kerzenlicht vier bzw. acht Stunden im Garten leuchtet. Neben dem Flackereffekt können die Kerzen auch gedimmt werden.
LED-Kerzen 3er Set für den Außenbereich
Best.-Nr.: 1438214-2P € 16,99