Mit dem Lippenstift Alarmsignale geben

Er sieht dem Original zum Verwechseln ähnlich und das Beste:
Der Lippenstift-Alarm von Basetech ist nicht zu überhören

Alarm Lippenstift Pink 85 dB Basetech
Best.-Nr.: 1487378
Preis: 9,99 €

Alarm Lippenstift Blau 85 dB Basetech
Best.-Nr.: 1487379 Preis: 9,99 €

Der Lippenstift-Alarm von Basetech sieht aus wie echt, ist aber tatsächlich eine Attrappe, die es in sich hat: Zieht man den Deckel ab, löst das einen 85 dB lauten Alarmton aus – ein echtes Sommer-Must-have in jeder Handtasche. Angreifer lassen sich so einfach abschrecken. Denn wer kommt schon auf die Idee, dass sich hinter einem Lippenstift so viel Technik versteckt…

Es gibt immer wieder Situationen, in denen sich vor allem junge Mädchen und Frauen unwohl fühlen, wenn sie allein unterwegs sind. Sei es der abgelegene Weg von einer durchtanzten Nacht nach Hause oder die Joggingstrecke, die tief durch den Wald führt. Wird man in solchen Momenten erschreckt, bleibt einem häufig die Luft zum Atmen weg, ein lauter Hilfeschrei – undenkbar. Dann ist der Lippenstift-Alarm genau das Richtige: Der Ton gleicht der Lautstärke eines Rauchmelders, ist demzufolge kaum zu überhören. Das erweckt sofort die Aufmerksamkeit von anderen Passanten. Zudem ist das ein echter Überraschungseffekt für den Angreifer: Ein Pfefferspray ist auf den ersten Blick erkennbar,im Lippenstift allerdings wird niemand so viel Technik vermuten. Zudem lässt er sich unbemerkt aus der Tasche holen – Lippen schminken ist schließlich nichts, was Aufsehen erregt.

Setzt man die Kappe wieder auf den Lippenstift, erlischt der Alarm. So ist dieses Gadget ein treuer Begleiter, der für mehr Sicherheit im Alltag sorgt. Das Gadget, das einem echten Lippenstift zum Verblüffen ähnlich sieht, sowohl in Pink als auch in Blau erhältlich ist, eignet sich auch prima als Geburtstagsgeschenk für Freunde. So viel Technik und so hübsch verpackt macht es auch als Gastgeschenk auf einer Sommerparty mächtig Eindruck.

Die Top 3-Highlights auf einen Blick:

  • Alarmsignal (85 dB), um Angreifer abzuschrecken
  • einfache Anwendung
  • Inklusive Batterien