WELS. Auch wenn es die Schüler noch gar nicht hören wollen, aber in wenigen Tagen steht der Schulbeginn wieder vor der Tür. Coole Kids punkten bei ihren Klassenkameraden mit Mini-Robotern, spannenden Experimentier-Boxen, einem Radio zum Selberbasteln oder erforschen mit dem Bau eines Wasserstoffautos die Antriebstechnologie der Zukunft. Die passende Technik für die Schultüte und noch vieles mehr, gibt‘s natürlich unter www.conrad.at.
Es kreucht und fleucht
Gemeinsam mit den kleinen High-Tech-Robotern aus der HexBug-Reihe geht es nach den Hausaufgaben raus zum Spielen. Die süßen und farbenfrohen Mini-Roboter gibt es als Raupen, Spinnen, Fische, Würmer, Käfer und vielem mehr. Dank ihrer Sensoren reagieren die sensiblen Tierchen auf Licht, Wärme, Wasser oder Geräusche und bewegen sich entweder von selbst oder lassen sich fernsteuern. Einige der kleinen Käfer können sich sogar blitzschnell auf der Stelle drehen oder aus der Rückenlage befreien.
Echte (Lern-)Kraftpakete
Die Lernpakete von Conrad vermitteln spielerisch in vielfältigen Experimenten den Umgang mit Elektronik: egal ob es um das Messen von Spannungen und Strömen oder um das Prüfen von Widerständen, Transistoren, LEDs und Temperaturen geht. Anhand der Bauteile, Ultraschallsensoren und Steckplatinen in den Paketen erlernen Kinder die Grundlagen der Elektronik können sogar eigene Schaltungsvarianten mit Berührungssensor und Co. planen. Das ideale Geschenk für alle jungen Physiker, Ingenieure, Bastler, Elektroniker und Technik-Fans: Mit ausgefallenen Experimenten, wie z.B. einen Takttrainer, ein LED-Blitzlicht oder einen Ultraschall-Detektor zum selbst anfertigen, dürfen die Lernpakete in keinem Kinderzimmer fehlen.
Gruß aus dem All
Für alle kleinen und großen Astronauten und Weltraum-Entdecker bietet Conrad eine kleine Weltkugel mit Erdachse und Satellit zum selbst Zusammenbauen. Dank ausgeklügelter Elektronik dreht sich die Weltkugel mit dem Satelliten sowohl bei direkter Sonneneinstrahlung, aber auch nur bei hellem Tageslicht rund um die Erdachse. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung und die problemlose Montage garantieren viel Bastel-Spaß.
Volle (Wasser-)Kraft voraus
Das kleine Wasserstoffauto bringt Kindern spielerisch in Bastelarbeit die Welt der Regenerativen Energien näher. Der Bausatz für das Auto mit Brennstoffzellenantrieb verwendet eine umkehrbare PEM-Brennstoffzelle (Protonenaustauschmembran). Diese funktioniert in beide Richtungen: Als Elektrolytquelle (zum Erzeugen von Wasserstoff aus Wasser) und als Stromquelle (zum Erzeugen von Strom aus Wasserstoff), um den Motor des Brennstoffautos anzutreiben. Die kleinen grünen Lichter auf dem Motor zeigen an, wenn das Auto für die Fahrt bereit ist. Kein Hindernis kann das Wasserstoffauto aufhalten. Es wendet oder setzt zurück, bis der Weg nach vorne frei ist.
Musikunterricht mal anders
Gemeinsam mit Mama und Papa zurück in die 80-iger Jahre? Das geht. Mit den Retro-Radio-Bausätzen inkl. Lernpaket zum Selber Löten, unter anderem erhältlich als Röhren-Radio mit starken Empfang und den für Röhren-Radios typischen, angenehmen Klang und als Mittelwellen-Radio mit guter Trennschärfe im Mittelwellenbereich für den klaren Empfang vieler Orts- und Fernsender. Die Bausätze lassen sich mittels Stecken und Löten zusammenbauen und sind dank mitgeliefertem Lernpaket gerade für Löt-Anfänger ideal.
Wem ein Radio zu langweilig ist, der baut sich mit Conrad einen vollfunktionsfähigen kleinen MP3-Verstärker im Retro-Design. Egal ob Smartphone, iPod oder klassischer MP3-Player – alle tragbaren Musikgeräte lassen sich mit dem Verstärker koppeln. Der Bausatz lässt sich dank hochwertiger Bauteile und einfacher Montage leicht zusammensetzen – ganz ohne Löten.
Für gutes Lernen
Für die Augen kann schlechtes Licht sehr belastend sein: Müdigkeit, Sehschwierigkeiten bis hin zu Kopfschmerzen können auftreten. Bei Hausaufgaben und Lernarbeiten sind gute Lichtverhältnisse deshalb unabdingbar. Die LED-Schreibtischlampe von Conrad ist klein, handlich und sorgt mit ihrem Lichtstrom von 270 Lumen und einer Lebensdauer von 50.000 Stunden für optimales und langanhaltendes Licht auf dem Schreibtisch. In schlichtem schwarz oder weiß, lenkt sie nicht ab und passt in jedes Raumkonzept.
Saubere Sache
Was Kinder oft in die Hand nehmen, kann schnell abnutzen, wie z.B. Lernkarten oder Stundenpläne. Um Abnutzung und Verschmutzung vorzubeugen, gibt es das Laminierset von Olympia, bestehend aus Laminiergerät, Eckenrunder, Papiertrimmer, Schneidelineal und 40-teiligem Folienset. Das hochwertige Heizsystem verhindert Blasenbildung und schaltet sich bei Überhitzung automatisch aus. Im Gegensatz zu herkömmlichen Geräten verfügt das Laminiergerät zusätzlich über eine Stauentriegelungsfunktion, die Folienstaus schnell wieder behebt und Schäden am Laminiergut oder Gerät verhindert.
Unter folgendem Link können Sie die Presseaussendung und die Bilder (Fotos: www.conrad.at) als zip-Datei downloaden: PA_Mir-kommt-nur-Technik-in-die-Schultuete_20140811.zip
Pressekontakt:
Bernhard Bruckbauer
Conrad Electronic GmbH & Co KG
Durisolstraße 2
A-4600 Wels
Tel. +43 (0)50-2040-1079
bernhard.bruckbauer@conrad.at
www.conrad.at