Selfies liegen voll im Trend und Conrad hat die perfekten Zubehör-Produkte im Sortiment, mit denen (nicht nur) Selbstportraits garantiert zum Hingucker werden. Anlässe, bei denen das ultimative Selfie geschossen werden kann, gibt es gerade in den Herbst- und Wintermonaten genügend: Auf der Skipiste, beim Wanderurlaub in den Bergen, beim Städtetrip oder auch mit der Familie vorm Weihnachtsbaum: Mit diesen Zubehör-Neuheiten rund ums Fotografieren wird jedes Selfie garantiert zum Hingucker, sogar bei Nacht.
Jetzt wird es Licht: Nie wieder schlecht beleuchtete Selfies
Das Basetech Selfie Light zum Anklipsen ans Smartphone sollte beim Foto-Shooting in der Dämmerung oder nachts nicht fehlen: Sein schickes Design, die kompakte Bauweise und eine erstaunliche Akkulaufzeit (bis 40 Minuten) machen es zum Must-have für alle Smartphone-Besitzer, die besonders viel Wert auf gelungene Selfies legen. Denn während beim Einsatz von „Handyblitzen“ die Hautfarbe der fotografierten Personen oft verfälscht wird und blass aussieht, garantieren die neun hochwertigen LEDs des Selfie Lights eine perfekte Ausleuchtung und natürlichen Teint. Dank der 3-stufig regelbaren Lichtintensität entstehen wunderschöne Aufnahmen – an jedem Ort und zu jeder Tages- und vor allem Nachtzeit.
Basetech Selfie Light
Best. Nr.: 1543956-2P € 10,99
Seifenblasen – toller Effekt im Bild-Hintergrund und vor Ort
Geburtstag, Wohnungseinweihung, Gartenparty und Co.: Die Seifenblasenmaschine BM02 von Renkforce sorgt in jedem Foto für den ganz besonderen Pepp. Ein rotierendes Rad nimmt das Seifenblasen-Fluid auf und das Gebläse verteilt die entstehenden Seifenblasen im ganzen Raum. Die beste Voraussetzung für Fotos mit Eyecatcher-Effekt. Die Bedienung ist denkbar einfach: Es ist nichts weiter zu tun, als das Fluid, das ebenfalls bei Conrad erhältlich ist, einzufüllen und die Maschine mit der Stromzufuhr zu verbinden – fertig! Neben der Stromversorgung über das mitgelieferte Netzteil kann die Seifenblasenmaschine auch über zwei Typ C Batterien versorgt und damit auch dann eingesetzt werden, wenn kein unmittelbarer Stromanschluss verfügbar ist.
Renkforce Seifenblasenmaschine BM02
Best. Nr.: 1518779-2P € 29,99
Via Fernauslöser zum perfekten Foto – hier kann jeder mit drauf!
Ideal für Selbstportraits: Mit dem renkforce Fernauslöser BT-Remote (kompatibel mit iOS und Android-Geräten) lässt sich Kamera von iPhone und Smartphone sowie iPad und Tablet über Bluetooth ganz einfach aus der Ferne steuern. Eine separate App wird nicht benötigt und auch eine Installation auf Smartphone oder Tablet ist nicht erforderlich. Der Bluetooth Remote Fernauslöser, erhältlich in Schwarz oder Weiß, hat eine Reichweite von bis zu 10 Metern und wird mit Schlüsselanhänger und Batterie-Knopfzelle (CR-2032) geliefert.
Renkforce Bluetooth Fernauslöser BT-Remote Weiß
Best. Nr.: 1396950-2P € 7,99
Renkforce Bluetooth Fernauslöser BT-Remote Schwarz
Best. Nr.: 1396949-2P € 7,99
Geteilte Freude ist doppelte Freude: Streamen für alle
Es sind tolle Fotos entstanden? – Dann möchte man diese natürlich Familie und Freunden zeigen, am besten auf der sprichwörtlichen großen Leinwand. Mit dem renkforce HDMI Streaming Stick renkCast 2 (inkl. AirPlay, Miracast, DLNA, externe Antenne) ist das kinderleicht: Er ist die konsequente Weiterentwicklung des erfolgreichen Vorgängers und überträgt Fotos, Videos, Websites und Dokumente sowohl auf TV-Geräte als auch auf Beamer. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Inhalte aus dem Internet kommen oder auf dem Smartphone bzw. Tablet gespeichert sind. Das integrierte WLAN-Modul ist in der neuen Version deutlich leistungsstärker und schneller und die Antenne nun in einem externen Gehäuse integriert. So kann sie bestmöglich ausgerichtet werden, was für einen störungsfreien Betrieb sorgt – auch beim Einsatz auf der Rückseite des TV-Geräts. Dank DLNA-Unterstützung werden darüber hinaus auch Inhalte von Netzwerkfestplatten (NAS) unterschiedlichster Hersteller auf den renkCast 2 gestreamt. Kurzum: Ein Stick für flexible Einsätze und höchste Ansprüche.
Renkforce HDMI Streaming Stick renkCast 2
Best.Nr.: 1402632-2P € 36,99