WELS. Große Schiffe üben auf Menschen eine ganz besondere Faszination aus. Einmal auf der Kommandobrücke stehen und der Mannschaft Befehle erteilen – ein großer Traum, der nicht so einfach zu realisieren ist. Doch Schiffskapitän kann sich jeder nennen, der ein Schiffsmodell sein Eigen nennt. Conrad Electronic stellt einige Modelle vor.
Richtiges Urlaubsfeeling à la Saint Tropez oder Marbella kommt mit der Jamara Pacific Motor Yacht (Abb. 1) auf. Zwei kraftvolle Motoren und das luxoriöse Design des Schiffes sorgen für einen realistischen Eindruck, zu Land und zu Wasser. Geeignet für den Einsatz in Pool, Strand und Badesee.
Giftgrüner Blitz
Ebenfalls in die Kategorie der schnellen Flitzer fällt das Thunder Tiger „JR“ Powerboot (Abb. 2). Dieses Modell strotzt nur so vor Kraft, denn das Brushless-System sorgt für den nötigen Vorschub. Durch seinen V-Rumpf ist das Powerboot auch bei rauem Seegang stabil und so für beinahe jedes Gewässer einsatzbereit.
Sorgt für Aufsehen
Etwas Zeit für den Aufbau nimmt der Bausatz des Schiffsmodells WP Azimut Atlantic Challenger (Abb. 3) in Anspruch. Angetrieben von 2 Wasser-Jets erfolgt die Steuerung über die Steuerdüsen, die den Wasserstrahl entsprechend lenken. Mit dieser Technik ist das Modell überaus wendig und lässt sich feinfühlig steuern.
Retter in der Not
Im Maßstab 1:20 ist der Bausatz des Seenotkreuzers (Abb. 4) entwickelt worden. Schiffsrumpf, Deck, Aufbau und viele andere Kleinteile sind aus ABS-Kunststoff geformt. Zur Bauzeitverkürzung tragen die enthaltenen Kunststoff-Spritzgussteile wie Poller, Antennen, Blaulicht, Laternen, etc. bei. Für fortgeschrittene Modellbauer.
Robustes Modell
Ebenfalls ein schönes Modell liefert der Bausatz des Tochterboots Johann Fidi (Abb. 5), dessen Rumpf aus ABS-Kunststoff gefertigt ist. Für fortgeschrittene Modellbauer.
Oranger Eyecatcher
Der Bausatz des Schiffsmodells Möwe (Abb. 6) ist die ideale Ergänzung zum Vermessungsschiff Norderney, da sie selbständig gefahren werden kann. Ausgerüstet mit einer einfachen 2-Kanalanlage kann sie aber auch alleine eingesetzt werden.
Alle Schiffsmodelle bei Conrad Electronic gibt‘s unter www.conrad.at/modellbau zu sehen!
Download Pressetext und -fotos – Fotos honorarfrei bei Credit-Nennung www.conrad.at.
* Die angegebenen Preise sind zum Zeitpunkt des Versandes der Presseaussendung gültig. Tagesaktuelle Preise entnehmen Sie bitte der Website.