Das Radio – eine über 100-jährige Geschichte!
Kaum zu glauben: Das Radiogerät, welches sich in den letzten 10 Jahren optisch und technisch stark verändert hat, begleitet uns schon seit über 100 Jahren. Wem haben wir diese Erfindung zu verdanken? Eines sei schon vorab verraten: Es war ein Italiener, der maßgeblich für die Erfindung des Radios verantwortlich war.

Ein Radioempfänger im Jahre 1925. (Quelle: „Tuning all 3 stages of a TRF set in unison. This 1925 Grebe Synchrophase receiver has thumbwheels instead of knobs which can be turned with a finger, so a third hand is not needed.“ von S. Gordon Taylor, Lizenz: public domain)
Doch davor musste noch etwas anderes erfunden werden und zwar das Telefon. Das klingt am Anfang vielleicht etwas seltsam, ist aber logisch. Denn beim Radio, wie auch beim Telefon, wird eine Tonübertragung benötigt. Im Jahr 1876 wurde von Alexander Graham Bell das Telefon erfunden.
Während beim Telefon jedoch noch ein Draht als Leiter verwendet wird, ist der Rundfunk drahtlos. Hertz (dieser Name ist dir wahrscheinlich bekannt) entdeckte 1886 die elektromagnetischen Wellen. Ein schlauer Italiener namens Guglielmo Marconi nutzte diese Technik 1897 zur Übertragung von Nachrichten.
Marconis Radiogerät war allerdings noch weitaus größer als der oben abgebildete Apparat. Sein Radio füllte ein ganzes Zimmer aus. Dem Italiener wird nicht nur die Erfindung des Radios zugeschrieben. Er gilt vielmehr als Erfinder der allgemeinen drahtlosen Kommunikation oder auch der Funktechnik, die in Maschinen, Laptops, Autos und TV-Geräten genutzt wird. Nicht vergessen sollte man hier Nikola Tesla, welcher ungefähr zur selben Zeit wie Marconi ein Patent auf die Funktechnik anmeldete. Die Nutzung der Funktechnik für drahtlose Nachrichtenübermittlung geht aber klar auf das Konto des Italieners.
Von Militär und Information zur Unterhaltung
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts dachte noch niemand an flotte Sounds, die ein Radio von sich gibt. Die Technologie wurde anfangs für ziemlich ernste, nämlich militärische, Zwecke genutzt. Der Hauptvorteil des Radios war, eine Nachricht möglichst schnell an viele Empfänger zu verbreiten. Auch Informationen wie Börsennachrichten wurden so übertragen. Erst nach dem ersten Weltkrieg sollte auch die breite Bevölkerung von dieser Technologie profitieren.
Die große Zeit des Radios als Unterhaltungsmedium begann in den frühen 20er Jahren mit ersten Konzertübertragungen. Betrieben wurden die Radiosender damals von der Reichspost. Jeder Radionutzer musste sein Gerät eintragen lassen und bei der Reichspost eine Nutzungsgebühr entrichten. Zum Ende der 1920er konnten sich schließlich immer mehr Familien ein Radiogerät leisten. Besonders der Hersteller Loewe dominierte damals den noch sehr kleinen Markt der Radiogeräte.
XXL-Geräte – die Röhrenempfänger

Gemeinschaftserlebnis für die Familie mit dem Röhrenempfänger. (Quelle: „Erholung am Flussufer“ – Familie mit KdF-Wagen[1] und tragbarem Röhrenempfänger“ von Bundesarchiv, Lizenz: CC BY-SA 3.0 DE)
Wer öfter bei den Großeltern zu Besuch ist, wird vielleicht schon die großen Kästen mit poliertem Holzrahmen und großen Drehknöpfen bestaunt haben. Dabei handelt es sich um Röhrenempfänger. Diese Geräte folgten auf die kurze Phase der Detektorempfänger, bei denen man sich zum Radiohören noch Kopfhörer aufsetzen musste. Die Röhrengeräte mit Lautsprechern machten das Radiohören schließlich zum Gemeinschaftserlebnis. Es gab noch kein Fernsehen, und so war das Radio das Zentrum der Unterhaltung. Statt vor dem TV machte man es sich damals rund um den Röhrenempfänger gemütlich und lauschte den Nachrichten oder Musikübertragungen.
In den 1930er Jahren wurde das Radio durch die Nationalsozialisten für Propagandazwecke ausgenutzt. Mit dem billig produzierten Volksempfänger vergrößerte sich die Menge der Radiohörer schnell. Die Geräte waren so groß wie ein Reisekoffer und enthielten gasgefüllte Röhren. Es dauerte ungefähr fünf Minuten, bis das Radio warmgelaufen war und ordentliche Töne ausspuckte. Einen automatischen Sendersuchlauf gab es nicht: Der Sender musste manuell möglichst störungsfrei eingestellt werden. Je größer die grüne Fläche – das magische Auge – umso genauer war der Sender eingestellt.
Conrad Electronic – die unternehmenseigene Radiogeschichte
Das Unternehmen Conrad hat eine besondere Beziehung zum Radio. Und damit meinen ich nicht, dass es bei Conrad Radios zu kaufen gibt. Nein, der Firmengründer Max Conrad war sozusagen am Siegeszug des Radios direkt beteiligt. 1923 eröffnete er in Berlin ein Fachgeschäft für Radiogeräte. Um dem Mangel an kompletten funktionierenden Radios abzuhelfen, verkaufte Max Conrad Radio-Bausätze – entweder zum selbst Zusammenbauen oder inklusive Montage durch Conrad-Personal.

Conrad und Radios, das passt einfach zusammen! Die Beziehung auf einem Bild zusammengefasst, sieht etwa so aus. Kein Fake, keine Filter. Einfach nur ein Bild aus den 30er Jahren, worauf wir stolz sind.
Auch gute 20 Jahre später war die Entwicklung von Conrad Electronic eng mit dem Radio verbunden. Der Sohn des Firmengründers, Werner Conrad, hatte wie sein Vater Erfolg mit Radiobausätzen. Zusammen mit Max Grundig umging er das Verbot der Alliierten, fertige Radios zu verkaufen. Die beiden boten einen Radiobausatz mit dem Namen „Heinzelmann“ zum Verkauf an.

Werner Conrad umging gemeinsam mit Max Grundig das Verbote der Alliierten, welches den Verkauf von fertigen Radiogeräten untersagte mit einem eigenen Bausatz. So sah das sogenannte Heinzelmann Radio damals aus.
Das Radio schrumpft: Vom Röhrenempfänger über Transistor- und Digitalradio zum Internetradio
In den 50er Jahren bekamen die Röhrenempfänger ernsthafte Konkurrenz. 1953 wurde das erste Transistorradio in Deutschland auf den Markt gebracht – damals noch von einer US-Amerikanischen Firma. Einige Jahre später stellten auch deutsche Unternehmen Transistorradios her. Das Halbleiter Bauelement Transistor war nicht nur kleiner als die zuvor genutzten Röhren, sondern auch unempfindlicher gegenüber Stößen. Batteriebetriebene Transistorradios konnten so perfekt transportiert und ortsunabhängig genutzt werden. Ab den 70ern, vor allem aber in den 80er Jahren entstanden massenweise Kombigeräte aus Radio und Kassettenrekorder, auch bekannt als Ghettoblaster. Diese Geräte waren damals total angesagt.

Die Ghettoblaster waren im Trend in den 80ern! (Quelle: „The Family“ von Tom Meyer, Lizenz: CC0 1.0)
Innovationen ohne Ende
Die Geschichte der Musik beschränkt sich jedoch nicht nur auf Radios. Im Laufe der Zeit wurden regelmäßig neue Geräte erfunden und weiterentwickelt. Eines der ersten und nicht wirklich transportables Geräte war das Grammophon, welches 1887 von Emil Berliner erfunden wurde und als Vorläufer des Plattenspielers bekannt ist. In den 1970er-Jahren sind die Kassettenrekorder, eine kleinere Variante der Tonbandgeräte, so richtig populär geworden.
Bereits 1979 brachte Sony den ersten kassettenbasierten Walkman namens TPS-L2 auf den Markt. Der Deutsche Andreas Pavel meldete bereits 1977 ein ähnliches Gerät zum Patent an, dieses hat Sony jedoch erst 2004 nach einem langen Rechtsstreit anerkannt. Seine Glanzzeit hatte der Walkman in den 1980er-Jahren. Er wurde zu einem Statussymbol für Jugendliche und hat das Sinnbild für eine neue Lebensform geschaffen.
Der erste Walkman, der CDs lesen konnte wurde bereits 1984 veröffentlicht und die eingetragene Marke gibt es nach wie vor. Mittlerweile sogar mit Android als Betriebssystem – sie kommen einem Smartphone also in Bezug auf Software und Hardware sehr nahe, bieten jedoch nicht die Möglichkeit, damit zu telefonieren.

Die von SONY eingetragene Walkman gibt es nach wie vor mit überarbeitetem Funktionsumfang.
Nach der unglaublichen Dominanz in den 1990er-Jahren wurden CD-Spieler und Kassettenrekorder schlussendlich von den MP3-Playern verdrängt. Das Musikformat MP3 hat sich stark etabliert und ist heute noch Standard auf den meisten Geräten.
Mittlerweile bestimmen unsere Smartphones die Art, wie wir Musik hören. Egal ob lokal am Gerät gespeichert, per Streaming über Spotify, Deezer oder andere Anbieter, vorallem die Jugendlichen konsumieren vorrangig auf unseren treuen Alltagsbegleiter ihre Lieblingshits – Kopfhörern und Bluetooth-Lautsprechern sei Dank.
Durch die Umstellung auf digitale Übertragung hat sich die Soundqualität schließlich deutlich verbessert. DAB (Digital Audio Broadcasting) hat das Radiohören auf eine neue Ebene gehoben. Den Besitzern von Internetradiogeräten steht inzwischen eine unglaublich große Auswahl an Radiosendern für alle Musikrichtungen zur Verfügung. Auch Sender aus aller Welt sind verfügbar. Während vor einigen Jahren das Internetradio hauptsächlich über Laptop oder PC genutzt wurde, legen sich heute immer mehr Menschen eines der schicken Internetradiogeräte zu.
Fazit: Retro ist Trend!
Alles in allem hat das Radio eine beeindruckende Entwicklung hingelegt, vor allem in den letzten Jahren im Zuge des Internets. Beeindruckend ist, dass wir trotz YouTube etc. immer noch gerne ein festes Radioprogramm mit Moderation, Späßen, Nachrichten etc. genießen. Das zeigt, dass die Geschichte des Radios noch lange nicht zu Ende ist. Im Gegenteil, auch in den modernen Radiogeräten wird die Geschichte des Radios durch das Design wieder lebendig. Eine tolle Verbindung aus Zukunft (Internetradio) und Vergangenheit!
Wenn man sich ein bisschen umsieht, entdeckt man immer wieder Radios, die sogar die alte Optik von Röhrengeräten wieder aufgreifen. So zum Beispiel dieses Nostalgie-Radio mit Holzgehäuse. Sogar die modernen Internetradios mit Farbdisplay sind nicht nur in kühlem Apple-ähnlichen Design, sondern auch im angesagten Retro-Look zu haben. Das Internetradio Dual IR 6S ist mit Spotify Connect kompatibel und lässt sich mit dem Smartphone bedienen. Die ganze Technik ist in edler heller Holzoptik verpackt. Zu guter Letzt noch etwas für die Kinder der 80er: Nur weil man inzwischen das Smartphone überall mitnimmt, heißt das nicht, dass der Ghettoblaster ausgestorben ist. Dies beweist auch der Ghettoblaster von Roadstar. Mit CD, USB, Radio und LED-Discolicht in wechselnden Farben bist du damit sicher ein willkommener Partygast!