Die einen lieben es, die anderen bringen keine zehn Pferde hin: Die Rede ist vom Campen! Dabei kann das Übernachten in der freien Wildbahn oder auch bei Festivals mit dem passenden Equipment durchaus reizvoll werden. Und Conrad hat natürlich für alle Camper – oder die, die es noch gerne werden möchten – die passenden Produkte parat!
Kochend heißes Wasser für den Frühstückskaffee- oder Tee liefert in wenigen Minuten die doppelwandige Petromax Feuerkanne! Während Zweige, Rinde und Tannenzapfen knisternd in der Feuerschale verbrennen, steigt die Hitze durch das Innere der Kanne auf und bringt so das Wasser zum Kochen. Möchte man nicht nur warmes Wasser, sondern auch zum Beispiel eine Dose erwärmen, ist dies dank dem Aufsatz mit dem Kamineffekt möglich. Sobald das Wasser brodelt, pfeift die Dampfpfeife und man kann die Kanne dank der hitzeisolierten Griffe ohne Handschuhe vom Feuer nehmen. Um keine Brandstelle zu hinterlassen, hat sie sogar drei Füße und steht sicher auf jedem Untergrund.
Petromax Feuerkanne 1,2l
Best. Nr.: 1244190-2P € 59,99
Fernab der Zivilisation kann man das Smartphone oder die Kamera nicht aufladen? Falsch gedacht, der Kettle Charge wird einfach mit Wasser befüllt, und auf einen Campingkocher oder Gasherd aufgesetzt und so kann gleichzeitig das Handy aufgeladen und Teewasser gekocht werden. Der integrierte Generator wandelt die Hitze in Strom um und versorgt dank des USB-Ports die technischen Geräte.
Outdoor-Lader und Wasserkocher Kettle Charge
Best. Nr.: 1289379-2P € 159,00
Ein praktisches, stromunabhängiges Radio für unterwegs ist das Solar-/Dynamo Radio mit Licht. Über eine Kurbel oder die Solarzelle wird der interne Akku aufgeladen und so verpasst man keine Nachrichten, Spielergebnisse oder Wetterwarnungen. Die zusätzliche Lademöglichkeit für Handys ermöglicht so auch bei leerem Akku Hilfe zu holen.
FreePlay Solar-/Dynamo-Radio mit Licht NM-038-67-FO Companion Radio
Best. Nr.: 868804-2P € 35,99
Kühlen wann und wie man will – klingt an heißen Tagen fast wie Luxus. Kein Problem mit der 3 Wege Absorber-Kühlbox, die es mit ihrem 41-Liter großen Volumen sogar mit 2-Liter hohen Getränkeflaschen aufnimmt. Passend zu den Getränken serviert sie, dank eines Eiswürfelbereiters, auch die passenden Eiswürfel zu Drinks. Und für jede Umgebung gibt es die benötigte Betriebsart: ob im Fahrzeug mit 12V, zu Hause oder auf dem Campingplatz mit 230V und in der freien Natur mit Gasbetrieb.
3 Wege Absorber-Kühlbox RC1200 EGP
Best. Nr.: 857286-2P € 209,00
Der Traum aller Outdoor-Begeisterten ist die multifunktionale Camping-Laterne Lighthouse. Ob unterwegs mit dem Tragebügel oder im Zelt mit den Standfüßen, die LED-Lampe findet überall Platz um in sechs Leuchtstärken Licht zu spenden. Ist einmal nur sanftes Hintergrundlicht gewünscht – kein Problem, dank der roter LED’s auf der Oberseite kann auch nur schwaches Licht angemacht werden. Sind die Akkus leer, ist das auch kein Problem, denn dank einer Kurbel wird die benötigte Energie selbst erzeugt. Egal ob zum Leuchten oder um elektronische Kleingeräte aufzuladen per USB-Kabel. Die eingebaute Powerbank kann aber auch vorher schon aufgeladen werden und versorgt elektronische Geräte mit 4400 mAh.
LED Camping-Laterne Goal Zero Lighthouse 250 USB Hub
Best. Nr.: 1359747-2P € 79,99
Das Easy Find Flat Traveller Kit ist ideal für Camper, denn es lässt sich schnell und einfach auf- und abbauen. Das komplette, aber trotzdem leichte SAT-Set liefert alles in einem Hartschalenkoffer, was für den Empfang benötigt wird – egal ob Kabel, Receiver, HDMI-Anschluss oder eine platzsparende Flachantenne, welche zur perfekten Ausrichtung mit Wasserwaage und Kompass geliefert wird. Diese SAT-Anlage bietet den Reisenden einen Spitzenempfang – vergleichbar mit einem 60cm SAT-Spiegel.