Sobald der Wintermantel in die hinteren Ecken des Schrankes verbannt wurde, die Tage länger werden und der Hormonspiegel rasant steigt, ist es so weit: Der Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte! Die Sonne lacht, also nichts wie ab nach draußen zum Radfahren, Wandern oder Laufen. Mit intelligenten Gadgets macht der Sport im Freien gleich noch mehr Spaß. Das Alles und vieles mehr in den Conrad Megastores oder unter www.conrad.at
Das vivosmart HR Fitnessarmband misst rund um die Uhr die Herzfrequenz direkt am Handgelenk. Das vívosmart HR speichert nicht nur die Schrittzahl, den Kalorienverbrauch und die Distanz, sondern dient dank des integrierten barometrischen Höhenmessers auch als Etagenzähler. Das vivosmart HR wird im Laufe des Tages automatisch mit dem Smartphone synchronisiert, um Statistiken in der kostenlosen Trainingsplattform Garmin connect zu speichern. Mit dem vivosmart HR bleibt man immer aktiv und in Verbindung.
Garmin vivosmart® HR
Best. Nr.: 1403852-2P € 149,99
Egal ob man gerade für einen Marathon traniert oder einen persönlichen Rekord brechen möchte, der Forerunner 630 liefert alle Daten, die man für das Training oder für Wettkämpfe benötigt. Sie möchten gerne Ihre Laufform im Auge behalten? Mit dem mitgelieferten Herzfrequenz-Brustgurt HRM-Run kann man Schrittfrequenz, vertikale Bewegung und Bodenkontaktzeit (ob der Laufstil optimal ist) messen. Mit erweiterten physiologischen Werten (VO2Max-Berechnung) hilft der Forerunner 630 das Training zu optimieren. Klare, leicht verständliche Diagramme, Grafiken, Karten und mehr helfen die Aktivitäten anzuzeigen, den Fortschritt beim Erreichen der Ziele zu verfolgen, drahtlos relevante Daten hochzuladen und direkt im Online-Netzwerk von Garmin connect zu teilen und dort kann man sich auch Tipps von Profis holen.
GPS-Laufuhr Forerunner® 630 mit Herzfrequenz-Brustgurt
Best. Nr.: 1420795-2P € 449,00
TomTom Spark Cardio + Music vereint erstmals GPS-Uhr, Fitness-Tracker und Musicplayer in einem Gerät. Dank des verbauten Speichers kann man direkt auf dem integrierten Musicplayer bis zu 500 individuelle Songs speichern und per Bluetooth-Kopfhörer abspielen. TomTom Spark Cardio + Music sorgt aber nicht nur für Unterhaltung während des Trainings, mit eingebautem GPS-und ständigem Aktivitäts-Tracking zeichnet Spark Cardio + Music sportliche Leistungen auf, damit man diese später analysieren kann. Auch der eingebaute Herzfrequenzmesser, der vom Handgelenk aus den Puls nimmt, liefert hierfür wichtige Daten. Ein Multisportmodus (Lauf-, Rad-, Schwimm-, Fitness- und Laufbandmodus), motivierendes Audio-Feedback, tägliche & wöchentliche Ziele sowie der Rennmodus, in dem man der eigenen Topleistung hinterherjagen, komplettieren die TomTom Cardio + Music GPS Fitness-Uhr.
TomTom Spark Cardio Music + Kopfhörer
Best. Nr.: 1400406-2P € 299,00
Der Polar M400 vereint sportliches Design, GPS und fortschrittliche Trainingsfunktionen, dazu zahlreiche Optionen, um seine Aktivitäten rund um die Uhr im Blick zu behalten. Mit dem M400 kann man neue, unbekannte Routen erkunden: Man kann Tempo, Distanz und Höhe messen und sich dann zurück an den Ausgangspunkt leiten lassen. Via Bluetooth werden die gesamten Trainingsdaten zwischen dem M400, dem Polar Flow Webservice und der App synchronisiert, wo man nach dem Training eine grafische Übersicht in der Polar Flow App ansehen und seine Leistung analysieren kann. Der mitgelieferte Herzfrequenz-Sensor H7 liegt perfekt am Körper an, lässt einem beim Training volle Bewegungsfreiheit und überträgt die Herzfrequenz in Echtzeit an die App.
Polar M400 Actyvitätstracker und Trainingsuhr
Best. Nr.: 1326607-2P € 169,00
Die Trainingslaufkappe O-Synce ist der erste Trainingscomputer für den Kopf, der alle Trainingsdaten ins Blickfeld des Sportlers projiziert. Der ultraleichte Computer und das Head-Up Display sind direkt im Visor integriert. Alle Daten werden aufgezeichnet und sind über Micro-USB mit einer Trainingssoftware auswertbar. Trainings können mit zuvor absolvierten Einheiten verglichen werden, oder mittels der Analyse-Statistiken kann der Trainingsfortschritt gemessen werden. Die traininglab-Software ermöglicht somit eine detailgenaue Dokumentation der Leistungen. Mit dem optionalen maxrun Geschwindigkeitspod kann man die Laufgeschwindigkeit messen und die gelaufene Distanz exakt erfassen. Die einstellbare Herzfrequenz-Zone mit visuellem Indikator ermöglicht eine durchgängige Kontrolle des Pulsschlages. Die Trainerfunktion ermöglicht das flexible Erstellen von Trainingseinheiten, die während des Trainings in Trainingsanweisungen über das screeneye x kommuniziert werden.
Laufkappe O-SYNCE Sports Visor screeneye x
Best. Nr.: 1339905-2P € 119,99
Die Stoppuhr digital iSport ist der klassische präzise Zeitnehmer für Sport, Spiel & Abenteuer! Jeder kennt sie aus dem Sportunterricht: Die klassische Stoppuhr, die um den Hals des Lehrers baumelt. Jetzt ist sie wieder da: Volldigital mit großem Display und besonders präzisen Messergebnissen! Das Gehäuse liegt gut in der Hand und mit der Trageschlaufe ist die Uhr immer griffbereit.
Stoppuhr digital iSport
Best. Nr.: 1230928-2P € 9,99
Bei nächtlichen Aktivitäten im Freien steht Sicherheit an oberster Stelle. Das Meteor LED-Band mit seinen außergewöhnlich hellen Leuchtdioden sorgt dafür, dass man schon von Weitem zu sehen ist. Langlebig und wetterfest ist dieses flexible Band die beste Option für diejenigen, die auch nach Einbruch der Dunkelheit nicht auf das Training im Freien verzichten möchten. Die lange Betriebsdauer von bis 100 Stunden stellt sicher, dass man beim Laufen, Joggen, Wandern, Radfahren, Gassi gehen etc. nicht übersehen wird.
Meteor LED-Armband rote LED
Best. Nr.: 1086315-2P € 6,99
Egal ob im Fitnesstudio oder draußen – mit den Powerbeats2 Wireless-Ohrhörern macht Bewegung immer Spaß. Mit Wireless Bluetooth® kann man Musik von einem Bluetooth-fähigen Gerät aus einer Entfernung von bis zu neun Metern übertragen – so hat man maximale Bewegungsfreiheit und kann sich voll auf sein Workout konzentrieren. Die Ohrhörer sind schweiß- und wasserbeständig und verfügen über einen Spritzgussüberzug auf der RemoteTalk-Steuerung für einen rutschfreien Griff beim Einstellen der Lautstärke, Wechseln von Titeln und Telefonieren über die Freisprechfunktion.
Beats by Dr. Der Powerbeats² Wireless Ohrhörer
Best. Nr.: 1244080-2P € 149,99
Mit dem Smoothie Maker EPB-02 kann man im Handumdrehen frische Fruchtsäfte, Milchshakes, Mixgetränke, Suppen, Saucen, Babynahrung zubereiten! Dank seinem 4-klingen Edelstahlmesser und dem kraftvollen 250 W Motor eignet er sich zum Pürieren, Schlagen, Zerkleinern, Shaken und Mixen. Die 2 verschließbaren Mix-/Trinkbecher (jeweils 600ml) sind aus Tritan (BPA-frei) und haben einen Deckel mit verschließbarer Trinköffnung.
Smoothie Maker EPB-02
Best. Nr.: 1388560-2P € 24,99