Elektrische Energie belastet die Umwelt und ist teuer. Deshalb sollte jede Möglichkeit genutzt werden, sparsam damit umzugehen. Dazu muss man allerdings genau wissen, wo Strombedarf ist und wo Einsparpotentiale vorliegen. Dafür gibt es Energiekostenmess- und Auswertesysteme. Conrad Electronic verfügt mit dem Smart-Energymeter SEM-3600BT 3in1 und dem GEO Ensemble über ein Angebot auf diesem Gebiet, das dem neuesten Stand der Technik entspricht.
Das Smart-Energymeter SEM-3600BT 3in1 von Voltcraft erkennt „Stromfresser“ im Haus und hilft dabei, die Stromkosten zu senken. Das Energiemessgerät wird einfach zwischen Verbraucher und Steckdose gesteckt, um die Verbrauchswerte im Datenspeicher für 90 Tage aufzuzeichnen. Die gespeicherten Messwerte werden über eine Bluetooth®-Schnittstelle komfortabel an ein beliebiges Smartphone oder einen Tablet-Computer übertragen. Die Anzeige der Werte erfolgt mit Hilfe einer kostenlosen App, die über die üblichen Downloadportale geladen werden kann. Auf Grund der hohen Auflösung und Genauigkeit können Leistungen ab 0,23 W bis 3.680 W gemessen werden. Zusätzlich kann das SEM-3600BT auch als schaltbare Steckdose mit Timerfunktion genutzt werden. Mit der App lassen sich vielseitige Möglichkeiten zur Programmierung mit verschiedenen Ein-/Ausschaltzeiten, Countdown-Timern und Überlastkontrollen auswählen.
Das GEO Ensemble CT ist ein Strom-Cockpit, das die vollständige Visualisierung des Energiebedarfs und der Energiekosten eines Privathaushaltes ermöglicht. Die Gesamt-Verbrauchs-Erfassung erfolgt unabhängig vom Stromzähler mit Stromwandlern, die über die einzelnen stromführenden Zuleitungen (L1, L2, L3) geklappt werden. Zusätzlich zum Gesamt-Energieverbrauch können optionale Steckdosensensoren benutzt werden, um einzelne Geräte zu überwachen. Die zusätzlich erhältliche Web Pack-Internet-Schnittstelle ermöglicht über den Service „Energynote“ die Auswertung der Energie- und Verbrauchsdaten ortsunabhängig mit internetfähigen Computern, Tablets oder Smartphones.
Neben dem GEO Ensemble CT, das für klassische Stromzähler oder zählerunabhängige Erfassung konzipiert ist, gibt es auch noch die Version GEO Ensemble LED, die sich zur Kombination mit modernen elektronischen Stromzählern eignet. Hierbei erfolgt die Erfassung des Verbrauchs mit einem Sensor zur optischen Aufnahme der blinkenden Zählkonstante an elektronischen Energiezählern. Ein Eingriff in die Elektroinstallation ist nicht erforderlich. Der LED-Sensor wird einfach direkt über der Blink-LED am Zähler befestigt. Ansonsten bietet diese Version die gleichen Funktionen wie GEO Ensemble CT.
Energiekostenmessgerät SEM-3600BT Smart-Energymeter mit App-Steuerung
Best. Nr.: 684997-2P € 34,99
Die WiFi 6fach Steckdosenleiste arbeitet mit einem Cloud-Dienst. Dies hat zur Folge, dass der Besitzer die Geräte kontrollieren und somit den Stromverbrauch feststellen kann. Bei Bedarf ist es auch möglich die Steckdosenleiste über das Handy auszuschalten und wieder zu aktivieren. Für diese gesamten Tätigkeiten muss man aber nicht einmal zuhause sein, sondern kann sich überall auf der Welt befinden. Alles was man dazu benötigt ist entweder eine Webschnittstelle, oder die Revogi App. Diese Steckdosenleiste verfügt außerdem über eine Master-Slave-Funktion, was bedeutet, dass eine Dose als Master konfigurierbar ist. Der Rest wird als „Slave“ eingestellt, die also nur ab einem bestimmten Grenzwert der Stromstärke aktiviert werden. Der LAN – Anschluss kann als Bridge genutzt werden und so das Signal des Routers über ein RJ45 Kabel an andere Geräte weiterleiten.
WiFi 6fach Steckdosenleiste Revogi
Best. Nr.: 1388630-2P € 59,99
Mit dem RS2W Funk-Lampenschalter lassen sich sowohl Energiesparlampen als auch LED Leuchtmittel sehr bequem steuern. Einfach die Lampe in den Funk-Schalter einschrauben und schon ist sie über Fernbedienung, die eine Reichweite von 150 Meter hat, ein- und auszuschalten. Die Empfangsbestätigung sorgt dafür, dass man sofort an der Fernbedienung sehen kann, ob der Funk-Schalter auch wirklich aktiv ist. Bis zu 11 weitere Funk-Lampenschalter lassen sich dank der Fernbedienung miteinander verbinden.
RS2W Funk-Lampenschalter
Best. Nr.: 1378648-2P € 34,99
Für mehr Informationen zum Thema Energiesparen und Smart Home, besuchen Sie unsere Homepage www.conrad.at/smarthome
Die Pressemitteilung hier Downloaden.