Mit einer Wetterstation den Wetterfrosch einfach ins Wohnzimmer holen

Moderne Wetterstationen können zwar noch nicht das Wetter machen, liefern aber für alle Hobby-Meteorologen perfekte Eckdaten und Prognosen – und das bequem bis ins Wohnzimmer. Daher ist es wichtig, vor dem Kauf zu überlegen, welche Wetterdaten bzw. Zusatzinfos man gerne haben möchte. Reicht die Temperatur und Luftfeuchte aus? Oder möchte man auch die Außenwerte ablesen und als Gimmick nebenbei seine Lieblingsfotos betrachten?

1235222_RB_00_FBWie entwickelt sich das Wetter heute? Mit einem Blick auf die Funk-Wetterstation SPRING weiß man sofort Bescheid. Das farbig beleuchtete Display wird durch eine Frühlingswiese und die animierten Wettersymbole ansprechend belebt. Die Außentemperatur und Luftfeuchtfeuchtigkeit vor Ort werden über einen eigenen Funksender ermittelt. Ein integriertes elektronisches Barometer misst den Luftdruck vor Ort und lieferten aussagekräftige Prognosen für das Wetter die nächsten Stunden.
Funk-Wetterstation Spring
Best. Nr.: 1235222-2P € 59,99

1267773_LB_00_FBDie Renkforce Funk-Wetterstation AOK-5055 zeigt verschiedene Messwerte wie Temperatur, Luftfeuchte, Luftdrucks, Regenmenge oder Windgeschwindigkeit und Windrichtung an. Die Messdaten der Außensensoren werden per Funk zur Wetterstation übertragen. Zudem errechnet die Wetterstation mittels einem internen Luftdrucksensor und der Aufzeichnung der Luftdruckveränderungen eine Wettervorhersage für die nächsten 12 bis 24 Stunden, und stellt diese mittels grafischen Symbolen im Display dargestellt wird. Praktisch: Die Uhrzeit und Datum werden automatisch per DCF-Funksignal eingestellt.

Renkforce Funk-Wetterstation AOK-5055
Best. Nr.: 1267773-2P € 74,99

672956_AB_00_FBDas Wetter zuhause von überall auf der Welt! Die Anywhere Wetterstation lädt die Wetterdaten automatisch in einen Online-Speicher, auf den man dann ganz einfach über Computer oder Smartphone zugreifen kann. Durch die einfache Plug & Play Verbindung zum Internet ist das Einrichten ein Kinderspiel. Auch die Push-Funktion schickt die Wetterdaten direkt auf das Smartphone. Sogar mehrere Standorte können über die Wetterstation direkt auf das Smartphone übertragen werden. Das System kann jederzeit auf bis zu 8 Sendeeinheiten erweitert werden, um z.B. die Außentemperatur oder die relative Luftfeuchtigkeit an mehreren Standorten zu erfassen.

Oregon Scientific Internet-Wetterstation AnywhereWeather LW301
Best. Nr.: 672956-2P € 149,99

Ideal für Urlaub, Freizeit und Outdoor ist der praktische Mini-Schlüsselthermometer im spritzwassergeschützten Gehäuse. Die digitale Temperaturanzeige ist in °C, somit entfällt die umständliche Umrechnung in Ländern mit Fahrenheit-Temperaturangaben.

Voltcraft Schlüssel-Thermometer KT-1
Best. Nr.: 100867-2P € 6,29

Sie möchten wissen, wieviel Grad der Terassenboden hat und ob Sie noch barfuß darauf steigen können, ohne sich zu verkühlen? Hier ist das handliche Voltcraft Infrarot-Thermometer behilflich. Nicht nur die Raumtemperatur, sondern auch die Oberflächentemperatur zeigt das Thermometer im Messbereich von -30 bis +110 °C an.

Infrarot-Thermometer IR 110-1S
Best. Nr.: 122322-2P € 15,99

100807_LB_00_FBZwei Drittel seiner Lebenszeit verbringt der Mensch mindestens in Innenräumen. Ob wir uns dort wohl und behaglich fühlen, hängt in hohem Maße von der Qualität der Raumluft ab. Mit dem Voltcraft Luftfeuchtemessgerät MS-10 kann man Temperatur und Luftfeuchtigkeit einfach im Blick behalten und durch gezieltes Heizen und Lüften regulieren. So schafft man ein behagliches und gesundes Wohnklima und spart sogar Heizkosten.

Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) VOLTCRAFT MS-10
Best. Nr.: 100841-2P € 27,99