Danalock ist der sichere und intelligente Weg das Türschloss im eigenen Zuhause zu verwalten. Ohne die Notwendigkeit eines Schlüssels kann das Schloss einfach über das Smartphone geöffnet oder geschlossen, Zugänge für Gäste oder Handwerker zeitbegrenzt gewährt und Zugriffe mit Hilfe eines Aktivitätenprotokolls überwacht werden.
Da Bilder mehr als Worte sagen, gibt es hier komplette Installation mit Bildern, ein Unboxing und einen Setup-Prozess mit Screenshots. Kurz gesagt, alle wichtigen Informationen für Tekkies, die Ihr Haus intelligent schützen wollen.
Danalock Türschloss Unboxing: Überraschend viel in einem kleinen Paket
Danalock-Box ist klein, aber schwer. In der Box finden wir:
- Danalock Smartlock V125/V2 – welch‘ Überraschung 😉
- 1 längenverstellbarer Zylinder
- 4 Montageplatten – Eine Grundplatte für eine einfache Installation
- 5 Schlüssel – einen für dich, einen für den Mitbewohner, einen für das Kind einen auf Reserve und zu guter Letzt einen für die Montage
- 4 Batterien
- Anbauteile – Schrauben, Adapterringe und einen Inbusschlüssel
Danalock-Installation: RTDM!
RTDM, Read The Damn Manual!
Selbst wir Tekkies von Conrad kommen nicht drumherum die Bedienungsanleitung zu lesen. Beim ersten Anlauf (natürlich gleich ohne die Bedienungsanleitung), lief es nicht so perfekt: Das alte Schloss war schon ausgebaut, in der Tür gab es schon einige Bohrlöcher und somit gab es kein zurück mehr, das Danalock-System musste eingebaut werden.
Um euch diese Strapazen zu ersparen, gibt es eine Anleitung:
Schritt 1 – Entfernen Sie das aktuelle Schloss
Man glaubt der einfachste Schritt beim Einbau der Danalock, ist das entfernen des alten Schlosses – hier kann man schon nichts falsch machen, aber:
- Entfernen Sie die Schrauben auf einer Seite des Türbeschlages, aber heben Sie diesen Beschlag auf. Diesen braucht man später wieder.
- Entfernen Sie außerdem die Schraube in der Mitte, auch hier gilt wieder unbedingt diese Schraube aufheben. (Wir sprechen hier aus Erfahrung!!)
- Jetzt entfernen Sie die Schrauben auf der anderen Seite der Tür und stecken die Schlüssel in das Schloss
- Den Schlüssen drehen Sie jetzt um, sodass der Schließbart (dünner, grüner Pfeil) im Zylinder rotiert.
- Jetzt können Sie den Zylinder herausziehen.
Schritt 2 – Einbau des neuen Zylinder
Da Türen verschieden dick sein können, sind verschiedene Zylinder enthalten. Um den richtigen Zylinder zu wählen, vergleichen Sie den Neuen einfach mit dem Alten.
- Nehmen Sie den alten Zylinder und messen Sie den Abstand zwischen dem Loch für die Sicherungsschraube und außen.
- Vergleichen Sie dies mit einem Zylinder von Danalock. Verwenden Sie den Zylinder, der am der Länge des Alten am ehesten entspricht. Der Zylinder kann ruhig etwas kürzer sein, solange er nicht seitlich herausragt.
- Setzen Sie jetzt den Zylinder in die Tür, aber Vorsicht: Der Zylinder kann nicht auf mehrere Arten verwendet werden. Eine Seite hat zwei Schraubenlöcher, hier werden Sie später die Sperre installieren.
- Wenn alles passt, können Sie Schraube wieder montieren und den Zylinder versperren.
Schritt 3 – Installieren Sie die Montageplatten
Standardmäßig gibt es vier Montageplatten, die in Europa übliche Adapterplatte „U“ ist natürlich auch mit dabei. Die anderen drei Platten sind mit einem „deadbolt“ -System verbunden.
- Halten Sie die Adapterplatte an das Schloss. Nehmen Sie das „U“ als Referenzpunkt, dass Sie die Montageplatte vor der Tür richtig haben. Dann richten Sie die Montageplatte mit den Löchern am Schlitz aus.
- Nehmen Sie die Schlitz-Schrauben. Hier müssen Sie die Schrauben auf die richtige Länge absägen. Nehmen Sie hier zB einen Holzspieß und markieren Sie die richtige Länge.
- Legen Sie nun eine Schraube der ursprünglichen Türbeschläge an die andere Seite der Türe, indem sie diese durch die Danalock-Montageplatte und das ursprüngliche Schraubenloch führen.
- In das andere Loch geben Sie das Danalock Gewinde.
- Befestigen Sie nun die Türbeschlage auf der anderen Seite der Tür. Ziehen Sie alle Schrauben fest an.
Schritt 4 – Letzte Schritte
Damit sich der Zylinder drehen kann, muss ein „Dummy-Schlüssel“ im Schloss sein.
- Schneiden Sie einen Schlüssel mindestens 24 mm über der Montageplatte mit Hilfe eines Drahtschneiders ab.
- Drücken Sie einen der drei Dummy-Schlüssel-Adapter (grün, grau oder weiß) in das mittlere Loch.
- Drehen Sie die kleinen Sechskantschrauben an der Seite leicht mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel.
Entfernen Sie dann vorsichtig die vordere Abdeckung des Schlosses mit einem flachen Schraubendreher. Stellen Sie sicher, dass Sie die Abdeckung nicht beschädigen. - Nun müssen Sie das Stück Plastik zwischen den Batterien und den Kontaktstiften entfernt. Die LED leuchtet auf, um anzuzeigen, dass die Sperre funktioniert.
Schritt 5 – Installieren Sie Danalock
Dies ist der letzte Schritt der Installation der Hardware, damit sich auch wirklich die Türe automatisch öffnet. Danalock hat Apps für Apple und Android. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie ein Bluetooth-kompatibles Gerät verwenden.
- Schieben Sie die Batterien an der Unterseite, sperren Sie den Dummy-Schlüssel-Adapter mit dem Dummy-Schlüssel. Richten Sie die Sperre dann so, dass Sie mit den Inbus-Schrauben in die Schraubenlöcher des Adapters schrauben können.
- So schrauben Schrauben und Schnapp die vordere Abdeckung wieder auf das Schloss.
- Drehen Sie das Schloss mit dem Dana-Verschluss bis es vollständig geöffnet ist und lassen Sie ihn in dieser Position.
Eine App mit vielen Möglichkeiten
Schritt 1 – Vorbereiten der App
- Die App downloaden und installieren. Bitte melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Konto haben oder durch einen Klick auf „Neuer Benutzer“ anmelden.
- Wenn Sie angemeldet sind, erhalten Sie eine Nachricht, dass Sie eine Sperre durch Drücken der Taste „Menü“ hinzufügen können.
Schritt 2 – Ein paar letzte Einstellungen
Zum Glück kann man mit Danalock einstellen, dass mehrere Personen in diesem Haushalt leben. Ein Schlüssel ist daher nicht mit von Ihrem Smartphone oder Tablet abhängig, sondern von Ihrem Danalock-Konto.
- Klicken Sie auf die Menü-Taste oben und dann „Add lock“. Sie erhalten eine Nachricht, die Sie in der Nähe der Tür stehen müssen.
- Klicken Sie auf den Pfeil nach rechts, um zum nächsten Schritt zu gehen. Drücken Sie die Mitte der Taste und lassen Sie sie nicht früher als die Sperre 3 mal piept. Die Sperre gibt ein akustisches Signal, als Bestätigung, dass die Verbindung erfolgreich ist. Klicken Sie auf den Pfeil nach rechts um zu dem letzten Schritt des Kupplungsvorgang zu gelangen. Vergeben Sie einen Namen. Und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
Schritt 3 – Programmieren Sie das Schloss
Die App geht mit Ihnen automatisch den Setup-Prozess durch. Der erste Schritt besteht darin, dass Danalock die Verriegelung kalibrieren muss.
- Sie tun dies, indem Sie einfach „calibrate“ klicken. Währenddessen nicht das Schloss berühren, ansonsten wird der Kalibrierungsvorgang automatisch beendet. Wenn die Sperre ausgeschaltet ist, können Sie zum nächsten Schritt gehen.
Hier (rechtes Bild), können Sie manuell die Sperre kalibrieren, indem Sie das Schloss drehen.
Die nächsten Schritte sind mehr persönliche Vorlieben.
So können Sie:
- Das Schloss öffnen und schließen, wenn Sie 2 mal auf den Bildschirm tippen (sofern Sie sich in Reichweite sind).
- Die Sperre verriegelt automatisch, wenn die Verriegelung (einstellbar von 0 Sekunden bis 3 Minuten) geöffnet wurde.
Wenn alles erledigt ist, können Sie die Einstellungen zu speichern, und Sie werden das Schloss in Ihrem „Schlüsselbund“ sehen.
Wenn Sie „knock to unlock“ auswählen, können Sie Automatisch die Türe öffnen oder Schließen. Zusätzlich zu dieser Option gibt es immer die Möglichkeit, das Schloss-Symbol auf dem Hauptbildschirm zu drücken. Sie können auch manuell tun das Schloss öffnen/schließen, indem Sie den Touch-Sperrknopf drücken. Natürlich gibt ist es immer möglich das Schloss mit dem Schlüssel aufzusperren.
Fazit: Ein echtes Must-Have für jeden Tekkie
Alles in allem die Danalock ist ein Top-Gerät! Als eines der ersten in seiner Klasse kommt Danalock ohne Kinderkrankheiten daher.