Conrad auf der 9. Internationalen Modellbaumesse Ried

Vom 15. bis 16. Oktober 2016 findet in Ried im Innkreis bereits die 9. Internationale Modellbaumesse statt. Modellbau-Fans, Einsteiger und Profis werden neben Flug- und Automodellen auch Modelleisenbahnen sowie Schiffsmodelle zu sehen bekommen. Conrad ist natürlich mit dem Stand 1517 in Halle 15 auch vor Ort und präsentiert super Messe-Angebote. Zusätzlich können die Besucher die Live-Show des Conrad Actionteams bestaunen. Ein weiteres Highlight stellen die „Racing Seats“ von Red Bull dar, womit die Besucher spannende Autorennen fahren können. Die erfolgreichsten drei Fahrer dürfen sich über tolle Preise freuen.

Der Elektro Buggy Dune Fighter RtR, im Maßstab 1:10, ist das Nachfolgermodell des Carbon Fighters. Er trumpft mit einigen innovativen Neuerungen, wie dem wasserdichten Brushless-Antrieb, oder den vier LED Lampen, die direkt in der Karosserie eingelassen sind, auf. Mit seiner Maximalgeschwindigkeit von 45 km/h ist der Buggy auch ideal für den Offroad-Einsatz geeignet.
Elektro Buggy Dune Fighter RtR Best.-Nr.: 1277093-2P € 199,00

Der Elektro Buggy Carbon Fighter RtR, im Maßstab 1:10 kann mit seinem wasserdichten Brushless-Antriebssystem, welches eine enorme Leistung abruft, überzeugen. Der Buggy besitzt einen Allradantrieb und kann eine Höchstgeschwindigkeit von 35 km/h erreichen. Elektro Buggy Carbon Fighter RtR Best.-Nr.: 1365900-2P € 159,00

Der Reely Elektro Truggy Dart RtR glänzt mit einem kraftvollen Brushed Elektromotor. Die Spitzengeschwindigkeit des Modells mit dem Brushed Elektromotor liegt bei 25 km/h. Der Truggy Dart ist mit einem Heckantrieb ausgestattet, womit sich auch spektakuläre Drifts und Stunts realisieren lassen. Reely Elektro Truggy Dart RtR Best.-Nr.: 1405819-2P € 99,00

Die neue Reely Hand Fernsteuerung ist vom Design benutzerfreundlich und ergonomisch gestaltet und liegt mit ihren 335 Gramm ideal in der Hand. Die Antenne ist komplett im Gehäuse integriert, was die Fernbedienung auch sehr kompakt erscheinen lässt. Durch die digitale Trimmfunktion lassen sich die Gas-, als auch die Lenkfunktion fein abstimmen. Reely Hand Fernsteuerung Best.-Nr.: 1302221-2P € 34,99

Das Straßenmodell Reely Deathwatcher Evo Brushless RtR, im Maßstab 1:10, erlaubt es auch nicht so geübten Fahrern aufregende Fahrmanöver auf die Rennstrecke zu bringen. Die matt schwarze Karosserie lässt den Wagen edel und sportlich zugleich erscheinen. Reely Deathwatcher Evo Brushless RtR Best.-Nr.: 1368518-2P € 184,99

Das Jamara Elektro Modellauto BMW i3 RtR, im Maßstab 1:14, überzeugt mit einem detailgetreuen Innenraum. Schon die Fernsteuerung in Form eines Lenkrads lässt die Freude aufs Fahren steigen. Da die Steuerbefehle gut reagieren, eignet sich dieses Modell sowohl für Einsteiger, als auch für Modellautoprofis. Nachdem man Batterien eingesetzt hat, die jedoch nicht im Lieferumfang enthalten sind, ist das Auto sofort abfahrbereit. Jamara Elektro Modellauto BMW i3 RtT Best.-Nr.: 1327005-2P € 29,00

Mit dem Quadrocopter RC Eye One RtF lassen sich sowohl Freizeitflüge als auch Kunstflugmanöver bestens realisieren. Die integrierte Flugstabilisierungstechnologie funktioniert sogar im Außenbereich unter windigen Witterungsbedingungen. Die drei verschiedenen Flugmodi bieten für die verschiedenen Leistungsstufen, vom Anfänger bis zum Profi, immer wieder neue Herausforderungen. Quadrocopter RC Eye One RtF Best.-Nr.: 1165496-2P € 29,99

Die Quadrocopter Crystal Drone RtF ist mit der neusten Technik ausgestattet. Da sie optimal zu steuern ist, eignet sich dieses Modell ideal für Anfänger und auch Fortgeschrittene. Die Drohne kann sowohl im Freien, als auch in geschlossenen Räumen geflogen werden. Die integrierte Beleuchtung macht auch einen Flug in der Nacht möglich. Zum Aufladen benötigt man lediglich einen USB Anschluss. Quadrocopter Crystal Drone RtF Best.-Nr.: 1416221-2P € 44,99

Der T2M T5172 Quadrocopter RtF, inklusive Kamera und mit einer WIFI Reichweite von 30 Meter, ist sowohl für Profis als auch für Einsteiger bestens geeignet. Mit der Hover Funktion kann man stabile Aufnahmen tätigen, da das Modell auf einer konstanten Höhe bleibt, ohne dass man den Steuerknüppel bewegen muss. Mit dem Headled Modus fliegt der Quadrocopter immer in die Richtung, in die der Steuerknüppel gedrückt wird, unabhängig wie er in diesem Moment ausgerichtet ist. Durch leuchtende LED’s lässt sich leicht die Bewegungsrichtung feststellen. T2M T5172 Quadrocopter RtF Best.-Nr.: 1503136-2P € 119,99

Die Super EZ Mode 2 RtF ist das ideale Trainer Flugmodell für Einsteiger. Das Flugzeug, welches aus robustem EPO Schaum besteht, verfügt über ein robustes Fahrwerk und für den Transport abnehmbare Tragflächen. Vier Servos, ein Brushless Motor und Regler sind bereits im Modell eingebaut. Super EZ Mode 2 RtF Best.-Nr.: 1378388-2P € 160,00

Die Reely Su29 3D ist in der Lage alle erdenklichen Flugmanöver auszuführen. Durch seine großen Ruderflächen besitzt er eine enorme Wendigkeit. Das mehrfarbig bedruckte Flugzeug ist durch die hohe Geschwindigkeit vor allem für Modellflugprofis gedacht, da man mit Querruder, Höhenruder und Seitenruder auch eine Vielzahl an verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten hat. Reely Su29 3D ARF Best.-Nr.: 1168587-2P € 89,00