Robust, anwenderfreundlich, vielseitig einsetzbar – bei den Neuentwicklungen von VOLTCRAFT wird Qualität und Funktionalität groß geschrieben. Denn seit mittlerweile 35 Jahren stehen bei VOLTCRAFT die Anforderungen der Verbraucher im Mittelpunkt: „Wir freuen uns, dass wir gerade auch im Jahr unseres Marken-Jubiläums das Angebot weiter ausbauen und unseren Kunden zahlreiche innovative Produkte im Bereich Messtechnik an die Hand geben können, die den Alltag definitiv erleichtern“, so Category Manager Armin Pilipovic. Dementsprechend sollten sich Heimwerker, Handwerker, Hausbesitzer und Hobby-Bastler die folgenden Produkte nicht entgehen lassen:
Unerhört robust: Neue Multimeter von VOLTCRAFT
Arbeiten im Außenbereich erfordern von elektronischen Messgeräten besondere Eigenschaften. VOLTCRAFT hat deshalb drei neue Multimeter entwickelt – mit gezielten Schutzvorrichtungen für schwierige Outdoor-Umgebungen. Die neuen Multimeter VC-440 E, VC-450 E und VC-460 E sind extra geschützt, so dass ihnen selbst Stürze auf harte Böden nichts anhaben können. Die Rundum-Gummierung sorgt zudem für Rutschfestigkeit und einen extrem sicheren Stand des Geräts, auch wenn dieses aufgeklappt verwendet wird. Zudem erlaubt die geräteinterne Aufhängung eine Befestigung an Gurtsystemen. Der Clou der drei Neuentwicklungen: Das Problem, gleichzeitig Gerät und Messspitzen halten zu müssen, gehört der Vergangenheit an, da beide Messspitzen sicher an der Geräterückseite befestigt werden können. Ausgestattet mit der hohen Schutzart IP 65, DIN EN 60529, sind die neuen Multimeter außerdem absolut staubdicht und verfügen über einen Schutz vor Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel. Somit können sie problemlos in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. in feuchten Garagen, Kellern oder Maschinenräumen gelagert und eingesetzt werden. Ebenfalls sehr nützlich ist die clevere Displaybeleuchtung, die dank Sensor bei Dunkelheit automatisch aktiviert wird.
VOLTCRAFT Multimeter VC-440 E
Best. Nr.: 1500206-2P € 124,99
VOLTCRAFT Multimeter VC-450 E
Best. Nr.: 1500207-2P € 144,99
Gleiche Ausstattung wie VC-440 E, jedoch zusätzlich:
- Temperaturmessung
- Drehfeldtester
VOLTCRAFT Multimeter VC-460 E
Best. Nr.: 1500208-2P € 184,99
Gleiche Ausstattung wie VC-440 E, jedoch zusätzlich:
- Temperaturmessung
- Drehfeldtester
- Simultane Anzeige von zwei Werten (z.B. Spannung und Frequenz)
Diese Lampe sieht und merkt sich alles!
Ein verdächtiges Rascheln auf dem Dachboden? Eine Schraube, die hinter den Schrank gefallen ist? Ein verstopfter Abfluss im Gartenteich? Eine Stelle hinter der Verkleidung, die partout nicht einsehbar ist, wie man’s auch dreht und wendet? – Die LED-Taschenlampe IC-100HD hilft weiter! Denn sie ist in der Lage, genau den Bereich zu filmen, der ausgeleuchtet wird. Auf Knopfdruck erstellt die integrierte Farb-Kamera ein HD-Video inklusive Tonaufnahme, das auf einem kleinen Monitor wiedergegeben und auf SD-Karte gespeichert werden kann. Das solide Gehäuse der Lampe liegt gut in der Hand und arbeitet zuverlässig bei Tag, bei Nacht, im Gebäude, draußen und sogar unter Wasser.
VOLTCRAFT LED-Taschenlampe IC-100HD mit integrierter HD-Kamera
Best. Nr.: 1088912-2P € 129,99
Langzeit-Studie: Feuchtigkeit, Luftdruck, Temperatur
Sie hatten schon einmal Schimmel in den eigenen vier Wänden und möchten daher das Raumklima immer im Blick behalten? Oder die Temperatur in Ihrem Weinkeller soll regelmäßig kontrolliert werden? Ein Datenlogger macht derartige Kontroll-Szenarien extrem simpel und bequem: Im Gegensatz zu einem normalen „Live-Messgerät“ ist der Datenlogger DL-220THP in der Lage, Aufzeichnungen zu Lufttemperatur, Luftfeuchte und Luftdruck über einen längeren Zeitraum anzufertigen und zu speichern. Sobald die Datenaufzeichnung beendet und der Logger an eine USB-Schnittstelle angeschlossen ist, wird automatisch eine PDF-Datei zum Verlauf generiert – inklusive Messwerte-Grafik.
VOLTCRAFT Datenlogger DL-220THP
Best. Nr.: 1435092-2P € 115,99
Der Detektiv unter den Spannungsprüfern
Klein, aber oho: Dieser Multi-Tester sollte in keiner Werkzeugkiste fehlen. Zumindest dann nicht, wenn immer mal wieder geprüft werden soll, ob’s knistert oder nicht: Der Multi-Tester MS-450 kombiniert die berührungslose Spannungsdetektion mit einer Magnetfeld-Testfunktion. Somit können die beiden häufigsten Prüfszenarien mit einem Gerät abgedeckt werden. Besonders, wenn man sicher gehen möchte, ob ein Relais funktioniert und mit Magnetkraft angezogen hat, oder die Schaltkontakte zusammengeschmort, sprich defekt, sind: Von außen betrachtet sieht es in beiden Fällen so aus, als hätte das Relais ordnungsgemäß mit Magnetkraft angezogen – der MS-450 jedoch kennt den Unterschied, auch bei KFZ-Relais. Clever: Der kleine Helfer verfügt an seinem vorderen Ende außerdem über eine integrierte LED-Taschenlampe, mit der die zu messende Stelle direkt beleuchtet werden kann. Darüber hinaus ist das Gerät staub- und spritzwassergeschützt (IP 64).
VOLTCRAFT MS-450 Multi-Tester
Best. Nr.: 1428146-2P € 31,99
Temperaturmessung wie von Zauberhand
Ein cleverer Begleiter in Werkstatt und Haushalt: Ob drehende, unzugängliche, gefährliche oder unter elektrischer Spannung stehende Objekte – Das IR-Thermometer IRU 500-12 misst berührungslos die Oberflächentemperatur von Gegenständen, bei denen eine Kontaktmessung nicht möglich ist. Die integrierte UV-LED-Beleuchtung unterstützt den Nutzer außerdem beim Auffinden von Kühlmittel-Lecks, während beim Einsatz in schlecht beleuchteten Bereichen die Taschenlampenfunktion mit weißen LEDs zugeschaltet werden kann.
VOLTCRAFT Infrarot-Thermometer IRU 500-12
Best. Nr.: 1456277-2P € 154,99