Mit dem Schulstart beginnt wieder die Zeit Musikunterrichtes. Die Musiker von Morgen benötigen dafür das beste Equipment. Egal ob Gitarre, Keyboard, Schlagzeug oder das dazugehörige Zubehör – mit Instrumenten aus den Conrad Megastores oder dem Onlineshop www.conrad.at wird jeder zum Popstar!
Die gut verarbeitete Yamaha Konzertgitarre C40 zeigt eindrucksvoll, dass man sich mit einem kleinen Budget nicht mit einer Gitarre zweiter Wahl zufrieden geben muss. Boden und Zargenelemente aus mahagoniähnlichem Meranti und Griffbrett und Bridge aus echtem Palisander sind Ausstattungsmerkmale, die der C40 nicht nur einen guten Ton verleihen, sondern auch für eine hervorragende Bespielbarkeit und Ansprache sorgen.
Yamaha Konzertgitarre C40
Best. Nr.: 783118-2P € 119,99
Dank dem intuitiven Bedienfeld ist es sehr einfach eine Klangfarbe und einen Begleit-Style auszuwählen, diesen zu starten und Freude am Musizieren zu genießen. Neben dem kompakten und leichten Gehäuse bietet das Yamaha Keyboard PSR-F50 Tasten in Standardgröße sowie 120 Klangfarben und 114 Begleit-Styles aus aller Welt. Darüber hinaus kann das Keyboard vielseitig zum Einsatz kommen – nicht nur für Anfänger und Schüler, sondern Dank der Möglichkeit es mit Batterien zu betreiben auch überall dort, wo keine Steckdose verfügbar ist.
Yamaha Keyboard PSR-F50
Best. Nr.: 1232520-2P € 99,-
Von Musikschulen wird das Yamaha PSR-E253 Portable Keyboard empfohlen. Es ist randvoll mit tollen Klangfarben und Funktionen für aufstrebende Einsteiger ausgestattet. Mit der Yamaha Education Suite (Y.E.S) ist es möglich 100 Preset Songs zu erlernen oder dank der 385 Klangfarben und der 100 Begleit-Styles kann man einfach selbst Musik komponieren. Der Aux-Eingang macht das Keyboard zu einem Soundsystem für den MP3 Player, so dass man sogar dazu spielen kann.
Yamaha PSR-E253 Digital-Keyboard
Best. Nr.: 1337758-2P € 149,99
In einer kleinen Wohnung Schlagzeug lernen? Für viele ein No-Go. Nicht aber mit dem Alesis DM6 USB Kit. Dank des Kopfhöreranschlusses kann der Musiker zu jeder Tages- und Nachzeit üben, ohne die Nachbarn zu stören. Das Schlagzeug enthält ein komplett neues Soundmodul mit über 100 neuen Drum-, Cymbal und Percussionsounds. Die Pads lassen sich großartig spielen und die Hardware sowie das Racksystem sind hochwertig verarbeitet. Die Pads weisen ein extrem natürliches Spielgefühl auf. Das Kit besteht aus einem Dual-Zone Snare Pad mit Rimshot Funktion. Das brandneue DM6 Modul ist mit einer internen Kollektion professioneller atemberaubender Drum-, Cymbal- und Percussionsounds ausgestattet.
Alesis DM 6 Elektronisches Drum-Kit
Best. Nr.: 304543-2P € 449,-
Das MA-1 ist ein Kompaktmetronom, das sämtliche Grundlagen mit einem breiten Tempospektrum und einer Vielfalt an Beats und Rhythmusschemen abdeckt. Es bietet darüber hinaus eine innovative Anzeige des Takts, was das Üben wesentlich erleichtert.
MA1BL Digital-Metronom
Best. Nr.: 311478-2P € 14,99
So einfach wie praktisch ist dieser robuste und vielseitig nutzbare Keyboardständer. Mit einem perfekten Preis/Leistungsverhältnis bietet dieser doppelstrebige X-Ständer schon von Anfang an einen super Komfort und überzeugende Qualität.
Keyboardständer doppelstrebig
Best. Nr.: 301423-2P € 19,99
Der Hamilton Notenständer ist ein solides höhenverstellbares Notenpult mit speziellem Notenpultkopf, der mit einem Handgriff einfach aufgeklappt und wieder zusammengeschoben wird. Nach erfolgtem Aufbau kann dieser höhenverstellt werden, so dass das Pult sowohl im Sitzen, als auch im Stehen genutzt werden kann. Zusätzlich ist der Notenpultkopf ist im Winkel verstellbar.
Hamilton KB-310F Notenständer, schwarz
Best. Nr.: 303656-2P € 16,99