WELS. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt! Bald ist es wieder so weit und ein herrlicher Duft nach leckeren Keksen, Zimt und vielen anderen Leckereien liegt in der Luft! Was gibt es da Schöneres als eine glitzernde Weihnachtsbeleuchtung? Conrad bietet mit seinem mehr als 1.500 Artikeln umfassenden Sortiment an Weihnachtsbeleuchtung – von der klassischen Lichterkette bis hin zur Dekoration sowie Krippenbau – die passenden Ideen, um in das vorweihnachtliche Flair der schönsten Jahreszeit einzutauchen.

Abb. 1: Motiv-Schneemann-Lichterkette Außen 10 LED Warm-Weiß 1270 cm Polarlite, Best.-Nr. 679994-2P, € 24,95
Ein wahrer Blickfang, um alle Kinderaugen aber auch die der Erwachsenen hell zum Leuchten zu bringen, ist die Schneemann Motiv-Lichterkette (Abb. 1). Die 1270 Zentimeter lange Lichterkette eignet sich perfekt zur Dekoration eines Baumes oder Strauches im Außenbereich und verfügt über 10 integrierte warm-weiße LEDs mit einem Außentrafo.
Weihnachtliche Stimmung und Behaglichkeit in in den kalten Winternächten zaubert das Fensterbild Weihnachtsmann im Mond (Abb. 2). Die 20 leuchtenden Glühlampen – mit einer Kabelzuleitungslänge von 250 Zentimetern – sorgen für einzigartige Lichtakzente, während das Bild des schlafenden Weihnachtsmannes durch seine tolle Optik jeden Raum erhellt!
Eine wunderschöne Advents-Dekoration, an der Groß und Klein bestimmt sehr viel Freude haben werden, ist das Tisch-Fiberoptikdorf (Abb. 3). Besonders das Hintergrundlicht der integrierten Glühlampe mit einem 12 Volt Innentrafo erzeugt eine gemütliche Wohlfühlatmosphäre in der stillsten Zeit des Jahres. Dank der bunten-weißen Scheibe lässt sich der Lichteffekt, je nach Stimmung, vierfach optisch verstellen!

Abb. 3: Lumix Funk-Weihnachtsbaum-Beleuchtung Innen, batteriebetrieben, Best.-Nr. 578119-2P, € 59,95
Edles Design mit moderner Funktionalität und höchster Produktqualität kombiniert die Funk-Weihnachtsbeleuchtung Classic Mini – Basis (Abb. 4). Die batteriebetrieben elfenbeinfarbigen Kerzen machen jeden Weihnachtsbaum zu einem besonderen Erlebnis! Mit der Lumix 3-in1-Infrarot-Fernbedienung können die 14 funkelnden LEDs ganz nach Belieben gesteuert werden. Sie lassen sich auf nur einen Kanal legen und gleichzeitig Ein- und Ausschalten, oder bis zu drei verschiedene Lumix-Produkte mittels des Kanalwahlschalters getrennt voneinander bedienen.
Perfekt für eine gemütliche Adventfeier eignet sich die LED-Wachskerze (Abb. 5). Sie sieht durch ihr warm-weißes LED mit Flackereffekt einer Kerze mit natürlichem Kerzenschein zum Verwechseln ähnlich. Im Gegensatz zu einer echten Kerze birgt die elfenbeinfarbige LED-Kerze mit einem Durchmesser von 7,5 und einer Höhe von 12 Zentimetern, vor allem keine Brandgefahr oder ein lästiges Rußen und Qualmen mit sich. Ein besonders Highlight: Die Auspuste-Möglichkeit ganz wie bei einer echten Kerze!
Dass eine Weihnachtsbeleuchtung von den Stromkosten her nicht teuer kommen muss, dafür sorgt die Mini-Feuchtraum-Tageszeitschaltuhr (Abb. 6.). Diese leicht zu bedienende Mini-Zeitschaltuhr schaltet Verbraucher bis zu 48 Mal pro Tag in Abständen von je 30 Minuten nach Wunsch ein oder aus. Damit kann zum Beispiel die Weihnachtsbeleuchtung so gesteuert werden, dass diese nur in den Abend- und Morgenstunden hell leuchtet. Somit lässt sich durch eine ausgeklügelte Zeitschaltung bares Geld für Weihnachtsgeschenke sparen, ohne auf die zauberhaft funkelnde und schöne Weihnachtsstimmung verzichten zu müssen!
Für alle Liebhaber, die gerne echte Kerzen auf dem Adventkranz oder Weihnachtsbaum haben, hat Conrad – für den Fall der Fälle – mit seiner großen Auswahl an Rauchmeldern und Feuerlöschern auch ein passendes brandsicheres Angebot im Sortiment!
Viele weitere Ideen gibt‘s unter www.conrad.at!
Download Pressetext und -foto – Fotos honorarfrei bei Nennung www.conrad.at
* Die angegebenen Preise sind zum Zeitpunkt des Versandes der Presseaussendung gültig. Tagesaktuelle Preise entnehmen Sie bitte der Website.