LED Bausatz für die Klangwolke 2012

von

Die Klangwolke sollte eigentlich jedem ein Begriff sein. Seit 1979 lädt Oberösterreichs Landeshauptstadt Linz mit dem Brucknerhaus jährlich zur Klangwolke in den Donaupark bzw. zu den Klangwolken nach Linz ein. Und tausende Menschen folgen der Einladung und lassen sich das Spektakel aus Ton & Licht nicht entgehen. 2012 darf auch Conrad Electronic einen Teil zur Klangwolke beisteuern.

Zusammen mit dem AEC Ars Electronica Center veranstaltet das Brucknerhaus heuer die voestalpine Klangwolke. Am 1. September 2012, ab 20:30 Uhr, kann im Donaupark Linz dann jeder ein Teil der “Wolke im Netz“ sein – regelrecht zur Klangwolke beitragen und sie mitgestalten. Conrad liefert dazu den eigens dafür kreierten Bausatz.

Die Wolke im Netz

Unter diesem Titel wird bei der voestalpine Klangwolke 2012 die “Entwicklung unserer Kommunikation“ und die Vernetzung unserer Welt thematisiert oder (im wahrsten Sinne des Wortes) beleuchtet. Was uns dabei erwartet?:
„Atemraubende technische Effekte, ein spektakuläres Zusammenspiel menschlicher und robotischer Protagonisten, tausende Leuchtbuchstaben und die kunstvoll illuminierte Architektur der Stadt selbst und wundervolle Klangwelten bilden die Ingredienzien dieser Klangwolke, die von der Vernetzung unserer Welt erzählen wird.“ …so zu lesen auf der Webseite der voestalpine Klangwolke 2012.

Erzählt wird eine Geschichte, von der Entdeckung der Elektrizität, über die Kommunikation per Telefon, bis hin zur Revolution durch das WWW und den modernen Kommunikationsformen wie zum Beispiel Social Media. Erfahrungsgemäß wird dabei nicht mit Licht- oder technischen Effekten gegeizt, um das Ganze eindrucksvoll zu einem Multimedia-Erlebnis der Extraklasse werden zu lassen.

Das ABC

Besucher haben die Möglichkeit direkt ein Teil einer riesigen Installation und somit Teil der Klangwolke 2012 zu sein. Wer will, kann sich mit dem Klangwolken ABC am Geschehen beteiligen und “in die Geschichte eingehen“.

Was ist nötig um ein Teil der Klangwolke zu werden?

Das ist im Grunde ganz einfach:

  1. Einen Buchstaben basteln
  2. Den Empfänger abholen
  3. Zur Klangwolke kommen

Ist der Entschluss ein Teil der Klangwolke 2012 zu sein und sich den Samstagabend am 1. September freizuhalten, einmal gefallen – kann man sich entscheiden seinen Leuchtbuchstaben in der ABC Werkstatt im AEC oder den Buchstaben zu Hause zu basteln.

Den LED-Bausatz für die Leuchtbuchstaben der voestalpine Klangwolke 2012 liefert Conrad versandkostenfrei!
Im Bausatz enthalten sind Stecker, Schalter, Batterieclip, 9V Batterie und die LED-Streifen. Die Einzelteile müssen dann nur noch zusammengelötet oder -geklebt werden.  Zum besseren Verständnis haben wir eine kurze Bauanleitung zum Klangwolke LED-Bausatz erstellt.

Der LED Bausatz bzw. der Buchstabe wird beim Klangwolken-Event über einen Sender ferngesteuert. Der Empfänger dafür kann ab dem 13. August kostenlos im AEC – Ars Electronica Center abgeholt werden. Alle Infos dazu sowie eine Bastelanleitung für die Leuchtbuchstaben findet ihr hier >

Ich wünsche den Veranstaltern vom AEC und dem Brucknerhaus viel Erfolg und werde mir das Spektakel nicht entgehen lassen. Ich bin dann übrigens der mit dem C ;-)

http://blog.conrad.at/wp-content/uploads/2012/07/Klangwolken-A-300x168-170x123.jpgShare via emailSubmit to StumbleUpon
Schlagwörter: , , ,

Hinterlasse einen Kommentar

Die E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit einem * markiert.

Hinweis: Es werden nur Kommentare veröffentlicht, die unseren Kommentarrichtlinien entsprechen.

Folgende HTML-Tags können verwendet werden: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>