WELS. Solarförderung im Technikparadies! Bei Conrad gibt es noch bis einschließlich 21. April 2012 minus 10 % auf Solar für Haus und Garten – gültig für ausgewählte Artikel! Mithilfe der Sonne lässt sich im Gartenbereich die Geldtasche spürbar schonen. Hier einige Ideen für diesen Bereich.
Außenleuchten werden nicht mehr nur zu reinen Beleuchtungszwecken im Sinne von Sicherheit und Komfort eingesetzt, sondern immer häufiger aus ästhetischen Gründen. „Das i-Tüpfelchen sind Solar-Außenleuchten in allen möglichen Varianten, die in der Verwendung wenig bis nichts mehr kosten“, erklärt der zuständige Conrad Category Manager Reinhard Fruhwald. Das Solar Markierungsleuchten 2er Set (Abb. 1)kann durch die angebrachten Plastikspieße schnell und einfach im Gras verankert werden. Bei vollem Akku leuchten die Markierungsleuchten, die sich bei Dämmerung automatisch einschalten, bis zu 5 Stunden.
Ein eleganter Blickfang bei Terrasse, Gartenteich, Eingangsbereich oder Blumenbeet: die Stellar Longfire 3in1 Solarleuchte (Abb. 2) mit bis zu 8 Stunden Leuchtdauer. Zusätzlich kann sie als Fackel- oder Wandleuchte eingesetzt werden.
Mit der Solar-Außenleuchte mit Bewegungsmelder (Abb. 3) hat man gleich auch den Sicherheitsaspekt mit dabei. Das Solarmodul kann bis zu 6 Meter abgesetzt werden, im Falle der Sonneneinfall am Aufbauort der Lampe ist für das Nachladen der Akkus nicht ausreichend. Der Bewegungsmelder verfügt über einen Erfassungswinkel von 180° und eine Erfassungsweite von 7 bis 15 Meter.
Wasserspiele olé
Für Ahhhhs und Ohhhhhs sorgt das Solar-Set Palermo (Abb. 4), denn es erzeugt im Gartenteich eine bis zu 0,8 Meter hohe Fontäne oder Wassersäule. Falls gewünscht, kann man über den Wasserschlauch damit auch eine wasserspeiende Figur versorgen.
Hitzestaus adé
Wer kennt das nicht: Im Sommer kommt es im Gartenhaus, Wintergarten, Gewächshaus und Dachboden oftmals zu Hitzestaus. Das Solar-Belüftungssystem (Abb. 5) schafft hier Abhilfe. Es setzt sich aus einem wetter- und winterfesten Solarmodul, Ventilator mit Schutzgitter und 5 m Zuleitung mit Steckverbinder zum Solarmodul zusammen.
Hot or not?
Auch im Garten möchte man die Temperatur gerne im Blick behalten, etwa übers wetterfeste Solar-Garten-Thermometer Solino (Abb. 6). Wird’s draußen vorm Gartenhaus mal etwas gemütlicher und länger, kann man damit auch im Dunkeln die aktuelle Temperatur ablesen.
Von der Gästeliste streichen
Ungebetene Gäste in Form von Maulwürfen und Wühlmäusen verschaffen sich öfters Zutritt zum Garten. Der Solar-Maulwurffrei (Abb. 7) sendet niederfrequente Schwingungen aus, die bei den Tieren das so genannte „Erdbeben-Fluchtverhalten“ auslösen. Zur Inbetriebnahme am besten nahe des größten Erdhügels bis zum Gehäuseoberteil in die Erde stecken und fertig. Durch den integrierten Akku ist das Gerät auch bei Nacht aktiv.
Das gesamte Solar-Sortiment gibt‘s unter www.conrad.at!
Download Pressetext und -fotos – Fotos honorarfrei bei Credit-Nennung www.conrad.at.
* Die angegebenen Preise sind zum Zeitpunkt des Versandes der Presseaussendung gültig. Tagesaktuelle Preise entnehmen Sie bitte der Website.