Im Rahmen der Diplomarbeit “Solar powered electro glider – The force of sunlight” von Gabriel Kühberger entstand ein ferngesteuertes Modellflugzeug, das durch die Kraft der Sonne energieautark betrieben werden kann.
Herausforderungen des Projektes
Die Gewinnung der Energie erfolgt mit leistungsstarken Solarpanelen, die in geeigneter Weise in der Tragfläche zu integrieren waren. Neben der Flügelkonstruktion in Leichtbauweise stand auch das intelligente Energiemanagementsystem im Vordergrund. So kann die aus der Sonne gewonnene Energie entweder direkt oder über einen Puffer-Akku in den Motor des Modellflugzeugs gespeist werden. Nicht nur Antriebsstrang und Luftschraube sondern auch die übrigen Komponenten wurden nach Effizienzkriterien als auch dem Anschaffungspreis ausgewählt.
Innovationen
Die Innovationen in diesem Modellflugzeug sind die optimierte, auftriebsstarke Tragfläche, ein Puffer-Akku, der 1,5 Stunden lang diffuse Lichteinstrahlung überbrückt und zusätzlicher Platz für eine mindestens 500 Gramm schwere Ladung. Dies kann z.B. eine hochauflösende FlyCam oder eine automatische Flugsteuerung sein.
Ergebnisse des Projekts
Die Aufgabe war ein energieeffizientes und stromnetzunabhängiges Modellflugzeug zu entwerfen. Mögliche Anwendungszwecke sind die Luftüberwachung bei Veranstaltungen, Personensuche, Ultraschallwasserspiegelmessung bei Hochwassergebieten, Auskundschaften von unwegsamem Gelände und der Einsatz bei Katastrophen.
Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurden neue Erkenntnisse über Verwendung und Einbau von Photovoltaikzellen und über ein effektives Antriebskonzept im Modellbaubereich gewonnen. Überdies konnten viele Erfahrungen in den Gebieten Aerodynamik, Flugmechanik, Solarzellen, Laderegler, Systemen mit sehr hohem Wirkungsgrad und der daraus folgende sparsame, bewusste Umgang mit unseren Ressourcen gesammelt werden.
Eckdaten des Solar Electro Gliders
- 3,4m Spannweite
- 0,8m² Flügelfläche (nicht voll für Solarzellen nutzbar)
- Flugzeug ist bis auf den Rumpf eine Eigenentwicklung
- 1,2kg Leergewicht ohne RC-Komponenten; Gewicht flugfertig ohne Akku 1,7kg
- 90Watt max. elektrische Motorleistung bei
16×13 CAM-Carbon Prop und 5:1 Übersetzung - 80Wp Solarzellenpeakleistung
- MPPT-Laderegler regelt Spannung auf 12,5V
- 3s Lipo 10Ah Akku
Um lediglich auf der selben Höhe zu bleiben werden zwischen 20-30Watt (je nach Zuladung) el. Motorleistung benötigt. Dadurch ergibt sich eine Akku-Flugzeit von 90 Minuten. Bei starker Sonneneinstrahlung kann nur mit Sonnenenergie geflogen bzw. der Akku gespeist werden. Die gewonnene Solarzellenleistung wird durch die Wirkungsgradmultiplikation der einzelnen Komponenten jedoch stark reduziert (Solarzelle, Laderegler, Lipo-Akku, Motorregler, Brushless-Motor, Getriebe, Luftschraube).
Gabriel Kühberger bedankt sich herzlich für das Sponsoring bei der Firma Conrad Electronic Österreich und wir gratulieren zum erfolgreichen Abschluss dieses bemerkenswerten Projektes.
Fragen zum Projekt können auch direkt an Gabriel Kühberger geschickt werden.






















Hallo, gerade auf einer techniklastigen site wie eurer hätte ich mir mehr details erwartet: spannweite, leistung vom antrieb, flugdauer….
-bernhard
Guten Morgen Bernhard,
danke für den Hinweis. Technische Details wären natürlich sehr interessant – vielleicht erhalte ich noch mehr Informationen von Hr. Kühberger, dann werde ich diese dem Artikel hinzufügen.
Infos sind eingetroffen und stehen jetzt im Artikel :-)