Während fast alle namhaften Hersteller auf den Tablet-Zug aufspringen, und mehr oder minder gelungene Klone der erfolgreichen iPad-Geräte von Apple auf den Markt werfen, geht Asus mit dem “eee Pad Transformer” einen anderen Weg. Beim ersten Blick auf das neue Tab von Asus waren wir uns noch nicht ganz im Klaren, ob uns taiwanesische Computerriese da nicht einfach nur ein Netbook mit Android Honeycomb vorgelegt hat. Bei genauerem Betrachten wird einem aber dann schon klar, dass es sich um ein klassisches Tablet mit einigen netten Zusatzfeatures handelt.
Das Erste was auffällt ist die optional erhältliche Tastatur. Diese ist auch gleichzeitig als Dockingstation verwendbar. Der Clou daran ist aber der in der Tastatur integrierte Akku, welcher die Laufzeit des Transformers gleich mal auf knapp 16h hebt. Am Tastaturmodul befinden sich 2 USB 2.0 Ports und ein Multicardreader. Das Keyboard selbst ist wie bei den Netbooks der eee-Serie mit einem Touchpad ausgestattet.
Das Tablet selbst ist mit einem Dualcore-Prozessor (NVIDIA® Tegra™ 2) ausgestattet. 1GB RAM und je nach Variante 16GB bzw. 32GB Memory sorgen für ausreichend Arbeitsspeicher bzw. Speicherplatz. Sollte einem der Speicherplatz wider Erwarten zu klein werden, kann bequem mittels microSD-Card aufgerüstet werden. Zudem bekommt man – wie bei Asus üblich – Zugriff auf unbegrenzten Speicherplatz im Asus Webstorage. WLAN, 2 Webcams, GPS, Gyro-Sensor, und und und gehören hingegen zur Standardausstattung bei derartigen Gerätschaften – so auch beim Transformer. Unüblich, aber bereits integriert hingegen ist die Funktion “MyCloud”, die Cloudcomputing ermöglicht. Auch ein nettes Feature: kratzfestes Display. Überhaupt ist die Haptik bei diesem Gerät etwas sehr Gelungenes. Die hochwertige Verarbeitung von ebenso hochwertigen Materialien überzeugte uns.
Was aber schmerzt: das Gerät wird nicht mit UMTS-Modem ausgeliefert. Da bleibt einem unterwegs also nur das Suchen von Hotspots oder Tethering mit dem Handy übrig, wenn man ins World Wide Web will. Ob externe UMTS-Modems via USB angeschlossen werden können und vom gerät erkannt werden konnte uns Asus bis dato leider nicht beantworten.
Die größte Stärke beim Transformer ist aber sicherlich das Preis/Leistungs-Verhältnis. Mit 499,– Grundpreis für die 32GB-Variante und weiteren 149,95 für die Dockingstation reiht sich dieses Tablet in die preisliche Mittelklasse ein. Dafür gibt es auch ein voll ausgestattetes Tab, welches mit dem richtigen Zubehör binnen Sekunden zur richtigen Arbeitsmaschine wird.
Unser Fazit: Apple-Jünger werden sich mit diesem Gerät wohl wenig anfreunden können. Für alle, die aber nach einer kostengünstigen Alternative suchen, welche entsprechende Konnektivität aufweist, und darüber hinaus als echte Arbeitsmaschine verwendet werden kann, ist das eeePad Transformer wohl eine extrem gute Wahl.