ConradCard immer dabei – “mobile-pocket” macht es möglich

von

Bis vor kurzem war alles bei uns intern noch im Teststadium, mit dem Jahreswechsel geht es endlich offiziell und getestet los: ab sofort kann jeder Nutzer der “ConradCard” diese dank “mobile-pocket” am Smartphone mitführen. Damit hat man seine ConradCard immer mit dabei. Und nicht nur diese, auch eine ansehnliche Liste anderer Kundenkarten können so am Smartphone abgespeichert werden, und stehen immer zur Verfügung. Was genau dahinter steckt und wie alles funktioniert, möchten wir Euch im folgenden Beitrag etwas näher bringen.

Bei “mobile-pocket” handelt es sich um eine einfache aber effektvolle App für Android (im App-Market mittels Sucheingabe “mobile pocket” – also ohne Bindestrich – zu finden), iOs-Geräte (also iPod, iPad und iPhone), Windows Mobile 7 und Symbian 3. Das Unternehmen, welches “MobilePocket” entwickelt hat stammt aus Hagenberg/OÖ. Dieses kleine Programm fürs Smartphone ist natürlich gratis, und ermöglicht es mit wenigen Schritten den Wulst an diversen Kundenkarten aus der Geldbörse zu verbannen. Einfach die App herunterladen, und starten. Anschließend auf “Karte hinzufügen” tippen, und aus den angezeigten Kategorien das Unternehmen heraussuchen, dessen Karte aufs Handy wandern soll. Dann noch entweder die auf der Kundenkarte angegebene Nummer eingeben oder den angedruckten Barcode einscannen, und fertig.

Beim nächsten Einkauf muss man dann nicht mehr lange im Geldbörsel nach der passenden Karte suchen, sondern präsentiert der Kassiererin schnell mal das Smartphone. Je nach Kassensystem kann diese dann entweder den Barcode abscannen, oder tippt die angezeigte Kundennummer in die Kassa.

Was bringt einem eigentlich die “ConradCard”? Unsere Kundenkarte ist ein echter Mehrwert für alle unsere Kunden. Auf jeden Einkauf gibt es eine Gutschrift – egal ob dieser im Versand oder in den Megastores bzw. der Filiale getätigt wird. Überschreitet man im Laufe eines Abrechnungsjahres (01.11. bis 31.10. des Folgejahres) einen Betrag von € 400,– so erhält man zum Jahresende eine Gutschrift in Höhe von 3% des Gesamteinkaufswertes. Bei Überschreiten von € 2.000,– sind es dann 6% des Einkaufswertes. Diese Gutschrift wird Mitte November in Form eines Gutscheins per Post zugesandt, und kann dann in jedem Megastore, unserer Filiale und natürlich im Versand eingelöst werden. Das Formular zur Ausstellung einer “ConradCard” und alle weiteren Details zu unserem Kundenprogramm gibt es auf unserer Website. Für Modellbau- und Modelleisenbahnvereine gibt es eine eigene “Vereins-Card”, mit welcher es 5% Sofortrabatt auf viele Warengruppen bei Conrad gibt. Hier findet ihr alle Details zu unserer Vereinskarte.

Aber nicht nur das Ersetzen der Plastikkarte ist ein Vorteil dieser netten App. Im Vollausbau wird man auch den Bonusstand abrufen können, genauso wie man in regelmäßigen Abständen auf Spezialangebote für “ConradCard”-Besitzer zugreifen wird können.  Wie oben erwähnt verwaltet MobilePocket nicht nur die “ConradCard”, sondern eine Vielzahl an anderen Bonus- und Kunden-Programmen. Eine kleine Auswahl: Intersport, dm, Hartlauer oder Nespresso sind nur einige wenige der anderen Anbieter, die mit Mobile-Pocket abgedeckt werden.

Den Download und mehr Infos gibt es auf der Website von mobile-pocket.

Schlagwörter: , , , ,

12 Kommentare

  1. Schwarzes Tigerle sagt:

    Coole Sache,

    eigentlich bis ich mir die Version für Windows-Mobile laden will.
    schon geht’s los Windows-Mobile 7 wird benötigt, (auf meinem 3 Jahre alten Gerät läuft noch Version 6)….
    und weiter geht’s, um die Software überhaupt down zu loaden muss ich mich bei Windows Live registrieren…..

    Gratuliere der Firma dieses Programms

    Windows Mobile 7 ist Neu, ist Super, ist Toll
    Windows Live ist es auch….
    richtig programmiert vielleicht in Java? bräuchte man beides nicht…
    …aber wie schon geschrieben ist es soo Super dass ich mir jetzt extra für Diese App ein neues Handy kaufe und gleich bei Windows Live anmelde,,,,

    • Ralph Ralph sagt:

      Hallo Tigerle!
      Kann Deinen Unmut zwar nachvollziehen, jedoch muss man irgendwo ansetzen, und da wurde seitens mobile-pocket eben mit Windows Mobile 7 die Grenze gesetzt. Ob hier eine Variante für Windows Mobile 6.xx folgen wird, ist zur Zeit offen. Da es sich dabei um eine Entscheidung von mobile-pocket handelt, haben wir da leider nicht all zu viel Einfluß darauf. Weitergegeben wird dein Posting von uns in jedem Fall.

  2. mario sagt:

    bitte für blackberry auch danke

  3. Günther Hess sagt:

    Bei der Suche im Android Market wird die App nur unter “mobile pocket” gefunden, also ohne den Bindestrich zwischen den Wörten. Sollte als Hinweis in ihrem Text oben angeführt werden, sonst sucht man vergeblich.
    Beste Grüße
    Günther Hess

  4. Jexenflicker sagt:

    Sehr geehrte Damen und Herren

    Finde das App für die Mobile Kundenkarte eine gute Idee.
    Jedoch sollte das App nochmal überprüft werden, denn ich glaube nicht, dass bei der Kassa in einer Ihrer Filialen, der Code entziffert werden kann.

    mfg
    Jexenflicker

  5. Walter Hauer sagt:

    Praktisch, hört sich gut an.

  6. Richi sagt:

    Super sache!

  7. manfred sagt:

    app funkt nicht. wo ist mein kundenkonto?

Hinterlasse einen Kommentar

Die E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit einem * markiert.

Hinweis: Es werden nur Kommentare veröffentlicht, die unseren Kommentarrichtlinien entsprechen.

*

Folgende HTML-Tags können verwendet werden: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>